아프리카 대륙의 광산 회사들은 수년 동안 불법 채굴 문제에 대처해 왔습니다. 불법적으로 시설에 진입하여 현장 안전을 저해하는 영세한 광부들과 맞서 싸우는 상황에서, 이들은 신뢰할 수 있고 합리적인 가격의 보안 솔루션을 찾는 데 성공하지 못했습니다. 아프리카 남부 보안 전문업체인 Secu-Systems의 턴키 솔루션을 통해 이 솔루션이 마침내 실현되었습니다.
광산 운영자는 점점 더 광산에 대한 보안 침해에 직면하고 있습니다. 불법 광부들이 현장의 잠재적 위험을 항상 이해하는 것은 아니며, 그 결과 안전을 위태롭게 하는 상황에 처하게 되는 경우가 많습니다. 그러나 안전 문제가 이러한 관심 증가의 유일한 이유는 아닙니다. 생산성과 수익 손실의 문제이기도 합니다.

PT-602CZ
“불법 광업 관리는 광산에서 중요한 과제입니다. 불법 광업은 귀중한 광석을 절도하는 것뿐만 아니라, 특히 대형 노천 광산 주변에서 안전 위험을 초래합니다. 올바른 장비와 안전장치가 없으면, 모든 실수가 치명적일 수 있으며, 생산을 중단시킬 수 있을 뿐만 아니라 고용된 광산 근로자를 위험에 빠뜨릴 수도 있습니다.”라고 Secu-Systems의 설립자 Charles Harrison은 말합니다.
대규모 현장에 대한 보안 모니터링
남아프리카 공화국 요하네스버그에 기반을 둔 보안 전문가 Secu-Systems는 탄자니아에 있는 두 개의 시험 장소에 대한 보안 문제에 대한 해결책을 제시하라는 요청을 받았습니다. 그 결과, 회사는 FLIR 팬/틸트 열화상 카메라의 사용을 기반으로 강력하고 휴대 가능한 첨단 보안 시스템을 개발했습니다.
“이러한 채굴 현장의 규모가 큰 경우 심각한 보안 문제가 발생합니다.”라고 Charles Harrison은 말했습니다. “그 영역 주변에 울타리를 설치한다면 엄청난 비용을 투자해야 할 것입니다. 이러한 이유로 고객은 이전에 보안 모니터링 기능이 장착된 풍선을 사용하여 전체 채굴 현장을 모니터링하려고 시도했습니다. “하지만 이 특정 영역에는 폭풍이 빈번하게 발생하기 때문에 이 접근법은은 효과가 없는 것으로 입증되었습니다. 바로 지상 기반 솔루션이 더 나은 옵션인 이유입니다.”
자체 유지 보안 시스템
SecuSystems는 울타리를 선택하는 대신 지원 인프라가 없는 외진 지역을 위해 특별히 자체 유지 시스템을 설계했습니다. 이 시스템은 20피트의 무선 이동식 컨테이너로 구성되어 있으며, 외부, 수동 적외선 탐지기, 보안 시스템 활성화 시 트리거되거나 확인 시 원격으로 폭발하는 고압 후추 시스템, 기준 지상 높이에서 반경 6km 이내의 움직임을 감지할 수 있는 PT-602CZ 열화상 팬/틸트 카메라를 포함한 모든 주변 침입 및 감지 장비를 안전하게 보관할 수 있습니다.
FLIR PT-602CZ는 야간과 주간에 뛰어난 장거리 주변 침입 감지 및 감시 기능을 제공하는 열 보안 카메라입니다. Secu-Systems의 솔루션은 이미 탄자니아 광산에서 세계 최대의 금 생산업체 중 하나를 통해 매우 성공적인 것으로 입증되었습니다. Secu-Sytems 솔루션이 설치되고 작동하고 즉각적으로 효과가 나타났으며, 매일 현장에 들어오는 불법 광부들의 수가 드러났습니다. 주당 체포 횟수는 75~100건에 달했습니다.
Charles Harrison: “침입자 포착율이 개선되었으며 이제 보안 요원의 위험이 낮아졌습니다. 또한, 모든 영상이 기록되기 때문에 고객은 침입자 포착부터 인계까지, 전체 사고가 보안 정책에 따라 엄격하게 처리되도록 보장할 수 있습니다.”
스트리밍 카메라는 4픽셀까지의 움직임을 쉽게 감지할 수 있습니다. 군용 특정 컨테이너 솔루션은 컨테이너 지붕에 장착된 태양 전지판과 컨테이너 내에 설치된 배터리 뱅크를 포함하는 자체 전력망을 완벽하게 갖추고 있습니다. 이 시스템은 중앙 제어실로의 무선 통신을 가능하게 합니다. 기존 설치된 시스템에는 완벽한 감시와 제어가 가능한 36km 무선 링크가 있습니다.
Secu-Systems는 울타리를 선택하는 대신 FLIR 열화상 카메라를 기반으로 지원 인프라가 없는 외진 지역을 위해 특별히 자체 유지 보안 시스템을 설계했습니다.
360° 상황 인식
Secu-Systems가 개발한 시스템은 광업 현장에 완전한 360도 상황 인식을 제공합니다. 이는 보안을 위해 경계에 울타리를 설치하는 일반적인 관행에 비해 근본적으로 새로운 접근 방식입니다. Charles Harrison은 “기존의 경계 보안 시스템은 경계가 침해될 때 경보를 생성하지만, 경계 내에서 침입자를 놓칠 수 있습니다.”라고 말합니다. “Secu-Systems 솔루션은 완벽한 상황 인식과 마음의 평화를 제공하며, 중요한 관리 결정을 내릴 수 있도록 해줍니다.”
“FIR PT-602CZ를 통해 20~40대의 주변 보안 카메라를 대체할 수 있는 솔루션을 구축할 수 있었습니다.”라고 Charles Harrison은 말했습니다. “이것은 광업 운영자가 원격으로 광업 지역을 모니터링해야 하는 경우, 이상적이고 경제적인 솔루션입니다.”
FLIR PT-602CZ 열화상 팬/틸트 카메라는 기준 지상 높이에서 반경 6km 이내의 움직임을 감지할 수 있습니다.
“FLIR PT-602CZ와 비교 가능한 다른 열화상 카메라는 없습니다.”라고 Harrison은 말했습니다. “카메라는 우리가 직면한 가혹하고 고르지 않은 지역에서도 뛰어난 이미지 품질과 감지 결과를 제공했습니다. 첫 번째 최종 사용자들의 의견은 정말 감동적이었습니다.”
표시된 이미지는 실제 카메라 해상도를 나타내지 않을 수 있습니다. 이미지는 예시용으로만 사용됩니다.