“현장 적용 사례” 시리즈 소개


미국 국토안보부가 정의한 바에 따르면, 미국의 주요 기반 시설 부문은 “미국의 권익에 매우 중요하여, 무력화/파괴 시에는 국가의 기능에 지대한 악영향을 미칠 수 있는” 자산, 시스템 및 네트워크로 구성됩니다. 이러한 자산에는 상업 및 정부 시설, 중요 제조 시설, 데이터 센터, 운송 관련 시설, 발전 시설, 식품 및 농업 관련 시설 등이 있습니다. 이들 산업은 국민이 일상 생활을 영위하는데 필수적인 자원을 활용, 운용, 유지하는 역할을 합니다. 따라서, 이러한 자산은 반드시 보호되어야 합니다.
외부인이 기반 시설에 무단으로 접근하는 사태를 방지하기 위해 가장 먼저 취해야 하는 조치는 바로, 물리적 보안을 강화하는 것입니다. 아울러, 주요 기반 시설을 보호하기 위해 도입되는 시스템은 해당 시설의 인력의 안전을 보장하고 건물 진단, 장비 모니터링 기능을 제공함으로써 막대한 비용 손실로 이어질 수 있는 가동 중단 사태나 장애도 예방할 수 있어야 합니다.
열화상 카메라는 보안, 시설 및 EHS 담당자가 기존과는 다른 새로운 방식으로 기반 시설을 보호하고 예방정비 조치를 시행할 수 있게 도와주고 있습니다. FLIR 열화상 카메라는 원거리에서도 외부 침입자의 열을 감지하여 시설 경계를 따라 보안 감시 상태를 유지할 수 있습니다. 더불어, 내장되어 있는 분석 기능, PTZ 추적 기능은 식별의 정확도 또한 제고 시켜 카메라의 활용성을 높여줍니다. 덕분에 열화상 카메라의 인기는 매년 높아지고 있는 추세입니다. Yole의 보고서에 따르면, 비냉각식 열화상 카메라 시장은 그 규모가 2024년에는 67억 달러까지 비약적인 성장을 보일 것으로 예상(2020년 시장 규모는 49억 달러)됩니다. 특히, 열화상 기술은 다양한 니즈를 충족시켜 줄 수 있는 기능과 수십 년 동안 국토 방위 분야의 현장을 통해 입증된 성능으로 인해 기존 솔루션의 효과적인 대안으로 급부상하고 있습니다.
기반 시설 경계를 따라 배치된 기존의 광섬유 케이블 센서는 외부인이 해당 경계선을 실제로 통과해야만 담당자에게 무단 침입 사실을 통보합니다. 반면, 열화상 카메라는 경계에 접근하는 외부인을 감지하여 조기 경보를 발령합니다. 표준 감시 카메라보다 탐지 범위가 더 긴 열화상 보안 카메라는 외부인이 주요 기반 시설의 경계에 도달하기 전에 외부 위협을 탐지할 수 있도록 설계되어 있습니다. 열화상 카메라는 사물이나 사람이 방출하는 열 신호를 측정하는 방식으로 위치를 추적합니다. 빛 대신 열에 의존하기 때문에 열화상 카메라는 야간이나 어두운 구역, 비, 연기 등으로 인해 시야 확보가 어려운 조건에서도 24시간 상시 모니터링 기능을 제공합니다. 특히, 열화상 카메라를 동영상 분석 기술과 함께 사용할 경우, 외부인 침입을 감지한 뒤, 침입 사실을 고대비 이미지와 영상으로 확인하는 등 감시 역량을 제고 시킬 수 있습니다.
발전소, 변전소 등과 같이 수백만 달러에 달하는 고가의 자산을 활용하는 주요 기반 시설의 운영자는 건물과 장비를 고장으로부터 보호해줄 수 있는 기술을 꾸준히 검토하고 필요 시에는 도입을 고려해야 합니다. 라디오메트릭 열화상 카메라를 통한 예방정비 및 상태 모니터링 시스템은 자산이 과열되거나, 다른 원인으로 화재를 일으켜 대형 사고로 번지기 전에 자산 유지 보수 팀 담당자가 잠재적 문제를 포착하고 해결할 수 있게 도움을 주기도 합니다. 이러한 라디오메트릭 기기는 보다 안전한 작업 환경을 구축하고 생산 효율성 제고, 주요 시설 가동 및 운영을 지원합니다.
열화상 기술이 주요 기반 시설 부문에 제공할 수 있는 가치를 살펴보기 위해서는 열화상 기기를 매일 권장, 제공, 사용하는 FLIR 기술 전문가의 노하우와 사례 연구가 담겨 있는 “현장 적용 사례” 콘텐츠 시리즈(FLIR 신규 제공)를 확인해 보시기 바랍니다. 해당 시리즈에서는 시설 경계에서 출입국 시설, 주요 기반 시설 내부에 이르기까지 각종 시설의 보안, 안전 및 장비 보호 니즈를 충족해줄 수 있는 열화상 기술과 그 활용법에 대한 설명이 기술되어 있습니다.