실화상 카메라와 열화상 카메라 중 어느 것이 필요하신가요?


감시 카메라는 보안 담당자가 침입자를 추적하는 데 도움을 주는 영상을 캡처할 뿐만 아니라 사고를 확인하고 분류합니다. 유효한 영상 품질 확보는 적합한 센서 또는 카메라를 선택하는 것으로 시작됩니다. 가시성 카메라와 열화상 카메라는 일반적인 두 가지 선택지입니다. 두 카메라 모두 분명한 이유가 있는 필수적인 카메라입니다. 다음은 엔드 투 엔드 보안 솔루션에서 가시 및 열 카메라를 사용하는 것에 대한 주요 차이점과 시나리오입니다.
기존의 감시 카메라가 영상을 만들기 위해서는 빛이 필요합니다. 하지만 보안 적용 장소에 항상 최적의 조명을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 특히 실외, 원거리 또는 시골 지역은 더욱 그러합니다. 카메라가 전자기 스펙트럼에 속하는 다양한 범위의 빛에 의존하는 방법을 이해하면 시스템 통합업체는 대부분의 영상 캡처 문제를 극복하는 비디오 솔루션을 설계할 수 있습니다.
전자기 스펙트럼
전자기 에너지에는 여러 파장이 있습니다. 사람의 눈은 이 스펙트럼에서 가시광선만을 볼 수 있으며 가시광선의 파장 범위는 400-750 나노미터이고 여러 색상으로 나타납니다. 기존의 보안 카메라는 가시광선에 의존하여 목표물 식별, 안면 인식, 물체 인식, 법정 소송 절차를 위한 증거 동영상에 최적화된 상세한 색상의 영상을 만듭니다. 이는 비디오 감시에 대한 표준 사항이며 대부분의 사용 사례 요건을 충족합니다. 또한 가장 합리적인 가격의 옵션입니다.
반면에, 근적외선(NIR 또는 줄여서 IR) 에너지는 육안으로 볼 수 없습니다. NIR 카메라는 보이지 않는 이러한 빛을 볼 수 있으므로 저조도 시나리오에서 밝은 영상을 제공할 수 있습니다. 이러한 카메라는 종종 NIR 레이저나 LED를 활용하여 빛이 물체에 부딪혀 산란될 때 이미저가 볼 수 있는 IR(일반적으로 850-940나노미터) 근처의 빛을 쏩니다. NIR 카메라의 주된 제한 사항은 반사된 빛에 여전히 의존한다는 것이며 일반적으로 흑백의 영상만 만든다는 것입니다. 이 카메라는 탐지 범위가 더 짧은 경향이 있으며 대비가 좋지 않은 영상이 나올 수가 있습니다.
반면, 열화상 보안 카메라는 중파 및 장파(최대 14m)의 IR 파장을 감지하고 열을 방출합니다µ. 활성 시스템과는 다르게 열화상 카메라는 빛에 의존하지 않습니다. 이 카메라는 모든 물체가 방출하는 열 또는 열 복사만 감지하는 수동형 센서입니다. 열화상 카메라는 열신호의 차이를 포착하고 이러한 변화량을 고대비 영상에 반영하여 완전히 어두운 곳에서 동영상을 만듭니다. 일반적으로실화상 카메라에 영향을 미치는 조건인 열악한 조명, 이동하는 빛, 비, 태양빛, 연기 또는 반사는 열화상 카메라에 영향을 미치지 않습니다. 이러한 이유로 열화상 카메라는 24시간 1년 내내 감시가 필요하고 장거리 탐지가 필요한 가혹한 환경에 최적인 솔루션입니다.
다음은 시스템 통합업체가 가시성 카메라 또는 열화상 카메라 중 어떤 것을 배치할 것인지 결정하기 위해 주변 보안 시스템을 설계할 때 평가해야 하는 기준입니다.
요약하면, 가시성 카메라는 감시 적용 분야의 식별 및 증거의 구성 요소를 갖춘 기준을 충족하는 최고의 비용 효율적인 선택지입니다. 악천후로 인해 손상되지 않고, 탐지 거리가 길고 야간에도 동영상 분석을 잘 수행할 수 있는 카메라가 필요하다면 열화상 카메라가 최적의 선택입니다.
주변 감시용으로 배치된 종합 보안 솔루션은 열화상 및 실화상 카메라 모두를 활용합니다. 또한 턴키 시스템은 열 센서 및 실화상 센서가 있는 다중 스펙트럼, 팬 틸트 줌 카메라를 사용합니다. 이러한 카메라는 가치가 큰 컬러 동영상을 제공하며 실화상 센서가 작동할 수 없는 조건에서는 열 센서가 선명한 영상을 제공합니다. 레이더와 통합하면 이러한 카메라는 탐지된 목표물에게서 나오는 신호 쪽으로 카메라를 돌려 우수한 추적, 상황 인식, 위협 평가를 수행합니다. 이러한 모든 동영상 작업뿐만 아니라 실시간 대응 프로토콜을 정교한 동영상 관리 시스템 또는 명령 및 제어 소프트웨어를 통해 효율적으로 관리할 수 있습니다.