FLIR Nexus가 무엇이며 왜 중요합니까?


상황 인식에는 주어진 상황을 이해하고, 관련 정보를 수집하며, 이를 분석하고, 정보에 입각한 결정을 내려 잠재적 위험을 해결하는 것이 포함됩니다.
이를 경계 보안에 적용할 때 경계를 강화하는 설계를 보는 것은 일반적인 관행이지만, 경보가 발생하면 잠재적인 위협이 진행됨에 따라 작업자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 지속적인 적용 범위 및 관련 정보를 제공하는 시스템을 갖추는 것은 드문 일입니다.
따라서 기존의 경계 설계를 고려할 때 다양한 기술을 아우르는 침입 탐지 시스템을 볼 수 있기를 기대할 것입니다. FLIR는 종종 고객과 협력하여 감지 분석과 결합된 열화상 및 가시화상 카메라의 조합을 포함하는 가상 장벽을 설정합니다. 이러한 시스템은 함께 주변에 있는 사람이나 차량에 대한 정확한 정보를 제공할 수 있습니다.
그러나 보안팀이 대응해야 할 방법을 결정하는 것은 경계 위반 이후에 발생하는 조치입니다. 안타깝게도 보안 시스템 설계의 격차가 발견되면 궁극적으로는 운영자가 완전한 상황 인식을 갖지 못할 수 있습니다.
이것이 바로 FLIR Nexus가 필요한 이유입니다. Nexus는 장치와 시스템 간의 격차를 해소하여 보안 경계 외부 및 내부 환경에 대한 보다 완벽한 이해를 보장하는 독점적인 통신 프로토콜입니다.
탐지 시스템의 추적 계층을 생성하고 완전한 상황 인식을 제공하려면 시스템 통합자가 서로 다른 기술 간의 통신을 조정해야 합니다. 이러한 유형의 조정은 포괄적인 커뮤니케이션 시스템이 없다면 상당히 복잡할 수 있습니다. 통합 담당자가 먼저 목표를 식별하고, 위협으로 분류하고, 물리적 위치를 파악한 다음, 목표가 이동하는 동안 추적할 일련의 규칙을 설정해야 하기 때문입니다. 이러한 잠재적 위협이 단일 센서의 시야에 남아 있을 가능성은 거의 없으므로 통합자는 표적이 움직일 때 연속성을 유지하기 위해 여러 센서 간의 통신을 추가로 조정해야 합니다.
이러한 수준의 상황 인식을 실행하기 위해 고객은 다양한 센서에서 제공하는 지리 데이터를 수집한 다음, 목표물이 움직일 때 적절한 인계를 조정하는 일종의 고급 소프트웨어가 필요할 때가 많습니다.

FLIR Nexus는 에지 장치가 중간에 소프트웨어나 서버가 필요 없이 서버/클라이언트 형식으로 통신할 수 있게 함으로써 외부 공간에 필요한 상황 인식을 고객에게 제공합니다. 추가적인 소프트웨어 또는 서버가 필요하지 않으므로 시장의 유사한 솔루션과 비교할 때 소유 비용이 절감됩니다. FLIR Nexus 장치는 또한 모든 에지 장치가 실시간에 통신하고 있으며 헤드엔드에서 구성할 것이 없기 때문에 설치를 단순화할 수 있습니다.
탐지를 위한 FLIR의 카메라 분석과 결합하면 이 전체 보안 시스템은 에지에서 모든 대상을 식별하고, 위치를 파악하고 추적할 수 있습니다. 잠재적인 위협이 현장을 통과함에 따라 Nexus 지원 장치는 지리 데이터를 다른 Nexus 장치에 전달하고 지속적인 추적을 위해 원활한 핸드오프를 제공합니다. 이를 통해 운영자는 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 관련 정보를 얻을 수 있으므로 완전한 상황 인식이 제공될 수 있습니다. 모든 FLIR 장치에는 ONVIF 드라이버가 있기 때문에 모든 비디오 정보를 모든 VMS에 기록할 수 있습니다.
Nexus의 또 다른 장점은 고객이 더 적은 수의 장치를 사용하여 넓은 영역에 걸쳐 적용 범위를 확장할 수 있다는 것입니다. 따라서 완전한 상황 인식을 훨씬 더 저렴하게 제공할 수 있습니다.
예를 들어, 상업용 건물 주차장을 고려해 보십시오. 이러한 넓은 영역은 야간 가시성이 낮고 인프라가 최소화되는 등 많은 문제가 발생합니다. FLIR의 Nexus 센서를 사용하면 단 세 개의 장치로 건물에서 180도 커버할 수 있습니다. 2개의 평면 패널 레이더는 180도 시야를 감지할 수 있으며, 다중 스펙트럼 팬 틸트 카메라는 낮과 밤 모두에서 가시성을 제공합니다. 장치가 알람 예약 및 구역 구성을 허용하므로, 세 개의 장치를 사용하여 원하는 시간 이외의 영역에 있는 잠재적 위협을 감지하고 추적할 수 있습니다.



오늘날에는 분석과 관련하여 다양한 선택이 있습니다. 탐지에 대한 알림을 받고자 하는 경우, 이에 대한 분석이 있을 수 있습니다. 경계 보안과 관련하여 이러한 분석이 환경을 보호하는 데 도움이 됩니까, 아니면 전반적인 솔루션의 효율성을 떨어뜨리는 성가신 경보를 발생시킵니까? FLIR의 Nexus 지원 장치는 고객이 운영자에게 제공되는 정보가 관련성이 있을 뿐만 아니라 정확하도록 보장하면서 더 낮은 비용으로 단순화된 솔루션을 만들 수 있도록 지원합니다.