열 스마트 센서를 사용하여 보행자, 자전거 이용자 등 보호

FLIR Systems는 도로에서 안전성을 높이는 다양한 솔루션을 개발했습니다. 교통 혼잡을완화하거나 자전거 이용자 및 보행자와 같은 도로 환경에 취약한 사용자(VRU)를 보호하는 것이나 무엇을 목표로 하든, 이러한 기술을 사용하면 증가하는 치명적인 교통 사고 문제를 해결하면서 도로를 보다 안전하고 원활하게 만들 수 있습니다.

VRU 안전 목표 달성 웨비나

교통의 혼잡도와 인구가 증가하면서 차량과 VRU가 어떻게 도시 도로를 공유할 것인지 관리하기가 어려워지고 있습니다. 아래의 녹화된 웨비나를 시청하여 FLIR 지능형 운송 솔루션을 사용하여 신호 및 횡단보도에서 동적이며 지능적으로 VRU를 안내하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 당사의 전문가들은 커넥티드카 이니셔티브에 대비하는 방법과 VRU 솔루션이 다음 운송 프로젝트를 계획하는 데 어떤 역할을 할 수 있는지 논의합니다.

지능형 트래픽 솔루션을 통한 트래픽 흐름 최적화

도심의 교통 혼잡이 심각해지면서 차량과 보행자의 움직임을 통제하는 데 사용할 수 있는 기술을 설계하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 열화상 영상을 사용하는 TrafiSenseAITrafiCam AI 가시성 카메라는 인공지능(AI)을 갖추고 있으며, 도로와 교차로에서 트래픽 흐름을 안전하게 최적화하기 위해 설계된 지능형 트래픽 시스템 카메라입니다. AI 기능을 추가하면 트래픽 엔지니어와 도시 기획자는 AI 기반 학습 사항을 적용하여 도시를 지속적으로 더 안전하게만들 수 있는 완전히 통합된 솔루션을 활용할 수 있습니다.

탐지. 제어. 개선.

이 AI 지원 카메라를 통해 데이터 캡처 및 처리하고 트래픽을 제어하여 교차로의 교통 신호 제어 장치에실시간으로 입력할 수 있습니다. TrafiSense AI내의 열 센서는 모든 물체가 방출하는 열을 기반으로 최선의 결정을 내리는 기능이 있어서 다양한 유형의 차량, 보행자 또는 자전거 이용자를 구분할 수 있습니다. TrafiCam AI 내의 저조도, 고화질 가시 센서와 결합된 도시 트래픽 신호는 시간에 관계없이 모든 기상 조건에서 지속적인 모니터링이 가능합니다.

카메라가 이동 시간 계산 및 기타 출발지-목적지 애플리케이션에 사용할 수 있는 Wi-Fi 기능은 이러한 FLIR 트래픽 솔루션의 또 다른 장점입니다.

TrafiSense AI 및 TrafiCam AI 카메라를 FLIR Acyclica™ 클라우드 플랫폼과 결합하여 AI 기반 학습 사항을 실시간 데이터에 적용하여 예측 트래픽 패턴을 변경하고 정체를 방지함으로써 도시를 항상 더 효율적이고 안전하게 만들 수 있습니다.

이러한 카메라는 미래의 인프라 변화에 맞게 활용할 수 있기 때문에 5G 셀룰러 안테나로 개조하여 차량과 사물간의 통신(V2X) 연결과 통합하면 차량과 그 주변 환경 간의 통신이 더 원활해져 도로의 안전성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

ThermiCam AI 7 US intersection site.PNG

AI 지원 트래픽 센서는 차량, 자전거 및 보행자를 안정적으로 감지하고 분류합니다.

FLIR의 도로 안전성 향상 방법에 대한 자세한 내용은 FLIR.com/traffic을 참조하십시오.

관련 기사

기본 사항

교차로의 진화: 유도 루프에서 인공 지능 기술까지

Read more
Hamburg traffic at an intersection
애플리케이션 스토리

함부르크, 열 센서를 활용하여 교통 흐름 향상

Read more
카메라 선택

FLIR ITS 솔루션으로 교차로 안전성 및 효율성 향상

Read more
Back to top