우루과이 (Uruguay) 몬테비데오시 (Montevideo)와 Acyclica

몬테비데오시는 우루과이의 수도이자 경제적 중심지 역할을 하는 도시입니다. 남아메리카 대륙에서 가장 큰 항구도시 중 하나인 몬테비데오에는 우루과이 국내에서 규모와 자본 기반이 가장 큰 기업들의 본사가 자리를 잡고 있습니다. 특히, 몬테비데오항은 지난 10년 동안, 연평균 14%의 속도로 성장을 거듭해왔습니다. 이러한 비약적인 성장에도 불구하고 지난 20년 동안의 몬테비데오시의 도시 기반 시설은 그대로 유지가 되었습니다. 이로 인해, 최근에는 심각한 교통난에 시달리고 있는 실정입니다.

지난 2015년, 몬테비데오시 (Montevideo)는 모빌리티 관리 센터를 설립하고 모빌리티 플랜을 위한 데이터 수집 업무, 의사 결정 및 계획 실행 등을 중앙 집중화하였습니다. 모빌리티 관리 센터의 목표는 다음과 같습니다.

  • 교통 및 이동 상황 모니터링 및 제어
  • 교통 신호 체계의 중앙 집중식 관리
  • 대중 교통 모니터링 및 제어

상기 목표를 달성하기 위해 최근 모빌리티 관리 센터는 Acyclica 기술을 활용하는 CIEMSA와 협력하기로 결정하였습니다. 우루과이에서 가장 큰 토목 건설 회사 중 하나인 CIEMSA는 공공 기반 시설 사업 분야에서 25년 이상의 경험과 교통 및 ITS 기술을 위한 전담 부서를 갖추고 있는 기업입니다. CIEMSA는 RoadTrend 센서와 Go (현재는 Acyclica by FLIR) 등 Acyclica가 제공하는 강력한 분석 기술을 바탕으로 고해상도의 실시간 정보를 수집할 수 있다는 점을 앞세워 입찰에 성공하였습니다. 아울러, CIEMSA는 여타 솔루션으로는 불가능한 수준의 데이터 수집과 분석을 수행할 수 있다는 부분도 강조하였습니다.

Acyclica Go (현재는 Acyclica by FLIR) 소프트웨어의 경우, 정체 현상이 상습적으로 발생하는 경로에 25개의 센서를 설치한 후, 2개월 이내에 20개의 지점에 센서를 추가 설치하면, 별도의 기반 시설을 구축하지 않고도 교통 흐름을 개선하는데 필요한 기본 정보를 제공해주는 솔루션입니다. 제공되는 정보에는 이동 시간, 출발지/목적지 및 차량 탑승 인원 관련 데이터가 포함됩니다. 기본적인 데이터가 수집/분석되면, 모빌리티 관리 센터는 교통 신호 체계를 최적화하고 어느 지역의 기반 시설에 투자하면 가장 큰 효과를 얻을 수 있는지를 판단할 수 있게 될 것으로 예상됩니다.

포토 크레딧: Jimmy Baikovicius

Back to top