Wir können Ihnen helfen, die Kontrolle über Ihren heimischen Energieverbrauch zu übernehmen: mit professioneller, einfach zu bedienender Wärmebildtechnik im Taschenformat

Wir wissen, dass viele von Ihnen die Kälte spüren, wenn der Winter dieses Jahr Europa in seinem eisigen Griff hat. Und trotz der ständig steigenden Energiepreise werden Sie Ihre Heizung vielleicht stärker beanspruchen, um Ihr Haus und Ihre Familie warm zu halten. Aber wie viel von dieser Wärme entweicht unbemerkt aus dem Haus? Das Unternehmen tado° ist im Bereich des smarten Heimklimanagements tätig und hat zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 rund 80.000 Haushalte in 11 europäischen Ländern untersucht und festgestellt:

Ein Haus im Vereinigten Königreich mit einer Innentemperatur von 20 °C verliert bei einer Außentemperatur von 0 °C nach fünf Stunden durchschnittlich 3 °C.

Und das ist noch nicht alles. Die Häuser im Vereinigten Königreich verlieren dreimal schneller Wärme als Häuser in Norwegen und Deutschland. Das liegt vor allem daran, dass das Vereinigte Königreich den ältesten Hausbestand in Europa hat, denn 36,5 % der Häuser wurden vor 1945 gebaut. Wenn Sie im Vereinigten Königreich in einem alten Haus wohnen, sind Sie daher nicht nur steigenden Energiepreisen, sondern auch hohen Energieverlusten ausgesetzt. In seiner Herbsterklärung verlängerte der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt die staatliche Unterstützung bei den Energiekosten, kürzte sie allerdings auf einen weniger großzügigen Betrag, sodass Millionen von Eigenheimbesitzern weiterhin mit höheren Rechnungen rechnen müssen. Die BBC-Analyse der Herbsterklärung geht z. B. davon aus, dass ein typisches Drei-Zimmer-Haus im Vereinigten Königreich ab April 2023 mit einem Anstieg der durchschnittlichen jährlichen Energiekosten auf ca. 3.400 € rechnen kann1. Wenn sich die Krise verschärft und die Temperaturen sinken, ist es schwer, kein Gefühl von Kontrollverlust zu verspüren.

Jetzt ist es an der Zeit, proaktiv zu handeln

Wir können die Krise zwar nicht kontrollieren, aber Teledyne FLIR kann Ihnen dabei helfen, jetzt und in Zukunft die Kontrolle über Ihren eigenen Energieverbrauch zu übernehmen. FLIR entwickelt und produziert Wärmebildkameras speziell für Hausbesitzer, die Ihnen helfen, das Unsichtbare sichtbar zu machen und Wärme zu erkennen, die möglicherweise durch zugige und schlecht isolierte Bereiche Ihres Hauses entweicht.

„Eine Wärmebildkamera ist für Hausbesitzer ein hervorragendes Hilfsmittel, um Energiediebe aufzuspüren.“

Mats Henriksson, Senior Director of Product Management bei Teledyne FLIR, ist der festen Überzeugung, dass wir alle, auch wenn wir die finanzielle Belastung spüren, die Möglichkeit haben, Änderungen vorzunehmen, die Energie und Geld sparen und zugleich die Menschen und den Planeten unterstützen: „Alles, was Sie als Hausbesitzer tun können, um Energieverluste zu reduzieren, ist nicht nur ein kurzfristiger Vorteil für Sie selbst, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum schwierigen Kampf gegen den Klimawandel.“

Der erste wichtige Schritt besteht in der Reduzierung der Energiemenge, die Ihr Haus durch schlechte Dämmung, Zugluft und andere Probleme verschwendet. „Eine Wärmebildkamera ist für Hausbesitzer ein hervorragendes Hilfsmittel, um Energiediebe aufzuspüren – es kann sich dabei um schlechte oder fehlende Dämmung, Baumängel, unerwünschte Zugluft, Feuchtigkeit oder Wasserschäden handeln. In vielen Fällen erhalten Sie so die Gelegenheit, sich ein Bild von den erforderlichen Maßnahmen zu machen, bevor sich das Problem verschlimmert, und so kostspieligere Hausrenovierungen zu vermeiden“, erklärt Mats.

Übernehmen Sie mit Wärmebildkameras von FLIR die Kontrolle über Ihre Energie

FLIR ONE®-Serie – Lernen Sie unser marktführendes Sortiment an Wärmebildkameras kennen, die speziell für Hausbesitzer entwickelt wurden. Diese erschwinglichen Smartphone-Wärmebildkameras werden einfach auf Ihr Telefon oder Tablet gesteckt, um Energieverluste schnell, präzise und klar zu erkennen und zu bewerten. Sie helfen Ihnen dabei, Ineffizienzen in Ihrem Haus aufzudecken und herauszufinden, worauf Sie Ihre Bemühungen konzentrieren sollten. Diese Kameras arbeiten mit der kostenlosen FLIR Home Inspect App, die Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Überprüfung Ihres Hauses bietet. Das Spitzenmodell FLIR ONE Edge Pro ist mit FLIR IgniteTM (unserem sicheren Cloud-Speichersystem) kompatibel, mit dem Sie Bilder und Videos sofort in die Cloud hochladen können, um dort Ihre Ergebnisse zu bearbeiten, zu organisieren, zu speichern und freizugeben. „Die FLIR ONE Edge Pro ist die bisher vielseitigste und fortschrittlichste mobile Wärmebildkamera, denn sie ist abnehmbar und liegt dank ihres Formfaktors sehr gut in der Hand“ , erklärt Chris Bainter, Vice President of Marketing and Business Development bei Teledyne FLIR. Die gute Nachricht lautet, dass es jetzt einfacher denn je ist, eine Inspektion des eigenen Zuhauses durchzuführen. „Neben dem neuen Hardware-Design stellt Teledyne FLIR weitere Software-Tools zur Verfügung, mit denen auch neue und ungeschulte Benutzer thermografische Inspektionen durchführen, Bilder verarbeiten und Berichte erstellen können.“

FLIR C5 – Eine Wärmebildkamera, die kein Smartphone erfordert und gut eignet ist, wenn Sie in einer älteren Immobilie leben, die an Zugluft, schlechter oder fehlender Dämmung und Rohrleitungsproblemen leidet. Mit ihrer visuellen 5-Megapixel-Kamera und der LED-Arbeitsleuchte hilft sie Ihnen, verborgene Probleme mühelos aufzuspüren und die Bilder werden automatisch in die FLIR Ignite Cloud hochgeladen, damit Sie sie überprüfen, organisieren und freigeben können.

Mats ist überzeugt, dass man kein Experte sein muss, um bestimmte Probleme zu lösen. Viele von ihnen können mit kostengünstigen Heimwerkerlösungen selbst behoben werden: „Einige Beispiele dafür, wie Sie als Hausbesitzer die Kamera selbst einsetzen können, sind die Lokalisierung schlechter Dichtungen an Fenstern und Türen und die Suche nach Stellen in den Wänden mit fehlender Dämmung oder Wassereintritt. Die Überprüfung mit der Kamera kann auch ein erster Schritt sein, bevor man sich an einen Spezialisten wendet, wenn ernstere Problembereiche festgestellt werden.“ Mit diesen Erkenntnissen ist es erstaunlich, wie viel Energie man durch kleine Anpassungen wie den Einsatz von Zugluftstoppern, Vorhängen und zusätzlicher Dämmung sparen kann. Das alles summiert sich.

Und was kostet diese Technologie? Die Wärmebildkameras der FLIR ONE-Serie sind ab 248,71 € (inkl. MwSt.) erhältlich. Das ist zwar nicht unerheblich, aber wenn Sie die potenziellen Einsparungen in den kommenden Jahren bedenken, könnte es die beste Investition sein, die Sie dieses Jahr tätigen. Mats versichert, dass Sie damit langfristig Geld sparen können: „Für Hausbesitzer ist es eine großartige Möglichkeit zu erkennen, wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Angesichts der hohen Energiepreise und des Risikos, Geld für die falschen Verbesserungen auszugeben, handelt es sich um eine relativ kleine Investition. Die Kamera kann auch für viele andere Dinge rund um Ihr Zuhause verwendet werden, von der Ortung von Heizungsrohren im Boden und Stromkabeln in Wänden und Decken bis hin zum Sehen im Dunkeln bei einem Stromausfall.“

Langfristig gedacht sollte berücksicht werden, dass sowohl neue als auch alte Häuser lebende, atmende Strukturen sind. Bei Temperaturänderungen dehnen sie sich aus und ziehen sich zusammen, d. h. die Bausubstanz Ihres Hauses könnte sich bewegen und anders verhalten. Ein neu gebautes Haus wird sich beispielsweise im Laufe der Zeit „setzen“, sodass sich einige Dinge wie Probleme mit Zugluft erst später bemerkbar machen. Das Gleiche gilt, wenn Eigentümer Verbesserungen und Heimwerkerarbeiten durchführen – der Charakter und das Verhalten Ihres Hauses werden sich im Laufe der Jahre wahrscheinlich verändern. Es gibt also viele Gründe, die Investition in eine Wärmebildkamera ernsthaft in Betracht zu ziehen – sie wird Ihnen helfen, Ihr Energiemanagement jetzt und in den kommenden Jahren im Griff zu behalten.

Willkommen in einem neuen Zeitalter der Energiekompetenz

Die Energiekrise erweist sich als ein gewaltiger globaler Weckruf für die Realität des Energieverlusts, nicht nur für Millionen von Hausbesitzern, sondern auch für uns bei FLIR. Deshalb verstärken wir unsere Bemühungen, Ihnen das Wissen, die praktischen Tipps und die Lösungen zu bieten, die Ihnen hoffentlich das Selbstvertrauen und die Mittel an die Hand geben, um auch im weiteren Verlauf der Energiekrise die Kontrolle über Ihre Energie und Ihre Finanzen zu übernehmen.

Schon heute können Sie positive Maßnahmen ergreifen...

 

Zugehörige Artikel

Technische Mitteilung

Control Your Home Energy Bills with a Thermal Imaging Camera

Read more
Grundlagen

Introducing the New FLIR ONE Application for iOS

Read more
Grundlagen

Preparing A Home for Winter – Spot Issues with Thermal Imaging to Save on Heating Bills

Read more
Back to top