Genehmigungen für Heißarbeiten umgehen: potenzielle Probleme in explosionsgefährdeten Umgebungen ohne Papierkram lokalisieren

Die Welt der gefährlichen Fertigung und Produktion kann kompliziert genug sein, ohne zusätzliche Elemente zu Ihrer Arbeitslast hinzuzufügen. Genehmigungen für Heißarbeiten werden oft als wesentlicher Bestandteil der Arbeit in gefährlichen Umgebungen angesehen – aber was wäre, wenn Sie sie überprüfen könnten, ohne dass dies reichlich Papierkram zur Verfügung stellen muss??

Ein multinationales Chemieunternehmen hat vor Kurzem damit begonnen, genau das zu tun, indem es Zeit und Arbeit freisetzt, um seine gesamte Belegschaft neu zu beschäftigen.

In der Regel erfordert die Inspektion in gefährlichen Umgebungen der Zone 2 die Genehmigung für Heißarbeiten durch einen Manager. Dies kann aus umfangreichen manuellen Unterlagen bestehen und erfordert, dass die Arbeit mindestens eine Stunde vor der Inspektion eingestellt wird. Außerdem müssen alle potenziell explosiven Materialien (wie brennbarer Staub und Gase) sorgfältig gemessen und überwacht werden, um die Möglichkeit einer Entzündung zu verringern.

Um die wichtigsten Komponenten von Maschinen in diesen anspruchsvollen Umgebungen zu überprüfen, werden häufig Wärmebildkameras verwendet, um Hotspots zu identifizieren, die Temperaturen von Maschinen zu messen und zu überprüfen, ob Teile wie Ventile innerhalb der erwarteten Parameter arbeiten. Leider stellen diese Kameras ein indirektes Risiko für die Sicherheit der Anlage selbst dar, da sie nicht eigensicher sind – weshalb Heißarbeitsgenehmigungen vor der Verwendung genehmigt werden müssen.

FLIR Cx5 Wärmebildkamera

Sicherere Inspektion - mit dem FLIR Cx5

FLIR Cx5 ist eine Thermokamera, die speziell für sicherere Inspektionen in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurde. Das robuste Gehäuse umschließt die Lithium-Ionen-Thermokamera und gewährleistet eine leistungsstarke Thermographie ohne das mit nicht eigensicheren Produkten verbundene Risiko.

Ob in explosionsgefährdeten Bereichen, die mit Gas, Dampf, Staub oder (in diesem Fall) brennbaren Chemikalien zu tun haben, die Notwendigkeit von Heißarbeitsgenehmigungen entfällt vollständig.

Vor Ort in dieser chemischen Anlage ermöglicht es den Bedienern, Bereiche, die mit extremer Hitze zu tun haben, wie z. B. die Feuerfestanlage, die bei 1400 °C im Kern läuft, sicher zu inspizieren. Bediener können die Außentemperatur des mit Ziegelsteinen ausgekleideten Behälters klar sehen und überprüfen, ob er innerhalb der Richtlinien funktioniert. Der FLIR Cx5 wird in dieser Einrichtung auch zur Überwachung von Rotorpumpen, der Temperatur der Lager und des Flüssigkeitsstands in Behältern verwendet.

Stundenlange Zeit, frei, um Ihre Einrichtung besser zu bedienen

Ein Sprecher der Einrichtung erklärt: „Die Verwendung von Geräten, die für Ex-Bereiche zertifiziert sind, ist immer vorzuziehen, da die Zündquelle entfernt wird und keine Genehmigung für Heißarbeiten erforderlich ist.

„Die Erstellung einer Heißarbeitsgenehmigung ist arbeitsintensiv, da eine Anfrage gestellt werden muss, die Genehmigung zur Arbeit vorbereitet und alle anwendbaren Bereiche frei von brennbaren Gasen bestätigt werden (und dies bestätigt natürlich nur, dass zu diesem Zeitpunkt keine brennbaren Gase vorhanden sind). Insgesamt betrachten wir wahrscheinlich 3 Stunden Arbeit für jede einzelne Inspektion – was der Cx5 eliminiert – und bedeutet, dass wir sie besser an andere Stellen einsetzen können.“

Mit einer 3,5-Zoll-Touchscreen-Oberfläche, die einfach zu bedienen ist, und der thermischen Auflösung von 160 × 120 wird die genaue Temperaturmessung von nahegelegenen Zielen zwischen -20 und 400 °C angezeigt. Fügen Sie den FLIR Cx5 zu Ihrer Werkzeugbox hinzu und Sie sind immer bereit, mechanische und elektrische Geräte um Ihren Produktionsstandort herum zu untersuchen – ohne Genehmigung für Heißarbeiten.

Erfahren Sie, wie Sie mit dem FLIR Cx5 Zeit freisetzen und die Produktivität in Ihrer Einrichtung maximieren können. Cx5

Back to top