Schnelleres Auffinden von Vakuum-, Luft- und Gasleckagen in der Halbleiterfertigung


Die Halbleiterfertigung hängt von streng kontrollierten Produktionsanlagen und Versorgungsinfrastrukturen ab. Druckluft (CDA), Stickstoff und andere Spezialgasverteilungen, pneumatische Steuerungen und vakuumbezogene Systeme werden in Fabrik- und Subfab-Umgebungen eingesetzt. Bei vielen Ventilen, Armaturen, Reglern, Verteilern und Anschlusspunkten können kleine Leckagen während der Routineinspektion schwer zu lokalisieren sein.
Unerkannte Leckagen können zu unnötigem Verbrauch, höheren Betriebskosten und zusätzlichem Wartungsaufwand beitragen. In vakuumbezogenen Systemen können unerwünschte Leckagen auch zu einem Ausrüstungs- oder Prozessproblem werden. Eine effiziente Leckageerkennung hilft Wartungsteams bei ihrer täglichen Arbeit und minimiert Störungen des normalen Betriebs.
Halbleiterhersteller verlassen sich auf umfangreiche Druckluft-, Stickstoff-, Spezialgas-, Vakuum- und Pneumatiksysteme. Eine rechtzeitige Leckerkennung kann dazu beitragen, Versorgungsverluste zu reduzieren, die Wartungsproduktivität zu verbessern und zuverlässige Produktionsabläufe zu unterstützen.

Herkömmliche Leckinspektionen können zeitaufwändig sein, wenn Techniker große Bereiche inspizieren, lange Rohrleitungen verfolgen oder um verpackte Geräte herum arbeiten müssen. In einer fab- oder subfab-Umgebung besteht die Herausforderung darin, die Quelle schnell genug zu lokalisieren, um die richtige Folge- oder Reparaturmaßnahme zu priorisieren. Akustische Bildgebung visualisiert den durch eine Leckage erzeugten Klang und hilft Technikern, mehrere potenzielle Leckagestellen schnell und effizient zu scannen.
Flir Si2-LD ist eine industrielle akustische Bildgebungskamera zur Erkennung von unter Druck stehenden Leckagen und mechanischen Fehlern. In der Halbleiterherstellung kann es die Inspektion von CDA-Systemen, Stickstoff- und Spezialgasverteilung, Gasschränken, Ventilverteilern, pneumatischen Steuerungen, Vakuumsystemen und anderen Versorgungsinfrastrukturen unterstützen, in denen möglicherweise Leckagen auftreten können. Anstatt Komponenten gründlich und einzeln zu überprüfen, können Techniker große Bereiche scannen, Leckagen schnell lokalisieren, Snapshots für die Berichterstattung erfassen und zu den erforderlichen Wartungsmaßnahmen übergehen. Gase wie Stickstoff, Ammoniak, Helium und Argon werden für die geschätzte Leckrate und Kostenquantifizierung unterstützt. Si2-LD ist auch eine effiziente Lösung für die Vakuumleckerkennung.

Akustische Bildgebung sollte als Teil des etablierten Inspektions- und Wartungsprozesses des Standorts verwendet werden. Zugangsregeln, Reinraumanforderungen, Sicherheitsverfahren, Betriebsbedingungen und die Eigenschaften des Zielsystems sollten vor der Inspektion berücksichtigt werden. Die Erkennbarkeit hängt von Leckagegröße, Druck, Abstand, Hintergrundgeräuschen und anderen Standortbedingungen ab. Die Ergebnisse sollten gemeldet und gefolgt von Maßnahmen gemäß den Verfahren der Einrichtung und den genehmigten Ausrüstungsfähigkeiten durchgeführt werden.