Schützen Sie die Betriebszeit des Rechenzentrums und vermeiden Sie die wahren Kosten für Ausfälle


Die teuersten Rechenzentrumsausfälle beginnen nicht mit einem größeren Ereignis.
Sie beginnen mit kleinen Problemen, die unbemerkt bleiben:
Individuell erscheinen diese Probleme überschaubar. Sie können sich zu kostspieligen Ausfällen entwickeln. Für Bediener sind Ausfallzeiten nicht nur eine technische Störung. Es geht um Umsatzeinbußen, SLA-Strafen, Notfallreparaturkosten und Schäden an Kundenvertrauen und Reputation. Der Schutz der Betriebszeit bedeutet, Risiken zu identifizieren, bevor sie eskaliert werden können.
Moderne Rechenzentren laufen unter ständiger Nachfrage. Computing mit höherer Dichte, KI-Workloads und steigender Energiebedarf drängen die Infrastruktur stärker denn je. Es gibt weniger Zeit für Reaktionen und keine Toleranz für Ausfälle.
Ein Fehler in einer Stromverteilungseinheit, eine Überhitzung in einem Serverrack oder eine abbauende elektrische Komponente bleiben nicht lange erhalten. Ohne frühzeitige Transparenz schreiten diese Probleme fort, bis sie den Betrieb unterbrechen und Teams zur reaktiven Wartung zwingen. Teams verhindern Ausfallzeiten nicht mehr, sondern kümmern sich um ihre Konsequenzen.

Eine feste Wärmebildkamera kann Rechenzentrumsmaschinen auf Verschleißerscheinungen überwachen.
Der Schutz der Betriebszeit beginnt damit, zu wissen, was in der kritischen Infrastruktur geschieht. Thermische Veränderungen sind oft der erste Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt, wobei sich die Wärmemuster vor dem Auslösen von Alarmen und vor dem Ausfall von Systemen verschieben.
Diese Schichten können auf Folgendes hinweisen:
Die thermische Überwachung von Flir und die frühzeitige Erkennung von Anomalien bieten Betreibern eine kontinuierliche Transparenz über die kritische Infrastruktur hinweg und helfen ihnen, diese Änderungen frühzeitig in der gesamten Rechenzentrumsumgebung zu erkennen.

Tragbare Wärmebildkameras können für die Rund-um-die-Uhr-Überwachung verwendet werden, indem detailliertere Inspektionen bereitgestellt werden.
Der Wert der Früherkennung ist nicht nur technisch. Es ist finanziell.
Ungeplante Ausfälle bergen reale Kosten, von Umsatzeinbußen und SLA-Strafen bis hin zu Notfallreparaturen und Auswirkungen auf die Kunden. Die Vermeidung eines einzelnen Vorfalls kann erhebliche, vermeidbare Kosten eliminieren.
Eine frühzeitige Erkennung macht dies möglich. In dokumentierten Kundenfallstudien hat Flir elektrische Ausfälle bis zu 72 Stunden früher erkannt als konkurrierende Systeme, was den Bedienern wertvolle Zeit gibt, einzugreifen, bevor ein Ausfall aufgetreten ist.

Wärmebilder können Anzeichen von Hitze zeigen, die auf Verschleiß hinweisen, und könnten einen bevorstehenden Ausfall signalisieren.
Kunden haben außerdem bis zu 40 % weniger falsch positive Ergebnisse gemeldet, was dazu beiträgt, unnötige Prüfungen zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Die widerstandsfähigsten Rechenzentren sind nicht diejenigen, die sich am schnellsten erholen. Sie sind diejenigen, die überhaupt Störungen verhindern. Durch die Identifizierung früher Warnsignale in der gesamten kritischen Infrastruktur können Betreiber Risiken reduzieren, die Servicekontinuität schützen und die finanziellen Auswirkungen unerwarteter Ausfallzeiten vermeiden.
Flir hilft Rechenzentrumsteams, von reaktiven Reaktionen zu proaktiver Prävention überzugehen und bietet die Transparenz, die erforderlich ist, um den Betrieb am Laufen zu halten.
Siehe Risiko früher. Schützen Sie die Betriebszeit. Vermeiden Sie Fehlerkosten.
Die Betriebszeit ist nicht von einer einzelnen Anlage abhängig. Es ist das Ergebnis mehrerer Systeme, die gleichzeitig wie erwartet funktionieren. Von Umspannwerken und Backup-Stromversorgungssystemen bis hin zu Kühlinfrastruktur und Serverracks – die Aufrechterhaltung der Transparenz über miteinander verbundene kritische Assets trägt dazu bei, das Risiko unerwarteter Ausfälle zu reduzieren.
Flir bringt Inspektionen der thermischen Überwachung, Sicherheit und Zustandsüberwachung in eine einheitlichere Ansicht des Infrastrukturzustands. Anstelle von isolierten Warnungen können die Bediener sehen, wo sich Risiken entwickeln, und reagieren, bevor sie die Servicekontinuität beeinträchtigen. Durch die Implementierung einer vorausschauenden kontinuierlichen Überwachung in Kombination mit thermischen und akustischen Bildgebungsinspektionen können Unternehmen eine Reduzierung von ungeplanten Ausfallzeiten um 35 % bis 55 % erreichen. Dies verlagert den Betrieb weg von reaktiven Korrekturen hin zu einer kontrollierteren, proaktiveren Wartung.
Erfahren Sie, wie Flir Rechenzentrumsbetreibern hilft, die Betriebszeit zu schützen und Risiken auf jeder Ebene ihrer Infrastruktur zu reduzieren.