Kühler und intelligenter laufen: Verwendung von Flir zur Reduzierung von Energieabfällen in Rechenzentren

Drei Technologien. Ein blinder Fleck. Eine Lösung.

Die Rechenzentrumsbranche hat ein Sichtbarkeitsproblem. Nicht die Art, die in einer Vorstandspräsentation oder einer Agenda eines Nachhaltigkeitsausschusses endet, sondern die physische Art. Die Art, bei der eine Druckluftleckage acht Monate lang unentdeckt läuft, weil niemand mit der richtigen Ausrüstung daran vorbeigelaufen ist. Wenn eine Kühlerdichtung unmerklich ausfällt und das Kältemittel – 4.000-mal stärker als Methan als Treibhausgas – in die Atmosphäre über einem Geschäftspark entweicht, während der Nachhaltigkeitsbericht der Anlage seine Verpflichtungen für erneuerbare Energien sicher detailliert beschreibt. Wo Kühlsysteme um 30 Prozent härter arbeiten als nötig, weil sich vor zwei Jahren im Kabelboden ein Eindämmungsspalt eröffnet hat und niemand genau genug nachgeschaut hat, um ihn zu finden.

Allein die Kühlung macht bis zu 40–50 % des gesamten Energieverbrauchs eines typischen Rechenzentrums aus. Da Einrichtungen skaliert werden, um KI-, Cloud- und Hochleistungs-Computing-Workloads zu unterstützen, geht diese Zahl nicht zurück. Was sinken kann – erheblich, messbar und mit einer dokumentierten Rendite – ist die Menge an Energie, die verschwendet wird.

Die meisten Rechenzentren sind bereits gut ausgestattet. Temperatursensoren, Stromzähler, Umweltüberwachungssysteme und Gebäudemanagementplattformen: Die Daten, die in ein modernes Betriebszentrum fließen, sind erheblich. Und dennoch entweichen trotz all dieser Instrumente drei Kategorien von Energie- und Umweltverlusten konsequent der Erkennung in Einrichtungen.

Die erste ist thermische Ineffizienz: die Hotspots, übergekühlten Zonen, Eindämmungslücken und leistungsschwache Kühleinheiten, die Standardtemperatursensoren nicht lokalisieren können, weil sie an Punkten messen, nicht über Bereiche hinweg. Ein Sensor gibt die Temperatur an seiner Position an. Eine Flir-Thermokamera zeigt die Temperatur aller Elemente in ihrem Sichtfeld an und zeigt gleichzeitig in Echtzeit die Ungleichgewichte des Luftstroms, die fehlerhaften Dichtungen und die Kühlunstimmigkeiten an, die Punktsensoren nie sehen werden.

Der zweite ist der akustische Verlust: die Druckluftlecks, der mechanische Verschleiß und die Druckineffizienzen, die keine Wärmesignatur erzeugen und keinen konventionellen Alarm auslösen, aber dennoch Energie verbrauchen, den Abbau von Komponenten beschleunigen und im Laufe der Zeit zu sinnvollen Betriebs- und Umweltkosten zusammenwirken. Die Akustikkameras von Flir visualisieren das Ultraschallschallfeld, das diese Probleme erzeugen, sodass sie sofort bei einem Weitbereichsscan identifiziert werden können, der mit herkömmlichen Erkennungsmethoden Stunden dauern würde.

Die dritte und umweltbedingte Folge ist der Gasverlust. Kältemittel, die aus Kälteanlagen entweichen, und Erdgas, das aus Generatoren austritt, sind für jede herkömmliche Überwachungstechnologie völlig unsichtbar. Die optischen Gasbildgebungskameras von Flir sind die einzige Technologie, die diese Verluste als klare Echtzeitgasfahne auf der Kameraanzeige sichtbar macht, bevor sie zu einem Compliance-Problem, einem Kostenproblem oder einer Umwelthaftung werden, die nirgendwo in der Berichterstattung der Einrichtung erscheint, weil niemand wusste, dass es passierte.

Diese drei Lücken sind der Ort, an dem der Abfall lebt. Die drei Bildgebungstechnologien von Flir sind genau darauf ausgelegt, sie zu schließen.

Optische Gasdetektion: Das Unsichtbare sichtbar gemacht

Auf dem Dach zirkulieren Kälteanlagen Kältemittelgas durch Rohrleitungen, die sich Jahr für Jahr durch Tausende von Wärmezyklen ausdehnen und zusammenziehen. Metallermüdungen. Dichtungen zersetzen sich. Verbindungen lösen sich. Wenn sie irgendwann versagen, wirkt sich das austretende Gas – eine von Menschen hergestellte Verbindung, die in der Natur nicht zu finden ist – unmittelbar auf das Klima aus, mit einem Treibhauspotenzial, das etwa das 4.000-Fache des Methans beträgt.

Eine parallele Herausforderung sind Generatoren, die als Primärstrom betrieben werden, eine immer häufiger auftretende Situation, da sich die Netzanschlussfristen in Märkten mit hoher Nachfrage auf Jahre erstrecken. Erdgasgeneratoren, die über definierten Schwellenwerten arbeiten, unterliegen den EPA-Anforderungen für OGI-Inspektionen in definierten Intervallen. Dies sind Vermögenswerte, die mit keiner anderen Technologie effektiv überwacht werden können: Gasleckagen sind farblos, geruchlos und sowohl für das menschliche Auge als auch für herkömmliche sensorbasierte Erkennungssysteme völlig unsichtbar.

Die OGI-Kameras von Flir machen sowohl Kältemittel- als auch Erdgasleckagen aus einem sicheren Arbeitsabstand sofort als markante Fahne auf der Kameraanzeige sichtbar, unter Bedingungen, bei denen jede andere Erkennungsmethode nichts registrieren würde. Eine Untersuchung eines gesamten Kühler-Arrays oder Generatorhofs, die Stunden mit einem herkömmlichen chemischen Schnüffel dauern kann, wird in Minuten durchgeführt, mit viel größerer Sicherheit, dass nichts übersehen wurde, und mit der genauen Lage eines Lecks, das sofort zur Reparatur identifiziert werden kann.

Der AIM Act in den Vereinigten Staaten schreibt jährliche OGI-Inspektionen für Kühlanlagen vor, die über einer definierten Größenschwelle liegen, und die meisten Rechenzentren übertreffen diese problemlos. Aber für Betreiber, die die Lücke zwischen ihrer gemeldeten und ihrer tatsächlichen Umweltleistung ernst nehmen, ist Compliance ein Boden, keine Decke. Ein festes OGI-Überwachungsprogramm mit Kameras, die dauerhaft auf der Infrastruktur des Kühlers positioniert sind. Durch kontinuierliche Überwachung kann eine regelmäßige Inspektion in ein kontinuierliches Umweltintelligenzprogramm umgewandelt werden. Ein Siegel, das über Nacht zu versagen beginnt, wird über Nacht erkannt, nicht bei der nächsten jährlichen Umfrage. Das Kältemittel wird gespeichert. Die Auswirkungen auf den Kohlenstoff werden vermieden. Und der Nachhaltigkeitsbericht spiegelt einmal das Gesamtbild wider.

Häufige Probleme, die bei der optischen Gasbildgebung aufgedeckt werden, sind:

  • Kältemittellecks aus Kälteanlagen, Rohrleitungen und Armaturen sind für jede andere Detektionsmethode unsichtbar und haben ein Treibhauspotenzial von etwa dem 4.000-Fachen des Methans
  • Erdgasleckagen aus Generatoren und zugehörigen Rohrleitungen, vorbehaltlich der EPA-Inspektionsanforderungen unter definierten regulatorischen Schwellenwerten
  • Kompressor- und Ventillecks in der Kühlinfrastruktur, die die Systemeffizienz reduzieren und den Energieverbrauch erhöhen, ohne einen konventionellen Alarm auszulösen
  • Kältemittelverlust durch alternde oder thermisch beanspruchte Rohrleitungen, bei denen wiederholte Heiz- und Kühlzyklen zu Metallermüdung und Dichtungsverschlechterung geführt haben
  • Fugitive Emissionen von Kühltürmen, Wärmetauschern und zusätzlichen Kühlgeräten, die außerhalb der Standardinspektionsprogramme liegen, aber zum tatsächlichen – wenn nicht gemeldeten – ökologischen Fußabdruck der Anlage beitragen

Wärmebildtechnik: Sehen, wohin die Energie geht

Thermische Bildgebung liefert dem Bediener eine präzise, visuelle Karte, wie sich die Wärme durch eine Einrichtung bewegt – oder nicht bewegt. Die Ineffizienzen, die sie durchgehend aufzeigt, sind strukturell, häufig und korrigierbar.

Hotspots in Racks mit hoher Dichte, die durch blockierte Belüftungen oder einen ungleichmäßigen Luftstrom verursacht werden, bedeuten, dass die Ausrüstung wärmer als nötig läuft, während das Kühlsystem durch härtere Arbeit kompensiert und mehr Energie verbraucht, um ein Problem zu lösen, das durch eine gezielte Luftstromanpassung beseitigt werden könnte. Überkühlte Zonen, in denen kalte Luft großzügig auf Räume aufgetragen wird, die sie nicht benötigen, erhöhen die Energiekosten, ohne einen Mehrwert für den Betrieb zu schaffen. Einhausungslücken rund um Kabelöffnungen, Ausschnitte am Doppelboden und Türrahmen lassen kalte und warme Luft frei mischen, untergraben die Trennung von heißen und kalten Gängen und zwingen Kühlsysteme, gegen sich selbst zu arbeiten. CRAC- und CRAH-Geräte, die außerhalb ihrer optimalen Parameter arbeiten, verbrauchen mehr Energie als ein gut konfiguriertes Äquivalent – leise, konsistent und vollständig vermeidbar.

Keines dieser Probleme wird durch die Standardüberwachung gekennzeichnet. Sie lösen keine Warnungen aus. Sie akkumulieren stetig, leise und teuer, bis eine Flir-Thermokamera sie enthüllt. An diesem Punkt ist die Korrektur normalerweise einfach und die Energieeinsparung sofort. Jede eliminierte Kilowattstunde Kühlenergie ist eine Kilowattstunde, die nicht erzeugt, beschafft oder versetzt werden muss. In einem Sektor, in dem der Energieverbrauch von Anlegern, Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit ständig überprüft wird, ist dies nicht nur ein betrieblicher Effizienzgewinn. Es ist ein Nachhaltigkeitsergebnis.

 

Häufige Effizienzprobleme, die bei der Wärmebildgebung aufgedeckt werden, sind:

  • Heißstellen in hochdichten Racks, die durch ungleichmäßigen Luftstrom oder blockierte Entlüftungen verursacht werden
  • Überkühlte Zonen, in denen unnötig überschüssige Kühlung angewendet wird
  • Ungleichgewichte des Luftstroms aufgrund schlechter Eindämmung oder Infrastrukturgestaltung
  • Kühlineffizienzen bei Klimaanlagen für Computerräume (CRAC)/Computerraumluftbehandlungseinheiten (CRAH) und Wärmetauschern
  • Thermische Leckage um Kabelöffnungen, Türen oder Eindämmungslücken

Akustische Bildgebung: Hören, was Sensoren verpassen

Hitze ist nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil ist solide: Insbesondere die Geräusche, die die Rechenzentrumsinfrastruktur macht, wenn sie an Effizienz verliert, bei Frequenzen, die das menschliche Ohr nie erkennen sollte.

Die Akustikkameras von Flir visualisieren das Ultraschallschallfeld, das durch unter Druck stehende Leckagen und mechanische Anomalien erzeugt wird, und überlagern es auf einem Livebild der Ausrüstung, sodass die genaue Position jedes Problems sofort erkennbar ist. Was zuvor ein langsames, methodisches Sweep mit einer tragbaren Sonde erforderte, die sich sorgfältig um die Ausrüstung herumbewegte und auf das kaum wahrnehmbare Zischen von austretendem Gas hörte, wird zu einem schnellen Weitbereichsscan, der Probleme in Sekundenschnelle identifiziert.

Der Ingenieur, der mit einer Flir-Akustikkamera in einen mechanischen Raum geht, hat nicht das vage Gefühl, dass irgendwo etwas nicht stimmt. Sie erhalten eine Liste: diese Leckage an dieser Stelle; diese Komponente zeigt dieses Verschleißmuster. Umsetzbar, spezifisch und behebbar, bevor das Problem zu einem Fehler wird und bevor der Abfall zu einem permanenten Merkmal des CO2-Fußabdrucks der Einrichtung wird.

Akustische Bildgebung ermöglicht es Teams, Probleme schnell zu lokalisieren und zu quantifizieren, wie z. B.:

  • Druckluftleckagen, die große Mengen an Energie verschwenden können, wenn sie nicht behandelt werden
  • Gaslecks in Kühlsystemen, die sowohl die Effizienz als auch die Umwelteinhaltung beeinträchtigen
  • Mechanischer Verschleiß oder Reibung in Lüftern, Motoren und rotierenden Geräten
  • Ineffizienzen des Vakuum- oder Drucksystems beeinträchtigen die Kühlleistung

Denn jeder Watt – und jedes Molekül – erzählt eine Geschichte

Der Rechenzentrumssektor hat sich ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Um diese zu erfüllen, sind mehr als Zertifikate für erneuerbare Energien und PUE-Dashboards erforderlich. Es erfordert die Fähigkeit, die Hotspots zu sehen, die Leckagen zu hören und die Gase zu visualisieren, die derzeit unsichtbar sind – und die zusammen einen ökologischen Fußabdruck darstellen, von dem die meisten Einrichtungen noch nicht wissen, dass sie sie tragen.

Die Wärmebildgebung, Akustikkameras und optische Gasbildgebung von Flir bieten genau diese Sichtbarkeit. Die Technologie ist jetzt verfügbar. Das Umweltszenario für den Einsatz war noch nie so stark. Und die Lücke zwischen der Nachhaltigkeitsgeschichte, die die meisten Rechenzentren erzählen, und der, die ihre Dächer und mechanischen Räume leben, war noch nie so dicht.Die Verschwendung ist da. Es braucht nur jemanden, der danach sucht.

 

Back to top