Sichere Prüfung ohne Schweißarbeitsgenehmigungen: Sparen Sie Zeit und senken Sie Arbeitskosten in explosionsgefährdeten Umgebungen mit der zertifizierten Thermografie

Die Inspektion kritischer Elemente in gefährlichen Umgebungen ist in der Regel ein langwieriger Prozess – aber das muss nicht sein!

Um die Sicherheit von Inspektoren und Zustandsüberwachungsspezialisten bei der Überwachung von Industrieanlagen zu gewährleisten, verlangen strenge Sicherheitsvorschriften, dass Genehmigungen für Schweißarbeiten im Voraus erstellt und von mehreren Vorgesetzten unterzeichnet werden.

Das Ziel ist zwar bewundernswert, aber die praktische Umsetzung dieser Lösung kann ein Problem darstellen. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass es in manchen Fällen bis zu sieben Arbeitsstunden dauern kann, eine Genehmigung für Schweißarbeiten zu erhalten, und selbst dann ist diese nur für eine Schicht gültig.

Verspätungen vor Ort oder Personalkrankheiten können bedeuten, dass Genehmigungen vor Abschluss der Arbeit ablaufen, was zu weiteren Verzögerungen führt, während neue Genehmigungen eingeholt werden. Währenddessen bleiben potenzielle Wartungsprobleme vor Ort ungelöst – und verschlimmern sich möglicherweise.

Die FLIR Cx5 bietet eine Alternative zu zeitaufwändigen Genehmigungen für Schweißarbeiten und scheinbar endlosem Papierkram und spart Zeit, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Überspringen Sie lange Genehmigungsverfahren: IEC-zertifizierte Thermografie

Wir sind uns bewusst, dass Genehmigungen für Schweißarbeiten aus guten Gründen erforderlich sind. Dadurch sollen Menschenleben geschützt und das Risiko einer Entzündung in klassifizierten Bereichen minimiert werden. Neue Technologien bieten jetzt jedoch eine effizientere Alternative.

Die FLIR Cx5 ist ein sicheres, zertifiziertes Wärmebildkameragerät für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen. Im Gegensatz zu anderen Wärmebildkamerageräten – bei denen die Gefahr besteht, dass diese sich während des Inspektionsprozesses entzünden, ist die FLIR Cx5 durch ein geschlossenes Gehäuse geschützt, das die Gefahr einer Entzündung durch elektrische Komponenten praktisch ausschließt. Das bedeutet, dass es die meisten Versicherungsanforderungen vollständig erfüllt und keine langwierigen Formalitäten erforderlich sind.

Sie ist nicht nur robust und tragbar, sondern auch IEC-zertifiziert, was bedeutet, dass in einer Vielzahl von industriellen und gefährlichen Umgebungen keine zeitraubenden Genehmigungen für Schweißarbeiten ausgefüllt werden müssen, einschließlich z. B.:

  • Erdgasverbrennungsanlagen
  • Chemieanlagen
  • Pharmazeutische Produktions- und Destillationsanlagen
  • Gasverflüssigungsanlagen
  • Wasseraufbereitungsanlagen und Pumpstationen
  • Anlagen zur Herstellung von Kosmetika
  • Sägewerke
  • Industrielle Backanlagen

Sicherer Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen der Zone 2

Unabhängig davon, ob Zustandsüberwachungsspezialisten vor Ort in einer petrochemischen Anlage, in Lagersilos oder in einer Anlage mit einem Industrieofen tätig sind, die FLIR Cx5 ist für den sofortigen Einsatz zertifiziert, ohne dass Genehmigungen für Schweißarbeiten oder Genehmigungen des Managements erforderlich sind.

Mit der Cx5 können Inspektoren jetzt sofort in jeder Einrichtung, die unter die Zone-2-Klassifizierung fällt, arbeiten, in denen brennbare Materialien vor Ort gehandhabt oder verarbeitet werden.

Bei einem bestehenden Verdacht auf ein Problem mit einer Komponente können Bediener so schnell wie möglich zur Verfügung stehen, ohne zeitaufwändige Anwendungsprozesse, die zu noch mehr Verzögerungen in kritischen Momenten führen könnten.

Die FLIR Cx5 ist tragbar und wiegt etwas mehr als 700 g – ideal zur Lokalisierung von Hotspots in schnelllebigen Umgebungen.

Auf einen Blick: Wichtige Statistiken zur FLIR Cx5

Die FLIR Cx5 entspricht den Normen für eingeschränkten Atem- und Staubschutz und macht Genehmigungen für Schweißarbeiten an gefährlichen Orten aufgrund von Gasen, Dämpfen und Staub überflüssig.

T-Klasse-Vermessungen können schnell und einfach durchgeführt werden, da Bediener die kompakte Cx5 einfach in ihrer Tasche tragen können und ihre Tragbarkeit beim Besteigen von Zugangsleitern eine Fingerfertigkeit und ein Gleichgewicht gewährleistet.

cx5 industrial application shot woman orange jumpsuit.jpg

Die FLIR Cx5 eignet sich für eine Vielzahl von industriellen Umgebungen.

Zusätzlich kann der Bediener mit Hilfe einer LED-Leuchte, die von einer stoßfesten Linse geschützt wird, in schwer zugängliche Bereiche oder dunkle Nischen sehen.

Zertifizierter Nachweis: Warum die FLIR Cx5 Ihnen bei der sicheren Inspektion helfen kann

Zur Sicherstellung der vollständigen Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften verfügt die FLIR Cx5 über die folgenden Zertifizierungen:

  • EN EIC 60079-0: 2018
  • EN EIC 60079-31: 2014
  • EN EIC 60079-15: 2019
  • IEC 60079-15: 2017
  • IEC 60079-0: 2017
  • IEC 60079-31: 2013

Das Kameragehäuse entspricht der Schutzklasse IP54 (IEC 60529) und kann einem Fall von 2 m sicher standhalten. Vollständige Zertifikate sind unter www.flir.custhelp.com erhältlich.

Wenn Sie ein Spezialist für Zustandsüberwachung sind, übersehen Sie nicht die Vorteile, die die FLIR Cx5 für Ihre Fähigkeit zu beschleunigten Inspektionen bringen könnte.

Back to top