Kleine Hitzeprobleme stoppen, bevor sie zu großen Ausfällen werden

Die früheste Brandmeldetechnologie auf dem Markt

Im Rechenzentrum ist die Raucherkennung unerlässlich, aber Rauch ist nicht das erste Anzeichen für einen Ausfall. Wärme ist. Während Luftabsaugsysteme darauf warten, dass Verbrennungsnebenprodukte durch den sich schnell bewegenden Luftstrom wandern, überwacht die Wärmebildgebung kontinuierlich große Bereiche auf abnormalen Temperaturanstieg an der Quelle. Dies gibt den Bedienern den Vorteil früherer Einblicke, genauerer Lokalisierung und einer stärkeren vorausschauenden Wartungsstrategie, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Brandes reduziert wird, während gleichzeitig eine schnellere und präzisere Reaktion ermöglicht wird, wenn sie an das Brandmeldesystem gebunden ist.

Ein Diagramm, das den Zeitplan der Brandentwicklung gegen das Ausmaß der Schäden zeigt und die Phasen veranschaulicht, in denen verschiedene Erkennungstechnologien eingreifen. 

Diese Grafik zeigt eine einfache Wahrheit: Je früher ein sich entwickelndes Feuer erkannt wird, desto mehr Optionen hat eine Einrichtung, um Schäden zu verhindern, Ausfallzeiten zu vermeiden und kritische Infrastruktur zu schützen. In Rechenzentren ist das enorm wichtig. 

NFPA 75 ist speziell zum Schutz von IT-Geräten und Ausrüstungsbereichen vor Brandschäden vorgesehen, während die Analyse des Uptime Institute im Jahr 2024 ergab, dass Ausfälle teuer bleiben: 54 % der befragten Betreiber gaben an, dass ihr jüngster erheblicher Ausfall mehr als 100.000 USD kostete, und 16 % gaben an, dass er mehr als 1 Million USD kostete. Uptime stellte auch fest, dass Stromprobleme die häufigste Ursache für schwerwiegende und schwere Ausfälle von Rechenzentren bleiben.

Feuer beginnt nicht mit Flammen. Es beginnt mit Hitze. Lange bevor sich Rauchpartikel bilden, lange bevor ein Flammendetektor ausgelöst wird und lange bevor ein Sprinklersystem aktiviert wird, erzeugt ein sich entwickelndes thermisches Ereignis bereits eine Infrarotsignatur, die durch Infrarotbildgebung erkennbar ist.

Wärmebildkameras verschieben die Erkennung an den frühesten Punkt auf dieser Zeitleiste: die Heizphase, bevor eine andere Technologie überhaupt etwas registriert hat. Die meisten aktuellen Brandmeldesysteme sind so konzipiert, dass sie ein Feuer nach dessen Beginn enthalten, was oft zu spät ist. Mithilfe der berührungslosen thermischen Überwachung können automatisierte Infrarotkameras Hotspots lokalisieren und bis zu 60-mal pro Sekunde Live-Temperaturdaten aktualisieren.

In einer Rechenzentrumsumgebung, in der überhitzte Server, gestresste USV-Systeme und hochdichte elektrische Infrastruktur ein tägliches Brandrisiko darstellen, ist diese Vorlaufzeit kein geringfügiger Vorteil. Es ist der Unterschied zwischen einem Wartungs-Callout und einem größeren Vorfall.

Entwickelt, um ohne zu stoppen zu beobachten

Damit die thermische Branderkennung ihr Potenzial ausschöpfen kann, muss die Hardware, die die Überwachung durchführt, genauso zuverlässig sein wie die von ihr geschützte Einrichtung. Eine feste Wärmebildkamera, die ein USV-Array oder einen Primärschaltanlagenraum überwacht, ist nur so wertvoll wie ihre Verfügbarkeit. Flir-Kameras arbeiten über einen Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C ohne Kalibrierungsdrift, mit einer mittleren Zeit zwischen Ausfällen von 87.000 Stunden – fast doppelt so viel wie 45.000 bis 60.000 Stunden, die von konkurrierenden Systemen angeboten werden. Für eine feste Überwachungsbereitstellung mit einem Lebenszyklus von 10 bis 15 Jahren ist diese Zuverlässigkeit keine Spezifikationsfußnote. Es ist die Grundlage eines Brandmeldeprogramms, auf das man sich kontinuierlich verlassen kann, nicht nur periodisch.

Eine Kamera, die an einem Sonntagmorgen um 3:00 Uhr vorhanden, genau und betriebsbereit ist – wenn der Fehler, der bei der Inspektion am Dienstag erkannt worden wäre, sich bereits entwickelt – ist der Unterschied zwischen einer Einrichtung, die früh erkennt, und einer Einrichtung, die nur glaubt, dass dies der Fall ist.

Flir sieht die thermische Instabilität, die sich direkt im Batteriesystem entwickelt, in der Heizphase und warnt das Betriebsteam, während der Eingriff noch einfach ist.

Eine neue Zertifizierung ändert die Baseline

NFPA 75, aktualisiert im Jahr 2024, regelt die Brandschutzanforderungen für IT-Gerätebereiche und behandelt Brand- und thermische Ereignisse als existenzielle Risiken in kritischen Umgebungen. UL-zertifizierte Wärmebildkameras erfüllen diese Anforderungen – nicht als Ergänzung zur vorhandenen Raucherkennung, sondern als zertifizierter Ersatz dafür. Für Brandschutzingenieure, Architekten und leistungsbasierte Designberater, die neue Rechenzentrumsbauten oder größere Renovierungen festlegen, eröffnet diese Zertifizierung ein Gespräch, das zuvor nicht verfügbar war: die Fähigkeit, die früheste Erkennungstechnologie auf dem Markt als primäres Brandmeldesystem innerhalb eines vollständig codekonformen Rahmens zu spezifizieren.

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Back to top