Gewährleistung der Sicherheit in unterirdischen Tresoren mit akustischer Bildgebung

Ein bekanntes kalifornisches Versorgungsunternehmen stand vor Sicherheitsrisiken durch versteckte elektrische Fehler in seinen unterirdischen Verteilungsgewölben. Mithilfe fortschrittlicher akustischer Bildgebung entdeckte das Unternehmen, wie eine frühzeitige Fehlererkennung gefährliche Störlichtbogenvorfälle verhindern und Außendiensttechniker schützen kann.

Umgang mit versteckten Risiken in unterirdischen Küstentresoren

Unterirdische Mittel- und Hochspannungs-(MV/HV)-Verteilungsgewölbe sind häufig schwierigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt, die die Geräteintegrität beeinträchtigen können. Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und begrenzte Belüftung können den Abbau kritischer elektrischer Komponenten, wie z. B. T-Gehäuse-Steckverbinder, beschleunigen, was zu einer geringeren Zuverlässigkeit und einem erhöhten Wartungsbedarf führt.

Während einer Routineinspektion in einem unterirdischen Tresor trennte ein Techniker ein Mittelspannungskabel, als ein plötzlicher Lichtbogen ausbrach. Die Quelle wurde auf einen beschädigten T-Body-Anschluss zurückgeführt, der im Laufe der Zeit eine interne Nachverfolgung und Feuchtigkeitsintrusion entwickelt hatte. Der Lichtbogen verursachte schwere Verbrennungen an Händen und Armen des Technikers, was die versteckten Gefahren hervorhebt, die durch alternde Komponenten in engen elektrischen Umgebungen entstehen. Als Reaktion darauf startete das Unternehmen eine Sicherheitsinitiative, um die Frühwarnzeichen eines Geräteausfalls besser zu verstehen. Ihr Ziel war es, festzustellen, ob die akustische Bildgebungstechnologie die Teilentladungsaktivität und andere Indikatoren für eine Verschlechterung erkennen konnte, bevor sie zu Sicherheitsgefahren eskalierten.

Herkömmliche Methoden bieten begrenzte Sichtbarkeit bei versteckten Fehlern

Der routinemäßige Tresoreintrag umfasst in der Regel:

  • Sichtprüfung – Überprüfung auf sichtbare Schäden, Rauch oder Anzeichen von Belastung
  • Atmosphärentest – Sicherstellen, dass keine gefährlichen Gase vorhanden sind
  • Belüftung – Vorbereitung des Raums für einen sicheren Zugang
  • Geräteisolierung – Systeme nach Möglichkeit abschalten
  • Eingabe und Reparaturen – Techniker geben ein, um Wartungsarbeiten durchzuführen

Während die Wärmebildgebung manchmal aus der Ferne über Drohnen oder Hotsticks verwendet werden kann, ist dies keine übliche Praxis und erkennt oft keine frühe elektrische Ionisation, die vor der Wärmeentwicklung auftritt.

Fortschrittliche Akustik-Bildgebung erkennt Probleme, bevor sie gefährlich werden

Der Flir Si2-PD bietet eine bahnbrechende Lösung für unterirdische elektrische Inspektionen. Die intuitive akustische Bildgebungstechnologie erkennt eine frühzeitige Teilentladung und vereinfacht die Daten in klare, visuelle Ergebnisse, während die integrierte Analyse automatisch Fehlertypen und deren Schweregrad identifiziert. Zusammen liefern diese Funktionen umsetzbare Sicherheitseinblicke, die es den Bedienern ermöglichen, schnelle und sichere Entscheidungen zu treffen, bevor sie in spannungsführende Tresore gelangen.

eine akustische Bildgebungskamera si2 pd, die eine Reihe von Schutzschaltern inspiziert

Der Si2-PD zeigt eine Teilentlassung in Echtzeit an, wobei die Analyse des Schweregrads auf dem Gerät sofortige Entscheidungsunterstützung bietet.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

Akustische Bildgebung mit dem Si2-PD bietet mehrere Sicherheits- und Betriebsvorteile:

  • Frühzeitige Fehlererkennung – Identifiziert die elektrische Ionisation, bevor sich Wärme ansammelt
  • Berührungslose Ferninspektion – Ermöglicht eine sichere Erkennung von spannungsführenden Außenbereichen
  • Erstklassige Leistung – Hohe Mikrofonempfindlichkeit erfasst subtile Entladungssignale
  • Benutzerfreundlichkeit – Entwickelt für Außendiensttechniker, wodurch die Abhängigkeit von Analysen auf Expertenebene reduziert wird

Teilentladung an einem t-Gehäuseanschluss mit dem Flir Si2-PD erkannt.

Teilentladung an einem t-Gehäuseanschluss mit dem Flir Si2-PD erkannt.

Ein bewährtes Tool zur Vermeidung von Lichtbogenvorfällen

Das Engineering-Team des Versorgungsunternehmens kam zu dem Schluss, dass der Flir Si2-PD ein effektives Werkzeug ist, um zu verhindern, dass Techniker potenziellen Lichtbogengefahren ausgesetzt sind. Die fortschrittliche akustische Leistung und die intuitive Benutzeroberfläche des Si2 ermöglichen schnellere und sicherere Inspektionen und unterstützen das Unternehmensziel, im Außendienst keine Schäden zu verursachen.

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Back to top