Gewarnt sein, bevor ein Brand entsteht: Bekämpfung der Verbrennung an der Quelle der britischen Recycling- und Energieproduktionsanlage

Die aktive FLIR-Thermographie schnappt Brände, bevor sie sich bei UK FCG entzünden, mit einem vollautomatischen Brandschutzsystem

Eine führende Energie aus der Abfallanlage in Nordirland (FCG) nutzt die FLIR-Thermographie, um Vermögenswerte zu schützen und Brände zu verhindern – manchmal sogar bevor sie sich entzünden können.

Die über 107 Millionen Pfund teure Anlage erzeugt genug Strom für über 21.000 Haushalte und gewinnt Energie aus den Abfällen von über 155.000 Haushalten in Nordirland. Das ist eine bedeutende Investition in die regionale Infrastruktur und das Ressourcenmanagement; nicht auszudenken, was passiert, wenn alles in Rauch aufgeht.

Das ist ein akutes Problem. Mit abbauenden Stoffen, potenziell entflammbaren Produkten und chemischen Abfällen vor Ort sind Abfallmanagementstandorte besonders anfällig für Brände. Angesichts des Ausmaßes des Abfalls kann ein kleines Feuer schnell zu einem großen Problem werden – eines, das Millionen kosten kann.

Sprechen Sie nicht über Müll: Aktive Thermographie bekämpft Brände, bevor sie beginnen

FLIR hat Hand in Hand mit den Standort- und Visionsintegratoren Bytronic Vision Intelligence zusammengearbeitet, um ein vollautomatisches Brandschutzsystem zu implementieren.

Das System kombiniert hochauflösende FLIR-Kameras, Standortüberwachungssoftware und leistungsstarke automatisierte Wasserkanonen, sodass es Brände nahtlos löschen kann, manchmal bevor sie beginnen. Wie funktioniert es?

Mit einer FLIR A300 Wärmebildkamera arbeitete Bytronic mit der FLIR-Software zusammen, die genaue Wärmewerte in Echtzeit erfasst und Bereiche identifiziert, die sich aufheizen und unmittelbar verbrennen können.

Sobald eine voreingestellte Temperaturschwelle überschritten wurde, werden die oszillierenden Wasserkanonen aktiviert.

Nach dem Löschen des Feuers und Abkühlen der Temperatur enden automatisch die Wasserkanonen, wodurch sichergestellt wird, dass kein überschüssiges Wasser verschwendet wird, da das System nur so viel verbraucht, wie zum Quetschen des Brandes erforderlich ist.

Von Sprinkleranlagen bis zu Hochdrucklösungen

Durch den Einsatz des FLIR-geführten automatisierten Systems erspart sich die in Großbritannien ansässige Einrichtung die arbeits- und zeitintensiven Nachteile des Betriebs bei der manuellen Inspektion.

Angeführt von der FLIR-Thermographie ist das Brandschutzsystem reaktionsschnell, zuverlässig und effizient. Im Gegensatz zu herkömmlichen Brandschutzlösungen ist keine Alarmauslösung erforderlich, bevor eine Reaktion eingeführt werden kann. Stattdessen kann die geschickte Thermographie Temperaturen steigen lassen, bevor eine Bediener- oder manuelle Inspektion überhaupt möglich wäre.

Statt durch Rauch ausgelöst zu werden, kann dieses System durch das System hindurchschauen und genaue thermische Messungen vornehmen, unabhängig davon, welches Hindernis die Sicht eines manuellen Bedieners oder tatsächlich die Linse verdecken könnte.

Die Energie aus der Abfallstelle profitiert jetzt von weniger Wasserverschwendung, weniger Umweltverschmutzung und einer messbaren Reduzierung von durch Feuerschäden verlorenen Vermögenswerten als herkömmliche Brandschutzsysteme – all das dank der FLIR-Technologie, die dieses leistungsstarke Bausatzpaket untermauert.

Zugehörige Artikel

Auswahl einer Kamera

Was ist der Unterschied zwischen IR-Thermometern und Wärmebildkameras?

Read more
Technische Mitteilung

Gekühlt oder ungekühlt?

Read more
Back to top