DarkWave Thermo vertraut bei der Gebäudediagnostik in Milan auf Kameras von FLIR

Die zertifizierten Experten für Fassadenanalyse von DarkWave Thermo verwenden FLIR Wärmebildkameras, um das Ablösen von Fliesen und der Wandverkleidung zu untersuchen. 

Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit verkleideten Gebäudefassaden erfordern viel manuelle Arbeit, einschließlich der manuellen Untersuchung sowie der Installation von Aufzugsanlagen und Schutzgerüsten. Glücklicherweise haben sich die Wärmebildkameras von FLIR als ideales Instrument zur Senkung von Arbeitskosten und zur Steigerung der Effektivität bei der Inspektion von Gebäudefassaden bewährt.

Gebäudefassaden gibt es in zahlreichen Varianten. Aus vielerlei Gründen – unter anderen aufgrund von Ästhetik und verbesserter Beständigkeit – entscheiden sich Gebäudeeigentümer mitunter für teurere Verkleidungsmaterialien als Putz, wie beispielsweise Stein, Marmor, Fliesen und sogar andere technologische Werkstoffe. Dadurch möchten sie dem Gebäude einen moderneren „Anstrich“ verpassen.

Diese Verkleidungen können sich jedoch durch Witterungsbedingungen, Materialermüdung oder selbst durch eine fehlerhafte Installation von der Wandfassade ablösen. Es versteht sich von selbst, dass diese losgelösten Materialen eine ernsthafte Gefahr darstellen – nicht nur für die Integrität der Fassade, sondern vielmehr für die Sicherheit der Personen in unmittelbarer Nähe des Gebäudes.

Inspektion der Qualität von Gebäudefassaden

Luca Del Nero ist Gründer von DarkWave Thermo, einem Unternehmen für Wärmebildinspektionen von Gebäuden mit Sitz in der norditalienischen Stadt Brescia. Er kann eine langjährige Erfahrung mit dieser Art von Gebäudeinspektionen vorweisen. Das Unternehmen hat bereits viele Inspektionsaufträge in Mailand durchgeführt; einer Stadt, in der historische Gebäude und wunderschöne Architektur omnipräsent sind.

„Inspektionsaufträge wie die in Mailand erfordern in erster Linie das Einrichten einer Sicherheitszone um das Gebäude.“, gibt er an. „Dann müssen die betroffenen Bereiche mit abgelösten Materialien bestimmt und berechnet werden. Im Falle von kleineren Gebäuden kann der allgemeine Zustand der Verkleidung relativ schnell und mit geringem Aufwand mittels manueller Inspektionen und Ablösungstests bestimmt werden.“

Bei größeren und komplexeren Gebäude sieht die Sache jedoch ganz anders aus. In Fällen, in denen der Ort und die Größe den Einsatz von Hebevorrichtungen nicht zulassen oder eine manuelle Inspektion einen langwierigen und kostspieligen Prozess darstellen würde, ist die Infrarot-Thermografie die ideale Technologie.

Thermografie für Gebäudeinspektionen

Unter den richtigen Bedingungen kann die Wärmebildtechnik einfach und deutlich die Oberflächen ausmachen, bei denen eine Ablösung vorliegt. In den Abbildungen 1–3 zeigen die unregelmäßig geformten, orangefarbenen Bereiche ganz deutlich, dass hier abgelöste Verkleidungen vorliegen (durch die Pfeile hervorgehoben). Zur Bestimmung der Ablösung von Putz oder Fliesen ist es unerlässlich, das passende Objektiv zu verwenden und die Inspektion in einem Zeitfenster mit den perfekten Lichtverhältnissen zu planen. Fest anhaftende Fliesen oder Putz verhält sich tatsächlich ganz anders als Material, das nicht fest verbunden ist. Durch eine Überprüfung der Fassadenteile, die im Fokus der Inspektion stehen, in regelmäßigen Abständen, ist es möglich, zu erkennen, welche Bereiche sich im Laufe des Tages schneller oder langsamer erwärmen. So kann ein Unterschied zwischen den problematischen und nicht problematischen Bereichen herausgearbeitet werden. Weitere wichtige Erfolgsfaktoren schließen die thermische Empfindlichkeit der Kamera, die optimale räumliche Auflösung des am besten geeigneten Objektivs sowie die Fähigkeiten und Fachkenntnisse des Thermografie-Inspektors ein.

Luca Del Nero ist auch ein ITC- und ISO9712 Level 3-Thermograf und ein internationaler Thermografie-Ausbilder. Er merkt an: „Bei unseren Gebäudeanwendungen war die Wärmebildgebung immer der Schlüssel zum Erfolg. Eine unserer Spezialitäten ist die Inspektion von Verkleidungen, speziell für die Diagnose und Beurteilung zur Unterstützung von Klagen, in denen zerstörende Tests üblicherweise nicht erlaubt sind. Wir haben immer die Kameras von FLIR mit hoher Auflösung und ein vollständiges Set von Objektiven verwendet, um die beste räumliche Auflösung zu erzielen und so einen hervorragenden Sicht auf den Zustand von Fassaden zu erhalten.“

„Wir haben mit der großartigen FLIR P640 Kamera begonnen, die mittlerweile veraltet ist, und sind dann zur FLIR T640 übergegangen. Jetzt freuen für uns auf den Einsatz der FLIR T1K mit einer Full-HD-Auflösung, damit wir immer den bestmöglichen Service anbieten können.“

Zuverlässige Ergebnisse, hohe Flexibilität

„Weitere Tests, die wir regelmäßig bei unseren Wärmebildinspektionen durchführen, haben immer die Qualität unserer Analysen bestätigt.“, gibt Luca Del Nero an. „Heute ist die Wärmebildtechnik bei uns von DarkWave Thermo die Hauptmethode zur Bewertung des Zustands von Fassaden und dem Ausmaß der Probleme sowie zum Erkennen von Bereichen, an denen Ablösungstests durchgeführt werden müssen.“

Heute ist die Wärmebildgebung vor allem in Stadtgebieten, in denen Flexibilität und schnelle Ausführung verlangt wird und das Aufstellen einer Plattform oder die Verwendung anderer Hebevorrichtungen eine Genehmigung erfordert und manchmal sogar unzumutbare Kosten mit sich bringt, die flexibelste und zuverlässigste Option.

„Die Wärmebildtechnik liefert uns zuverlässige Ergebnisse, sowohl für Fliesenverkleidungen als auch für verputzte Gebäude. Bei unseren Inspektionen müssen wir keine komplizierten und teuren Hebevorrichtungen oder Gerüste aufstellen. Und das bringt wirklich eine große Zeit- und Kostenersparnis mit sich. Die FLIR Kameras liefern uns immer klare Wärmebilder der problematischen Bereiche – sowohl vom Boden als auch aus erheblicher Entfernung.“

Back to top