Teilentladung: Wer muss sie erkennen und warum?


powerlines image.png

FLIR_Line_Ironbow.png

Eine Teilentladung, die unentdeckt bleibt, kann die Betriebssicherheit und Kontinuität verschiedener kritischer Bereiche in der Wirtschaft und Gesellschaft gefährden. Dieser Artikel unterstreicht die Häufigkeit von Teilentladungen und legt nahe, wann sich Arbeiter auf die Früherkennung konzentrieren sollten.

Teilentladungen (PDs) stellen eine erhebliche Bedrohung für elektrische Systeme dar und es wird geschätzt, dass sie zu einem erheblichen Prozentsatz der Stromausfälle beitragen. Branchen wie Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung erfordern offensichtlich eine Früherkennung von Teilentladungen. In vielen anderen Branchen ist die Notwendigkeit einer Früherkennung weniger offensichtlich, aber genauso wichtig. Haben Sie festgestellt, ob die für Ihr Unternehmen entscheidende Ausrüstung anfällig für Teilentladungen ist? Wenn ja, was sind die damit verbundenen Risiken für Ihren Betrieb und wie können Sie diese am effektivsten reduzieren?

Wo und warum kommt es zu Teilentladungen?

Eine Teilentladung bezieht sich auf den Teilausfall eines Isolators, der schließlich zum vollständigen Ausfall führen kann, was schwerwiegende Probleme wie Stromausfälle und potenziell gefährliche Unfälle auslösen kann. Alle Arten von Isolatoren (Feststoffe, Luft, Gas, Vakuum und Flüssigkeit) sind anfällig für Teilentladungen. Je nach Position und Ursprung werden sie in diese Kategorien unterteilt: Koronaentladung, erdfreie Entladung, Oberflächenentladung und interne Entladung. Häufige Ursachen für Teilentladungen sind Oberflächenverunreinigung, Material-, Herstellungs- und Installationsfehler, mechanische Schäden sowie Verschleiß durch elektrische Belastung. Kurz gesagt, Teilentladungen werden durch alltägliche Vorkommnisse verursacht und kommen in jedem elektrischen System häufig vor.

NLAcoustics_Sähköasema-DSCF0608.jpg


FLIR_Line_Ironbow.png

In welchen Branchen sollte man aufmerksam sein?

Die Früherkennung von Teilentladungen ist nicht nur im Energiesektor, sondern auch in vielen anderen Branchen von entscheidender Bedeutung. Zu diesen Branchen gehören kritische Infrastrukturteile, die stark von elektrischen Systemen abhängig sind, wie Mikronetze an Flughäfen, Krankenhäusern, Häfen, Einkaufszentren, Rechenzentren, Elektrofahrzeugladegeräten und öffentlichen Gebäuden. Teilentladungen können auch wichtige Systeme und Geräte in Versorgungsunternehmen wie Wasser, Gas, Heizung und Telekommunikation stören und unser tägliches Leben beeinträchtigen. Andere Branchen wie Bergbau, Öl und Gas, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt und Fertigung sind ebenfalls dem Risiko von Systemausfällen aufgrund von Teilentladungen ausgesetzt.

Die Folgen einer Teilentladung können angesichts ihrer Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft schwerwiegend und kostspielig sein. In der Stahlproduktion, wo eine kontinuierliche Stromversorgung entscheidend ist, können Stromausfälle, die durch verschlissene Komponenten verursacht werden, zu ungeplanten Produktionsstopps führen, die Hunderttausende von Dollar kosten können.

Wie trägt die vorausschauende Instandhaltung zur Einhaltung der Vorschriften in der Stromindustrie bei?

Da Unterbrechungen der Stromversorgung weitreichende Folgen für die gesamte Gesellschaft haben, ist es verständlich, dass die Stromverteilung durch internationale Normen streng geregelt ist. Dazu gehören u. a. SAIDI und SAIFI, die die Leistungszuverlässigkeit von Stromversorgern vergleichen, und IEC 60270 (ES), IEEE 1434-2014 (NAS) und GB/T 7354-2003 (GB/T7354-2003) (CHS), die Teilentladungen in verschiedenen Arten von elektrischen Geräten, Komponenten und Systemen überwachen.

Um hohe Betriebssicherheitsstandards aufrechtzuerhalten und kritische Geräteausfälle zu verhindern, ist eine spezielle vorausschauende Instandhaltungsausrüstung erforderlich. Schall ist oft der erste Indikator für elektrische Probleme, noch bevor die Komponenten zu überhitzen beginnen. Daher empfehlen wir die Verwendung eines akustischen Bildgebungsgeräts wie FLIR Si124-PD™. Dieses Gerät erkennt sowohl Schall- als auch Ultraschallgeräusche, die durch Teilentladungen verursacht werden, selbst in lauten Industrieumgebungen. Durch die Verwendung von KI-gestützten Analysen kann das Gerät den einzigartigen Klang von Teilentladungen identifizieren, ihre genaue Position lokalisieren, das PD-Muster anzeigen und die Stärke und das Stadium der Teilentladung anzeigen. Die Si124-PD™ Akustikbildkamera ist eine hocheffektive und einfach umsetzbare Lösung, die Zeit und Geld spart und in jeder Umgebung, in der Teilentladungen ein Problem darstellen, für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Demo anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.