PFE LTD. VERLÄSST SICH BEI BESCHLEUNIGTEN ANLAGENINSPEKTIONEN UND BERICHTERSTELLUNG AUF DIE SOFTWARE THERMAL STUDIO VON FLIR

Der britische Inspektionsspezialist PFE Limited verwendet die Software Thermal Studio von FLIR für beschleunigte Standortinspektionen und die dazugehörigen Berichte und um seinem anspruchsvollen Kundenstamm Berichte in gleichbleibender Qualität zu liefern.

PFE Limited mit Sitz in Wallasey in Nordwestengland ist ein Familienunternehmen, das sich auf vielfältige Dienstleistungen in der Inspektion und Zuverlässigkeit für Industriekunden spezialisiert hat. Um Berichte in vertrauenswürdiger und wiederholbarer Qualität liefern zu können, nutzen die Ingenieure von PFE u. a. die neueste Technologie auf dem Markt für Schwingungsanalysen, dynamisches Auswuchten und Thermographie.

Das Unternehmen verwendet seit mehr als 15 Jahren die Wärmebildgebung für mechanische, elektrische und Verfahrensinspektionen. Eine der spezielleren von PFE Limited angebotenen Inspektionen ist die Ofeninspektion, für die das Unternehmen eine Kamera mit Pistolengriff der Exx-Serie von FLIR verwendet.

IMG_20211215_091603.jpg

Ingenieure von PFE Limited prüfen mechanische und elektrische Anlagen mit einer Wärmebildkamera der Exx-Serie von FLIR.

 

EIN PRAKTISCHES, VOLLSTÄNDIGES INSPEKTIONSTOOL

Die greifbarsten Ergebnisse, die das Unternehmen seinen Kunden anbietet, sind Berichte. Es ist daher selbstverständlich, dass diese von gleichbleibend hoher Qualität sein müssen. PFE Limited verlässt sich daher auf die Software Thermal Studio von FLIR mit der Routing-Funktion aus dem Plugin Route Creator von FLIR.

„Wir waren früher für unsere Inspektionen vor Ort und verwendeten eine Wärmebildkamera mit irgendeinem Klemmbrett oder einem elektronischen Tablet“, so Jake Ford, Reliability & Mechanical Engineer bei PFE Limited. „Für jede Anlage und jedes Bild, das wir mit unserer Wärmebildkamera aufnahmen, haben wir Zahlen und Kommentare auf einem separaten Gerät notiert. Dies war nicht nur unpraktisch, die Inspektionen dauerten auch doppelt so lange wie heute. Nach der Einführung der Software Thermal Studio von FLIR konnten wir die Inspektionsdauer halbieren.“

 

IMG_20211215_091856.jpg

Mit im Voraus geplanten Routen, die in Thermal Studio erstellt und auf eine Kamera heruntergeladen werden, auf der Inspection Route läuft, kann das Team mehr Anlagen schneller und effizienter überprüfen.

 

IM VORAUS GEPLANTE ROUTEN

Das Team von PFE Limited schätzt insbesondere das Plugin Route Creator von FLIR, mit dem der Benutzer für seine Inspektionen in FLIR Thermal Studio im Voraus geplante Routen erstellen kann. Diese Routen können auf jede Wärmebildkamera von FLIR heruntergeladen werden, die die Software Inspection Route von FLIR an Bord hat, die dann auf der Kamera selbst läuft. Das bedeutet, dass die Prüfer nicht mehr zwei separate Geräte mitnehmen müssen. Das ist viel praktischer und hilft ihnen dabei, bei der Prüfung großer oder mehrerer Standorte Ordnung zu halten und vor allem sicherzustellen, dass sie keine Anlagen oder Inspektionsbereiche übersehen.

Außerdem sind die Inspektionsrouten nicht immer linear: Die Ingenieure von PFE Limited folgen nicht immer derselben Reihenfolge. Sie lassen oft bestimmte Anlagen aus und müssen zu verschiedenen Zeitpunkten vor- und zurückgehen. Mit einem einfachen Klemmbrett oder einem Tablet ist das Risiko viel höher, bei Inspektionen Anlagen versehentlich auszulassen. Wenn die Inspektionsroute auf der Kamera aktiv ist, ist der Fortschritt auf der im Voraus geplanten Route immer klar zu sehen und die Software teilt dem Benutzer genau mit, welche Anlagen noch nicht dran waren.

„Eine typische Inspektion eines Ofens dauerte früher etwa vier Stunden. Jetzt können wir sie ganz leicht in zwei Stunden erledigen“, fügt Ford hinzu.

 

WENIGER ZEIT AM SCHREIBTISCH

Aber nicht nur die vor Ort aufgewendete Zeit wird verkürzt. Auch die Zeit am Schreibtisch zur Erstellung des Berichts wird deutlich reduziert. Dank FLIR Thermal Studio braucht der Benutzer nur die Datei zu öffnen, die von Route Creator erstellt wird. Die Bilder sind dann schon einer Anlage zugewiesen. Dies beschleunigt und vereinfacht die Analyse und die Erstellung der Berichte deutlich.

„Am Schreibtisch mussten wir oft mit Tabellenkalkulation arbeiten oder Wärmebilder mit anderen Dateien vergleichen. Das war umständlich, langsam und fehleranfällig. Mit Thermal Studio ist die Erstellung der Berichte viel sauberer, reibungsloser und konsistenter“, so Ford.

Mit FLIR Thermal Studio kann der Benutzer Bilder batchweise nachbearbeiten. Das beschleunigt den gesamten Prozess und senkt die Zeit am Schreibtisch erheblich.

„Besonders Inspektionen von Öfen müssen oft nachbearbeitet werden“, erklärt Ford weiter. „Natürlich gehören heiße Stellen zu einem Ofen, daher ist nicht jede heiße Stellen problematisch. Das heißt wir müssen oft das Bild manipulieren und den interessierenden Bereich abgrenzen oder kommentieren. Jetzt können wir die Bilder im UltraMax®-Modus von FLIR darstellen, sie drehen und einen Kasten darum zeichnen, und das alles in einem einzigen Batchverfahren. Bevor wir FLIR Thermal Studio verwendet haben, mussten wir das für jedes einzelne Bild machen. Jetzt können wir dies in einem Batchverfahren erledigen. Mit FLIR Thermal Studio sparen wir also enorm viel Zeit.“

thermal-studio-software.png

FLIR Thermal Studio Pro

Mit FLIR Thermal Studio kann das Team von PFE Limited auch die eingehenden und umfangreichen Berichte leichter erstellen, die manche der Kunden des Unternehmens im Versicherungssektor brauchen. Zu solchen Versicherungsberichten, die jährlich erstellt werden müssen, gehören oft Hunderte von Bildern, die jeweils auf einer eigenen Seite dargestellt werden müssen. Ohne FLIR Thermal Studio dauert es mehrere Minuten, eine Seite zu erstellen. Mit dem Batchverfahren in FLIR Thermal Studio dauert es nur wenige Minuten, den gesamten Bericht zu erstellen.

 

WETTBEWERBSVORTEIL

„Für uns als kleines Unternehmen ist es überaus wichtig, sich die Zeit gut einzuteilen“, erklärt Ford. „Wir wollen unsere Zeit effizient nutzen, um alle unsere Kunden zufriedenzustellen, denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser Hauptaugenmerk. Mit FLIR Thermal Studio können wir vor Ort schneller arbeiten. In Bezug auf Gesundheit und Sicherheit ist das bereits ein Pluspunkt, denn je weniger Zeit unsere Inspektoren in der Nähe heißer Öfen verbringen müssen, desto besser. Allgemeiner gesagt bedeutet das auch, dass wir unsere Arbeit in kürzerer Zeit erledigen und im Vergleich zu unseren Wettbewerbern kosteneffizienter sein können.“

 

Klicken Sie hier, um mehr über FLIR Thermal Studio zu erfahren

 

Anwendungshinweis herunterladen

Back to top