Was ist der Modus mit hoher Empfindlichkeit?

Die optischen Gasbildkameras (OGI) von FLIR sind hochspezialisierte Wärmebildkameras, die spektral gefiltert sind, um spezifische Gasemissionen sichtbar zu machen. Die FLIR OGI-Kameras sind zwar extrem empfindlich und können Gaslecks in einer Entfernung von bis zu Hunderten von Metern aufspüren, doch manchmal erfordert ein besonders kleines oder weit entferntes Leck eine zusätzliche Visualisierung. Im Hochempfindlichkeitsmodus (High Sensitivity Mode, HSM) lassen sich selbst kleinste Lecks aufspüren.

Erkennung von Gaslecks verbessern

Der Hochempfindlichkeitsmodus ist ein patentiertes, bildsubtraktionsbasiertes Videoverarbeitungsverfahren, das die thermische Empfindlichkeit der Kamera erhöht. Die HSM-Funktion subtrahiert einen prozentualen Anteil einzelner Pixelsignale von Einzelbildern im Videostrom von den nachfolgenden Bildern. Dadurch werden die Unterschiede zwischen den Einzelbildern verstärkt und Lecks in den resultierenden Bildern deutlicher hervorgehoben.

Durch die Verwendung von HSM hat der Benutzer die Kontrolle über den Umfang der auf den Videostrom angewendeten Kompensation und damit über den Grad der Erhöhung der thermischen Empfindlichkeit. Im folgenden Video werden z. B. die vom Handdesinfektionsmittel abgegebenen Dämpfe viel deutlicher, wenn die Kamera auf HSM umgeschaltet wird:

Demonstrating_Sensitivity_of_FLIRs_Optical_Gas_Imaging_Camer.gif

Handdesinfektionsmittel mit Ethylalkohol setzt unsichtbare Dämpfe frei, die mit einer FLIR GF320 Gasdetektionskamera sichtbar gemacht werden können.

Natürlich suchen die Kameraleute normalerweise nach Gaslecks an Quellen, die viel weiter entfernt sind als in diesem Clip gezeigt, entweder weil es unpraktisch ist, näher heranzugehen, oder weil gefährliche Bedingungen eine Annäherung an die Leckquelle verhindern. Im Gegensatz zu vielen anderen Inspektionswerkzeugen bieten die OGI-Kameras die Möglichkeit, unsichere Zustände aus sicherer Entfernung zu visualisieren. HSM ermöglicht es dem Anwender, im Vergleich zum „normalen“ Infrarotmodus auch kleinere Lecks aus größerer Entfernung zu sehen:

26310181_GF620.gif

Die FLIR GF620 kann Methan und andere Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) aus sicherer Entfernung erkennen.

Zeitersparnis am Auftragsort

Die Einstellung der richtigen Temperaturspanne und des richtigen Niveaus (Mittelpunkt) ist in der Regel entscheidend, um die gewünschten Ergebnisse der optischen Gasabbildung zu erhalten. (Ein breiter Bereich liefert weniger Bilddetails, während ein schmaler, feiner abgestimmter Bereich mehr Details bietet.) Der HSM-Modus ermöglicht es dem Benutzer jedoch, nach Gas zu suchen, ohne den Pegel des Bildes vor der Eingrenzung des Bereichs einstellen zu müssen.

Da das Einstellen des Niveaus auf die Hintergrundtemperatur ein komplizierter Prozess ist und nicht für mehrere Hintergründe gleichzeitig möglich ist, können Wartungstechniker oder Bediener mit HSM eine Menge Zeit sparen und die Suche nach kleinen Lecks viel einfacher und schneller durchführen. Dies geschieht in Echtzeit und erhöht somit die Stabilität und Empfindlichkeit von Gasdetektionskameras erheblich.

Die Verbesserung der Stabilität bedeutet auch, dass bei HSM die Kamera während des Gebrauchs bewegt werden kann, anstatt ein Stativ zur Stabilisierung zu benötigen.

Dank des Hochempfindlichkeitsmodus können Bediener im Feld Zeit sparen, Geräte aus sicherer Entfernung inspizieren und selbst kleinste Gaslecks aus der Ferne erkennen. Erfahren Sie mehr über FLIR OGI Kameras mit HSM: www.flir.com/instruments/optical-gas-imaging.

Back to top