Das Geheimnis eines guten Wärmebildes


Der Einsatz von Wärmebildkameras hat sich in den letzten Jahren auf viele professionelle Umgebungen ausgebreitet. Sie sind einfach zu handhaben und Wärmebilder lassen sich schnell aufnehmen. Bilder können auch einfach an Berichte angehängt werden, z. B. für eine Inspektion einer elektrischen Anlage oder eines Gebäudes als Nachweis für durchgeführte Arbeiten oder festgestellte Fehler oder Abweichungen. Oft vergessen die Menschen jedoch, dass ein Bild, das als Beweis oder sogar als Beweis vor den Gerichten verwendet werden soll, bestimmte Anforderungen erfüllen muss: Dies wird nicht mit einer schnellen Momentaufnahme erreicht. Was zeichnet also ein wirklich gutes Wärmebild aus? Erfahren Sie es jetzt, indem Sie unsere technische Anmerkung unten herunterladen!