Die FLIR ONE® Edge Pro für iOS® und Android ist eine hochmoderne Wärmebildkamera, die das Potenzial hat, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Automobilprofis Inspektionen durchführen. Die Technologie der Wärmebildgebung bietet Automobiltechnikern ein leistungsstarkes Tool, um verschiedene Probleme in Fahrzeugen schnell und genau zu identifizieren und zu diagnostizieren. Im Gegensatz zu anderen Wärmebildkameras verfügt der Edge Pro jedoch über drahtlose Funktionen, mit denen Techniker schwer zugängliche und schwer sichtbare Bereiche mit mehr Komfort, Effizienz und Bewegungsfreiheit inspizieren können. Mit seinem kompakten Design und der drahtlosen Verbindung hat der FLIR ONE Edge Pro das Potenzial, Fahrzeuginspektionen zu rationalisieren, was zu präziseren Diagnosen, kürzeren Fehlerbehebungszeiten und letztendlich zu einer verbesserten Fahrzeugleistung und -sicherheit führt.

Hier sind fünf Möglichkeiten, wie der FLIR ONE® Edge Pro zur Optimierung von Automobilinspektionen verwendet werden kann:

Auspufflecks finden

Eine Wärmebildkamera ist ein wertvolles Werkzeug zum Identifizieren von Abgaslecks in einem Fahrzeug. Bei der Überprüfung auf Abgaslecks mit dem FLIR ONE Edge Pro können Techniker schnell und einfach Verbindungen zwischen Verteiler, Rohren, sichtbaren Verbindungen und Dichtungen in Rekordzeit scannen. Die Kamera kann dabei helfen, Temperaturschwankungen zu erkennen, die auf das Vorhandensein eines Abgaslecks hinweisen können.

Darüber hinaus bietet FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) lebendige Wärmebilder, indem es wichtige Details von der integrierten Kamera für sichtbares Licht zum gesamten Infrarotbild in Echtzeit hinzufügt. Durch gleichzeitige Erfassung sowohl thermischer als auch sichtbarer Bilder fügt die MSX-Technologie sichtbare Kanten, Texturen und Details zum Wärmebild hinzu, wodurch eine umfassendere visuelle Darstellung des Abgassystems und etwaiger Anomalien innerhalb des Abgassystems erzeugt wird.

Auslass-Leck.png

Heizelemente auf Abtaugitter prüfen

Auftaugitter spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung einer klaren Sicht bei kaltem Wetter, aber Probleme mit den Heizelementen können ihre Funktionalität beeinträchtigen. Mit dem FLIR ONE Edge Pro können Automobilprofis Inspektionen von Abtaugittern mit mehr Komfort und Effizienz durchführen. Durch das drahtlose Streamen der Wärmedaten auf ein Smartphone oder Tablet können Techniker die Temperaturverteilung über die Abtaugitter hinweg sofort analysieren und die Bedingungen im Auto und außerhalb des Autos viel bequemer vergleichen, als es ein herkömmlicher Wärmebildsensor zulassen würde. Mit dieser drahtlosen Technologie können potenzielle Probleme wie Fehlfunktionen oder ineffiziente Heizelemente, Hotspots oder kalte Stellen in kürzerer Zeit lokalisiert, diagnostiziert und behandelt werden.

Problem mit dem Abtaugitter.png

 

Fehlerbehebung bei Klimaanlagenproblemen

Eine Thermokamera ist ein sehr nützliches Werkzeug, wenn es darum geht, Probleme mit einer Automobilklimaanlage zu identifizieren. Es kann jedoch schwierig sein, die Ursache des Problems zu identifizieren, da die Lüftungsöffnungen innerhalb der Kabine sichtbar sind und der Großteil des Systems verborgen und schwer zugänglich ist. Mit den drahtlosen Funktionen des FLIR ONE Edge Pro können Automobilprofis im Wesentlichen beide Bereiche des Systems gleichzeitig sehen. Die drahtlosen Streaming-Funktionen des Edge Pro ermöglichen es mehreren Technikern, verschiedene Teile des Systems gleichzeitig anzuzeigen. Dies ermöglicht es ihnen, potenzielle Probleme wie Überhitzung, Kältemittellecks oder Verstopfungen zu identifizieren, die die Leistung des Systems beeinträchtigen können.

AC-Leckage .png
Mögliche Leckage des AC-Systems
gute ac.png
AC-System funktioniert ordnungsgemäß

Bremstrommeln überprüfen

Herkömmliche Bremstrommelinspektionen können aufgrund des eingeschränkten Zugangs und der eingeschränkten Sicht eine Herausforderung darstellen. Mit den drahtlosen Funktionen des FLIR ONE Edge Pro können Automobilprofis die Bremstrommelinspektionen jedoch mit bemerkenswerter Leichtigkeit optimieren und verbessern.

Bei der Inspektion von Bremstrommeln ermöglicht die drahtlose Funktionalität des FLIR ONE Edge Pro es Technikern, sich frei im Fahrzeug zu bewegen und detaillierte Wärmebilder der Bremstrommeln aus verschiedenen Winkeln aufzunehmen. Durch das drahtlose Streamen der Wärmedaten auf ein Smartphone oder Tablet können Techniker die Temperaturverteilung über die Bremstrommeln hinweg sofort analysieren und potenzielle Anomalien wie ungleichmäßige Erwärmung, Überhitzung oder Verschleißerscheinungen identifizieren. Diese wertvollen Erkenntnisse ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Problemen und ermöglichen proaktive Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen, um eine optimale Bremsleistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Diagnose von Katalysatorproblemen

Katalysatoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung schädlicher Emissionen von Fahrzeugen, aber die Diagnose von Problemen mit diesen Komponenten kann aufgrund ihrer Lage und Wärmesignaturen schwierig sein. Mit den drahtlosen Funktionen des FLIR ONE Edge Pro können Automobilprofis jedoch Katalysatorinspektionen mit mehr Komfort und Effizienz durchführen. Sie können um das Fahrzeug herum manövrieren und detaillierte Wärmebilder des Katalysators aus verschiedenen Winkeln ohne Einschränkungen durch Kabel oder physikalische Verbindungen aufnehmen. Und mit der kompakten Größe kann der FLIR ONE Edge Pro mit viel mehr Leichtigkeit und Komfort in diese engeren, schwer zugänglichen Räume gelangen.

Der FLIR ONE Edge Pro stellt einen bedeutenden Sprung nach vorne in der Automobilinspektion dar und revolutioniert die Art und Weise, wie Fachleute Diagnose- und Wartungsaufgaben angehen.

Seine drahtlose Technologie hebt sich wirklich von einem unschätzbaren Wert in der Automobilindustrie ab und ermöglicht effizientere und genauere Inspektionen, was letztendlich zu einer verbesserten Fahrzeugzuverlässigkeit und optimiertem Betrieb und Sicherheit für alle führt.

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.