Visualisierung thermischer Umgebungen: Vorher und Nachher. Die Wärmebildkameras von FLIR Systems sind sehr nützlich, um wichtige Entscheidungen während der Renovierung und des Baus zu treffen.


Die Bereitstellung einer komfortablen Wohnumgebung ist der Wert, den die Wohnungsbranche ihren Kunden bietet. Infrarot (IR)-Bilder ermöglichen es der Branche, Ratschläge zur Verbesserung des Lebensumfelds zu geben. Wir haben Dr. Masayuki Mae, Associate Professor an der Fakultät für Ingenieurwesen der Universität Tokio, um wichtige Punkte gebeten.
Seit 2008 arbeitet Dr. Mae an einer Vielzahl von Forschungsthemen, darunter Klimaanlage, Belüftung, Warmwasserversorgung und die Nutzung von natürlichem Licht, um ein wahres Ökohaus zu realisieren. Er glaubt, dass die Voraussetzungen für ein komfortables Ökohaus „hohe Isolierung und luftdichte Leistung sowie vertikale Temperaturgleichmäßigkeit von Kopf bis Fuß“ sind. Etwa 2010 begann er, die Wärmebildkameras von FLIR Systems zu verwenden, um die Wärmedämmung und Luftdichtigkeit von Wohngebäuden zu visualisieren und zu bewerten. Er schätzt die Wärmebildkameras von FLIR Systems, indem er sagt: „Als ich sie zum ersten Mal benutzte, war ich beeindruckt, dass IR-Bilder offenbar den Unterschied in der Bequemlichkeit zeigten. Sie helfen Menschen, die keine Baukompetenz haben, die Bedeutung einer thermischen Lebensumgebung zu verstehen. Das Hinzufügen intuitiv erkennbarer visueller Informationen zu herkömmlichen Text- und Sprachberatungen zur Verbesserung der Lebensumgebung kann wesentlich dazu beitragen, das Vertrauen der Benutzer zu stärken.“
Da die Verwendung von Wärmebildkameras Wärmedämmmängel über den Farbunterschied leicht erkennbar macht, können Sie überprüfen, ob die Konstruktion die gewünschte Leistung erbringt. Sie können auch die Luftdichtigkeit überprüfen. Luftdichtigkeit ist ein wichtiger Faktor für Komfort, da sie sich auf die Effektivität der Klimaanlage und die Temperaturgleichmäßigkeit bezieht. Internationale Normen (ISO7730) empfehlen, dass die Temperaturdifferenz von Kopf bis Fuß 2 ̊C nicht überschreiten sollte, was die Temperaturgleichmäßigkeit ist, die für Komfort unerlässlich ist. Mangelnde Luftdichtigkeit verursacht den Zufluss von kalter und schwerer Außenluft aus der Knöchelebene, wodurch die vertikale Temperaturdifferenz erhöht wird. Die Bilder 1 und 2 zeigen die Temperaturprofile von temporären Häusern, die von verschiedenen Konstrukteuren gebaut wurden. Bild 1 ist für ein stark isoliertes, stahlgerahmtes Haus mit doppelten Schärpenfenstern. Während ein gewisses Maß an Isolierung erreicht wird, ist die vertikale Temperaturdifferenz aufgrund geringer Luftdichtigkeit offensichtlich signifikant.

Ein stahlgerahmtes, temporäres Notfallgehäuse mit doppelten Flügelfenstern; während ein gewisses Maß an Isolierung erreicht wird, ist die Temperaturdifferenz vom Boden bis zur Decke aufgrund der geringen Luftdichtigkeit erheblich.

Ein hölzernes temporäres Haus, das von einem lokalen Bauherrn gebaut wurde; dank der Luftdichtigkeit wird die Temperaturdifferenz vom Boden bis zur Decke gering gehalten.
Bild 2 ist für ein temporäres Holzhaus, das stark isoliert und luftdicht ist. Wie Sie sehen können, ist der Temperaturunterschied zwischen Knöchelhöhe und Decke gering. IR-Bilder machen die Unterschiede in thermischen Innenumgebungen und die Bequemlichkeit auf einen Blick erkennbar. Sorgfältige Bauarbeiten sind erforderlich, um die Luftdichtigkeit sicherzustellen, und die Luftdichtheit wird im Vergleich zur Wärmedämmung oft als weniger wichtig angesehen.
Die Notwendigkeit von groß angelegten Tests zur strengen Analyse der Luftdichtigkeit könnte ein Hindernis für die weitverbreitete Anerkennung der Wichtigkeit der Sicherstellung der Luftdichtigkeit gewesen sein. Wenn Konstrukteure die Luftdichtheit mithilfe von Wärmebildkameras leicht überprüfen können, wird erwartet, dass die Baugenauigkeit verbessert und die Luftdichtheit verbessert wird.
- Kameratechnik wirkt sich stark auf die Effektivität der Kommunikation aus: Tipps zur Nutzung von Wärmebildkameras –
1. Bestimmen Sie die Zusammensetzung entsprechend Ihrer beabsichtigten Botschaft.
Klären Sie zunächst Ihre Botschaft und bestimmen Sie danach den Schießwinkel. Richten Sie beispielsweise eine Kamera nach oben, um die Kälte des Bodens auszudrücken (Bild 3). Zur Überprüfung der Wärmeleckage Bilder von außen aufnehmen (Bild 4). Wenn Sie die Bequemlichkeit eines Hauses zum Ausdruck bringen möchten, sollten Sie zwei Elemente (d. h. eine Person und einen Raum) in ein Objekt einbeziehen, das Kontrast-Raum- und Körpertemperaturen ausgesetzt ist. IR-Bilder sind auch nützlich, um den Luftstrom einer Klimaanlage auszudrücken. Obwohl eine Thermokamera selbst den Luftstrom nicht visualisieren kann, kann sie visualisieren, wie die Umgebungstemperatur durch die warme oder kalte Luft aus einer Klimaanlage verändert wird. Es kann ein sehr effektives Werkzeug sein, wenn es sorgfältig verwendet wird.

In einem schlecht isolierten Wohngebäude mit geringer Luftdichtigkeit ist es schwierig, einen ganzen Raum aufzuwärmen, was zu einer starken Abhängigkeit von Wärmegeräten wie Heizungen führt.

Um Hitzeverlust zu überprüfen, machen Sie nachts ein Bild von außen, um die Auswirkungen von Sonnenlicht zu vermeiden.
2. Stellen Sie den Temperaturbereich auf 5–30 ̊C ein, wenn Sie im Winter Räume fotografieren.
Beim Vergleich der Innenräume verschiedener Gebäude ist es wichtig, die gleiche Temperaturskala zu verwenden. Basierend auf unserer Erfahrung halten wir eine Temperaturskala zwischen 5 und 35 °C für die beste in der Winterhitzesaison. In dieser Einstellung wird der komfortable Temperaturbereich von 20–25 ̊C gelb dargestellt, was die Bequemlichkeit visualisiert. In der Sommerkühlzeit empfehlen wir einen Temperaturbereich von 10–40 ̊C unter Berücksichtigung eines saisonalen Kleidungswechsels.
3. Machen Sie Bilder, wenn Effekte leicht erkennbar sind.
Es gibt angemessene Zeiträume und Jahreszeiten für die Aufnahme von Gebäuden mit Wärmebildkameras. Um die Wärmedämmleistung zu sehen, machen Sie im Winter während der Nacht statt tagsüber Bilder. Das liegt daran, dass Aufnahmen am Tag durch Sonnenlicht beeinträchtigt werden können. Um die im Sommer durch Sonneneinstrahlung erzeugte Wärme auszudrücken, sollten Sie tagsüber Bilder machen, wenn die Sonne scheint. Wenn Sie verschiedene Gebäude vergleichen, machen Sie Bilder zur gleichen Zeit und unter ähnlichen Wetterbedingungen. Obwohl es schwierig ist, die Bedingungen vollständig zu erfüllen, ist es wichtig, Bilder unter möglichst genau abgestimmten Bedingungen aufzunehmen, um sie zu überzeugen.
4. Verwenden Sie die entsprechende Kamera entsprechend der Absicht.
Während eine Linse mit einem Sichtfeld (FOV) von 45° ausreicht, um Wärmedämmmängel zu finden, ist eine Weitwinkellinse von 80° ideal, um die thermische Umgebung eines gesamten Raums zu visualisieren. Mit dieser Art von Objektiv können Sie IR-Bilder aufnehmen, die den Zustand eines ganzen Hauses auf einen Blick erkennbar machen. Wenn kein Weitwinkelobjektiv verfügbar ist, können Sie die Bildkompositionssoftware verwenden.
5. Verwenden Sie IR-Bilder, um die Bequemlichkeit zu verbessern.
Um das Beste aus Wärmebildkameras zu machen, ist es wichtig, eine große Anzahl von IR-Bildern aufzunehmen. Wenn Sie Erfahrungen sammeln, werden Sie sicher etwas lernen. Indem Sie die von Ihnen aufgenommenen Bilder überprüfen und feststellen, was sich von Ihren Erwartungen unterscheidet, vertiefen Sie Ihr Verständnis der Wärmedämmleistung und Komfort. Erwägen Sie bei Bedarf den Erwerb von Grundkenntnissen in der Thermodynamik wie Strahlung, Konvektion und Leitung. IR-Bilder sind das beste Ausbildungsinstrument zur visuellen Überprüfung der Wärmeisolierung und Luftdichtigkeit.
Die Lebensweise verändert sich in verschiedenen thermischen Umgebungen. IR-Bilder ermöglichen es Ihnen, die thermischen Eigenschaften eines Kühlhauses visuell zu erkennen. Architekturexperten müssen sich mehr bemühen, die Werte von Hochleistungsgebäuden zu kommunizieren (Bilder 5 und 6). Bessere Gebäudeleistung bedeutet mehr Komfort und ein einfacheres Leben für die Bewohner. Es ist genauso wichtig, dass sie das Designkonzept verstehen und bequemer und einfacher leben wie die Konstruktion. IR-Bilder sind somit ein optimales Werkzeug, um die Lebensweise in einem leistungsstarken Wohngebäude zu entwirren und zu kommunizieren. Sie helfen den Benutzern, die Bedeutung der thermischen Umgebung zu verstehen, und sie ermöglichen es Ihnen, Vertrauen in sie aufzubauen.

Raum eines stark isolierten, luftdichten Wohngebäudes; das IR-Bild ermöglicht das intuitive Verständnis eines komfortablen Wohnraums.

Äußeres Erscheinungsbild eines stark isolierten Wohngebäudes; die Menge der Wärmeleckage ist gering.