Wie der Flir Scout Pro den Strafverfolgungsbetrieb verändert: Büro von Scotts Bluff County Sheriff, Nebraska

Wenn es um taktische Operationen, Such- und Rettungsmissionen oder die Verfolgung von Verdächtigen nachts geht, kann die Fähigkeit, in völliger Dunkelheit zu sehen, der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg sein. Das Scotts Bluff County Sheriff's Office im ländlichen Westen Nebraskas hat das thermische Monokular Flir Scout Pro mit beeindruckenden Ergebnissen auf die Probe gestellt.

„Wir hatten viel Spaß damit“, sagt Sergeant Mark Bliss vom Büro des Scotts Bluff County Sheriff. „Es hat absolut einwandfrei funktioniert und wir verbrauchen es sehr.“

In der Nacht sehen

Der Flir Scout Pro hat sich bereits in kritischen Situationen bewährt. Sergeant Bliss erzählt von einem kürzlichen Manhunt. „Wir suchten nach einem Schießverdächtigen, der aus dem Zustand kam und schließlich in eine Verfolgung geriet und dann das Auto verließ. Wir mussten den Flir Scout Pro und die Drohne und den Helikopter verwenden“, sagte er. 

Während der Verdächtige bereits aus der Szene geflohen war, demonstrierte der Betrieb die Fähigkeit des Flir Scout Pro, sich mit anderen Technologien vor Ort zu  koordinieren, einschließlich der Flir SIRAS-Drohne der Abteilung. Die Drohne ist mit einer dualen Wärmebildgebung und einer sichtbaren Kameranutzlast ausgestattet, die Sichtbarkeit aus der Luft bietet, während der Scout Pro Situationserkennung vom Boden aus ermöglichte. 

Was den Scout Pro auszeichnet, ist seine außergewöhnliche Wärmebildgebungsfähigkeit. Mit einer thermischen Auflösung von 640 × 480 und einer thermischen Empfindlichkeit von weniger als 38 Millikelvin kann es Menschen in vollständiger Dunkelheit aus bis zu 500 Metern Entfernung erkennen.

„Wir verwendeten es eine Nacht lang mit Thermo-Bildgebungs-Binokularen, die wir von einem anderen Unternehmen hatten, und es übertraf diese enorme Leistung“, erklärte Bliss. 

Diese überragende Leistung beruht auf der fortschrittlichen Bildverarbeitungstechnologie und dem weiten 32°-Sichtfeld – dem breitesten auf dem Markt –, das schnelle Flächenbewegungen ermöglicht.

Vielseitigkeit im täglichen Betrieb

Der Scout Pro ist nicht nur für den Betrieb mit hohem Einsatz geeignet. Sergeant Bliss beschreibt, wie seine Abteilung es in Routineaufgaben integriert hat:

„Unsere Drogenhändler haben es nachts ein paar Mal für Patrouillen verwendet, und sie haben es sehr gefallen“, sagte Bliss. „Ich habe es persönlich verwendet, um einen verletzten Hirsch nach einem Autounfall zu verfolgen, der in ein Feld gelaufen ist. Ich konnte das Hirsch schnell ausfindig machen und versenden.“

Die Abteilung setzte sie sogar bei einer gemeldeten Berglöwensichtung in einem Wohngebiet ein, was ihre Vielseitigkeit in verschiedenen Situationen zeigt.

Entwickelt für die Anforderungen der Strafverfolgung

Die Haltbarkeit des Scout Pro ist ein herausragendes Merkmal für Offiziere. Mit einer Schutzart IP67 und einem Falltest von bis zu zwei Metern hält er Stürzen, Staub und Wasser in allen Klimazonen stand. 

Sergeant Bliss merkte an: „Es scheint ziemlich robust zu sein – eine ähnliche Art von Material wie ein Gewehr-Umfang, daher scheint es ziemlich langlebig zu sein.“

Strafverfolgungsbehörden schätzen auch die kompakte Größe und das leichte Design – es wiegt nur 498 g oder 1lb 2oz –, was es einfach macht, es während des erweiterten Betriebs zu tragen. 

„Als einige unserer Jungs es auscheckten und es für eine Nachtschicht benutzten, nahmen sie das Gerät mit und schlossen es an die externen Träger der Weste an und trugen es die ganze Nacht“, erklärte Bliss. „Sie bemerken es nicht einmal auf ihnen, aber es ist auf ihrer Weste.“

Verbesserung der Teamkoordination

Eine der wertvollsten Funktionen des Scout Pro ist seine Fähigkeit, Videos in Echtzeit zu streamen.

„Das Schöne daran ist, dass wir es an ein Telefon anschließen und Bildschirmfreigaben durchführen können“, erinnerte sich Bliss. „Wir könnten das Bild auf einem unserer großen Bildschirme teilen, genau wie wir es mit dem Drohnenmaterial tun. Wir können diesen Bildschirm auch über das Internet teilen.“

Diese Konnektivität ermöglicht eine bessere Koordination zwischen den Beamten im Außendienst und den Kommandozentralen, wodurch die taktische Entscheidungsfindung und das Situationsbewusstsein verbessert werden.

Für Strafverfolgungsbehörden, die ihre Funktionen für den Nachtbetrieb verbessern möchten, bietet der FLIR Scout Pro eine leistungsstarke Kombination aus Leistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit, die sich bereits in realen Szenarien bewährt hat.

Weitere Informationen zum Flir Scout Pro finden Sie unter https://www.flir.com/products/scout-pro/

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

 

 

Back to top