So beschleunigt ein robustes Thermokamerastativ Tests und Forschung für Nahaufnahmen der Elektronik

Schnelle, stabile Unterstützung für Infrarotmikroskopie- und Nahaufnahme-Objektivsysteme

Wenn Sie jemals versucht haben, thermische Daten mit hoher Vergrößerung auf integrierten Schaltkreisen oder anderen kleinen Komponenten zu erfassen, kennen Sie die Frustration. Jede Mikroanpassung kostet Zeit, und je höher die Vergrößerung, desto unverzeihlicher werden kleine Veränderungen und Vibrationen.

Die Montage einer schweren Infrarotkamera mit hoher Vergrößerung über einem winzigen und oft teuren Testziel ist prekär, herausfordernd und langsam. Selbst wenn Sie es einmal sichern, können kleine Vibrationen von Kühlsystemen oder Bench-Bewegungen dazu führen, dass sich der Fokus allmählich verschiebt und wiederholte Anpassungen erzwingt. Je höher die Vergrößerung, desto bestrafender werden auch kleine Vibrationen.

Ingenieure verfolgen am Ende Hot Spots in verschwommenen Bildern. Forscher verbringen zu viel Zeit damit, visuelle und thermische Ansichten für publizierbare Arbeiten auszurichten. Und wenn Ihr System zusammen mit generischen Mikroskopständern oder Auslegerarmen gepflastert wird, kann selbst eine leichte Bewegung einen Test ruinieren; oder schlimmer noch, eine wertvolle Kamera könnte fallen gelassen werden.

Sie haben das Setup nicht mehr im Griff, sondern analysieren die Daten.

„In der Vergangenheit gab es wirklich keine gute, serienmäßige Lösung für die vertikale Montage schwererer, hochleistungsgekühlter Wärmebildkameras über Testartikel. Die Betroffenen verwenden normalerweise einen Mikroskopausleger oder pflastern etwas zusammen mit dem, was sie lagen. Dieser Ansatz führte typischerweise zu Kameramontagesystemen mit unzureichender mechanischer Stabilität für zuverlässige, hochwertige thermische Messungen“, sagte Jerry Beeney, Director of Sales – Americas Science & Global BD, Flir.

Ein Kameraständer für stabile Unterstützung

Der Flir Heavy Duty Open Base-Kameraständer kombiniert Präzision, Stabilität und Flexibilität in einem einzigen System. Der Kameraständer wurde basierend auf direktem Kundenfeedback entwickelt und bietet sowohl eine schnelle als auch eine sehr feine Z-Achsensteuerung, sodass Sie den Fokus bei hoher Vergrößerung ohne Fokusdrift sperren können.

Die hochbelastbare Struktur minimiert Vibrationen und ermöglicht es Ihnen, bei sensiblen Inspektionen klare, stabile Wärmebilder zu erhalten. Das offene Sockeldesign bietet einen großzügigen Arbeitsbereich unter der Kamera, egal ob Sie große Baugruppen testen, Sonden anbringen oder Umgebungsvariablen einführen. Und da der Ständer aus Industriestandard-80/20-Komponenten hergestellt ist, können Sie ohne ein kundenspezifisches Bearbeitungsprojekt Tische, Halterungen oder kundenspezifische Vorrichtungen hinzufügen.

Der Ständer im Mikroskopstil unterstützt auch alle Forschungs- und Wissenschaftskameras von Flir – vom A50 bis zur X-Serie –, sodass er relevant bleibt, je nachdem, wie groß Ihre Bildgebungsanforderungen sind, egal ob Sie mit ungekühlten Mikrobolometern oder hochempfindlichen gekühlten Infrarotsystemen arbeiten.

Kamera der Flir X-Series auf der Hochleistungsbasis

Entwickelt für Präzision bei thermischen Tests

Die Ingenieure von Flir haben den Open-Base-Kameraständer für Schwerlastanwendungen auf drei kundenspezifische Anforderungen ausgelegt:

1. Verbesserte Stabilität: Reduzierung von Vibrationen und Verbesserung der Bildqualität

High-End-Thermokameras sind von Natur aus schwer, mit internen Kühlboxen und einer großen Präzisionsoptik, die sie besonders vibrationsempfindlich machen. Bei Betrieb mit kleinen räumlichen Auflösungen, insbesondere bei stark vergrößerter Optik, können selbst geringfügige mechanische Bewegungen zu Bildunschärfen führen und die Messgenauigkeit beeinträchtigen.

Generische Ständer sind in der Regel nicht in der Lage, die für diese Bedingungen erforderliche Steifigkeit und Dämpfung bereitzustellen. Der Flir-Ständer bewältigt diese Herausforderung mit einem hochbelastbaren Rahmen, der speziell für die Unterstützung der Kameramasse und die Minimierung von Vibrationsbewegungen entwickelt wurde und die Stabilität gewährleistet, die für eine hochauflösende Wärmebildgebung und wiederholbare, zuverlässige Ergebnisse erforderlich ist.

2. Präzisionsfokussierung: Schnelle und extrem feine Z-Achsen-Steuerung

Tests erfordern oft eine häufige Neufokussierung, insbesondere beim Wechsel zwischen Standard-, Makro- und Mikroskopobjektivlinsen. Die Dualmodus-Z-Achsensteuerung des Stativs ermöglicht es dem Benutzer, schnell neu zu positionieren und dann präzise zu verfeinern.

„Mit Objektiven mit hoher Vergrößerung erscheinen sogar winzige Vibrationen in Ihren Daten. Deshalb haben wir eine robuste Struktur und eine feine Z-Achsen-Steuerung eingebaut, damit Sie sich einmal konzentrieren und mit der Messung beginnen können“, sagte Michael Roselli, NE Sales Engineer, Research & Science Cameras

3. Lässt sich einfacher einrichten: Ein sichererer, einfacherer Montageprozess

Die Montage einer gekühlten Thermokamera an einem vertikalen Ständer erfordert in der Regel, die schwere Kamera mit einer Hand zu halten, während die Befestigungselemente mit der anderen Hand installiert und festgezogen werden. Dies ist ein Nervenrissprozess, wenn versucht wird, ein teures Stück empfindliche Ausrüstung nicht fallen zu lassen.

„Bei früheren Standkonstruktionen mussten die Benutzer eine schwere, hochwertige Kamera in vertikaler Position physisch unterstützen, während sie versuchten, die Befestigungsschrauben mit der Grundplatte auszurichten, was sowohl umständlich als auch riskant war“, sagte Beeney. „Dieser neue Kameraständer wurde entwickelt, um diese Belastung vollständig zu beseitigen. Sie ermöglicht es dem Benutzer, die Kamera zuerst in die richtige Ausrichtung zu bringen und dann mit einer einfachen, einhändigen Bewegung sicher zu befestigen.“

Das Ergebnis ist ein sichererer, effizienterer Einrichtungsprozess, der das Handhabungsrisiko erheblich reduziert und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit verbessert. Dadurch wird das Risiko von Stürzen, Ausrutschen oder Schäden an wertvollen Prototypen erheblich reduziert.

Ingenieure: Schneller und mit Zuversicht Hotspots finden

Für Ingenieure, die Entwürfe validieren oder versuchen, Fehlerpunkte zu isolieren, sind Zeit und Klarheit wichtig. Ein Ständer, mit dem Sie die Kamera stabil und genau ausgerichtet halten können, bedeutet:

  • Hotspots schneller identifizieren
  • Erfassen Sie scharfe Wärmebilder
  • Kann schnell gute und schlechte Testartikel korrelieren
  • Vermeiden Sie die Notwendigkeit, Komponenten aufgrund eines schlechten Fokus erneut zu testen
  • Halten Sie Kameras und andere Geräte während der häufigen Wiedermontage sicher

„Ingenieure, die mit einer Vielzahl von Testartikeln arbeiten, profitieren besonders davon“, sagt Roselli. „Egal, ob sie kleine Leiterplatten oder größere Baugruppen in verschiedenen Höhen abbilden, der Ständer passt sich leicht an und sorgt für eine konsistente optische Ausrichtung – das bedeutet, dass die Einrichtung nicht jedes Mal überarbeitet werden muss, wenn sich die Testkonfiguration ändert.“

In Kombination mit Flirs breitem Portfolio an Forschungs- und Wissenschaftskameras und Objektivoptionen, von der A-Serie bis zur X-Serie, bietet der Ständer Ingenieuren volle Bildgebungsflexibilität, von breiten, vollständigen Platinenansichten bis hin zu engem Makrofokus, um bei der Inspektion kleiner, dicht gepackter Komponenten extreme Details zu erzielen.

Forscher: Visuelle und thermische Daten präzise ausrichten

Forschungsteams benötigen nicht nur Wärmebilder, die gut aussehen, sondern auch genaue Temperaturinformationen, auf die sie sich verlassen können, um kritische Entscheidungen zu treffen, sich in Peer-Review-Papieren zu verteidigen oder mit Mitarbeitern zu teilen.

Die Stabilität des Stativs ist entscheidend, um die Kraft der Zusammenführung von Infrarotdaten mit sichtbaren Bildern durch die Flir Static MIX-Funktion zu maximieren, die in der professionellen Editionssoftware des Flir Research Studio  enthalten ist, und bietet Ingenieuren und Forschern die Möglichkeit:

  • Korrelation von Temperaturen mit physikalischer Struktur
  • Verbesserung des Verständnisses für komplexe Interaktionen
  • Verkürzung der Nachbearbeitungszeiten
  • Eliminieren Sie Fehler aufgrund mangelnder visueller Kontexte

Diese Fähigkeiten hängen jedoch von klaren, wiederholbaren Wärmebildern ab – etwas, das improvisierte Standlösungen nicht zuverlässig garantieren können.

Mit dem robusten Kameraständer von Flir können Forscher klare Wärmebilder aufnehmen, informative Infrarot- und sichtbare Overlays erzeugen, eine klarere Dokumentation bereitstellen und von reproduzierbaren Setups profitieren. Und in Situationen, in denen Kameras zwischen den Anwendungen entfernt und gespeichert werden müssen, ist die Möglichkeit, die Kamera wieder anzubringen, ohne die Position des Stativs zu stören, besonders wertvoll.

Der Flir-Kameraständer macht, was andere nicht können

Die meisten generischen Mikroskopständer versagen bei mindestens einem dieser Aspekte:

  • Nicht für schwerer gekühlte Wärmebildkameras geeignet
  • Erschütterungen von internen Kühlern können nicht gedämpft werden
  • Nicht stabil genug für Optik mit hoher Vergrößerung
  • Fehlende präzise Z-Achsen-Steuerung
  • Ad-hoc-Adapter für IR-Kameras erforderlich
  • Montage prekär oder umständlich machen
  • Begrenzter Arbeitsbereich unter der Kamera

Flirs Stand löst all dies auf einmal.

STÄNDER KAUFEN

Pakete bieten einen höheren Preis und eine schnellere Einrichtung

Der Stand selbst bietet einen bedeutenden Wert, aber sein voller Nutzen wird realisiert, wenn er als Teil eines der speziell entwickelten A6701-Forschungspakete von Flir gekauft wird.

Jedes Paket enthält:

  • Eine Flir A6701 Mid-Wave-Infrarotkamera 
  • Der hochbelastbare offene Standfuß
  • Flir Research Studio Professional Edition Software
  • Wahlweise 17 mm, MWIR Macro oder 1X Objektivlinse

Diese Pakete beseitigen das Problem von Ad-hoc-Kameraständen mit Kopfsteinpflaster. Mit einer einzigen Bestellung erhalten Nutzer ein vollständig integriertes System mit allem, was enthalten ist, das für die Zusammenarbeit entwickelt wurde und zu Sonderpreisen angeboten wird.

Letztendlich ist der FLIR Heavy Duty Open Base Camera Stand erfolgreich, wenn generische Ständer unterschritten werden. Die meisten Standardoptionen sind nicht für das Gewicht gekühlter Infrarotkameras ausgelegt und bieten auch nicht die mechanische Stabilität und Wiederholbarkeit, die für hochauflösende thermische Nahmessungen erforderlich sind.

Mit dem Open Base-Kameraständer von Flir Heavy Duty können Ihre Kamera – und Ihre Daten – ihr höchstes Potenzial ausschöpfen.

Erfahren Sie mehr über Flirs speziell entwickelte A6701-Forschungspakete. 

 

Back to top