Was ist EO/IR?


EO/IR (elektrooptische/Infrarot) Systeme sind Bildgebungssysteme, die für militärische oder polizeiliche Anwendungen eingesetzt werden und sowohl gewöhnliche optische als auch Infrarotsensoren umfassen. Da sie sowohl sichtbare als auch Wellenlängen im Infrarotbereich abdecken, bieten EO/IR-Systeme sowohl bei Tag als auch bei Nacht und bei schlechten Lichtverhältnissen ein vollständiges Situationsbewusstsein.
Zu den entscheidenden Merkmalen von EO/IR-Systemen gehören die Fähigkeit zur Bildgebung über große Entfernungen und die Bildstabilisierung. EO/IR-Sensoren werden in der Regel an Flugzeugen oder Fahrzeugen montiert, auf See eingesetzt oder von Hand getragen und müssen in der Lage sein, Ziele zu identifizieren, sich bewegende Ziele zu verfolgen und Bedrohungen aus der Ferne und unter schwierigen Witterungsbedingungen zu bewerten.
Zu den gängigen Einsatzbereichen von EO/IR-Systemen gehören die Luftüberwachung des Heimatlandes, Kampfeinsätze, Patrouillen, Überwachung, Aufklärung sowie Such- und Rettungseinsätze. FLIR engagiert sich für die Entwicklung der EO/IR-Technologie, um Fachleute bei ihrer Mission zu unterstützen, Leben und Existenzgrundlagen zu retten.
FLIR Systems war der Pionier bei den ersten stabilisierten EO/IR-Systemen und ist seit den 1990er Jahren führend bei EO/IR-Sensoren mit großer Reichweite. Seit dem ersten SAFIRE-System hat FLIR eine spiralförmige Entwicklungsstrategie verfolgt, um vor den erwarteten Anforderungen zu investieren und sicherzustellen, dass Kunden in diesem sich schnell entwickelnden Bereich problemlos auf die neuesten technologischen Fortschritte aufrüsten können.
Zu den aktuellen EO/IR-Sensoren gehören die kardanisch aufgehängten Kameras der FLIR Star SAFIRE-Serie mit Funktionen wie interner Navigation für präzises Zielen, MWIR-Wärmebildgebung, EO-Farb- und Restlichtkameras sowie mehreren Laser-Nutzlastoptionen zur leichteren Identifizierung und Verbesserung der Sicherheit. Die EO/IR-Technologie ist auch für kleinere Nutzlasten geeignet, darunter herkömmliche Drohnen und die FLIR Black Hornet, eine Aufklärungs-Drohne, die gar in eine Handfläche passt und Live-Videos und Standbilder in HD-Qualität an den Bediener überträgt, um dessen Wahrnehmung zu verbessern und das Risiko für Bodentruppen zu verringern.
Erfahren Sie mehr über Erkennungs- und Verteidigungslösungen von FLIR, indem Sie den Link hier aufrufen.