Wie Flir jede kritische Phase des modernen Rechenzentrums unterstützt

Das Ziel: Projekt-Betriebszeit

In Rechenzentren ist die Betriebszeit nicht nur eine Metrik, sondern das Produkt. Jede Minute der Ausfallzeiten stellt Umsatzeinbußen für Kunden, potenzielle SLA-Verstöße und Reputationsschäden dar, die Jahre in Anspruch nehmen können. Betriebsteams müssen Probleme erkennen, bevor sie zu Ausfällen und Ausfällen werden.

Deshalb ist die Früherkennung so wichtig. Thermische Anomalien in kritischen elektrischen und mechanischen Systemen treten selten nirgendwo auf. Vor dem Ausfall baut sich Wärme auf. Komponenten zersetzen sich, bevor sie brechen. Die Kühlleistung verschiebt sich, bevor die Systeme abgeschaltet werden. Je früher Teams diese Warnsignale sehen, desto größer ist ihre Möglichkeit, einzugreifen, bevor ein Fehler ausfällt.

Thermisches Bild einer Person, die hinter einem LKW hüpft 

Zone 1: Umfang

Wärmebildkameras sehen Wärme. Sie interessieren sich nicht für Dunkelheit, Regen, Nebel oder besonders dramatische Wolkenformationen. Kombinieren Sie dies mit einem Radar, das einen weiten Bereich schwenken kann und Bewegungen erkennt, und Sie verfügen über ein Bestätigungssystem mit zwei Technologien, das ursprünglich für die Sicherheit von nuklearen Standorten entwickelt wurde.

Zone 2: Tor und Zugang

Die Flutlichter um den Gebäudeumschlag sollten nicht eingeschaltet bleiben. Sie sollten eingeschaltet werden, wenn die Kamera und das Radarsystem übereinstimmen, dass etwas Beleuchtendes erschienen ist. Bis dahin ist der Standort dunkel – besser für benachbarte Gemeinden, besser für den Energieverbrauch und deutlich beunruhigender für alle, die angenommen haben, dass die Dunkelheit sie unbeobachtet ließ.

Entwerfen mit Raven Site Planning Software

Bevor Sicherheitsprodukte an einem Standort platziert werden, müssen Planer das Layout des Standorts, die Ansatzpfade und die Deckungsbeschränkungen verstehen. 

Das Standortplanungstool von Raven unterstützt diese kritische Planungsphase mit professioneller Sicherheitsstandortplanung, die auf einer intuitiven, auf Google Maps basierenden Erfahrung basiert. Durch die visuelle Modellierung eines Standorts können Teams potenzielle Schwachstellen identifizieren, Verkehrsmuster verstehen und die Sensorplatzierung sicher planen, bevor die Installation beginnt.

Raven hilft Designern, wichtige Sicherheitstechnologien – einschließlich Bodenradar, PTZ-Kameras und Multispektralkameras – direkt auf der Standortkarte zu simulieren und zu platzieren. Das Tool visualisiert die Reichweite und das Sichtfeld der Kamera und hilft Teams, die Abdeckung zu validieren, blinde Flecken zu minimieren und die Weitbereichserkennung mit einer gezielten Verifizierung auszugleichen.

Erfahren Sie, wie Raven funktioniert

Raven unterstützt Perimeterprojekte, indem es Teams hilft:

  • Umfangsgrenzen, Zugangspunkte und Hochrisikozonen mithilfe von Satellitenbildern aus der realen Welt zuordnen
  • Simulation der Radar- und Kameraabdeckung, um den Erfassungsbereich und die Überlappung zu verstehen
  • Optimieren Sie die Sensorplatzierung, um Überplanung und unnötige Hardware zu reduzieren
  • Schätzen Sie die Anzahl und Art der benötigten Geräte, unterstützen Sie genaue Vorschläge und Budgetierung
  • Reduzieren Sie das Installationsrisiko, indem Sie Layouts vor der Bereitstellung validieren

Raven verwandelt das Perimeterdesign in einen bewussten, wiederholbaren Prozess – und stellt sicher, dass Radar für eine Weitbereichserkennung sorgt, Wärmebildkameras für eine zuverlässige Bestätigung positioniert werden und sichtbare Kameras dort platziert werden, wo Details und Kontext am wichtigsten sind.

Zone 3: Der Generatorgarten

Eine erhebliche und wachsende Anzahl von Rechenzentren ist nicht vollständig mit dem Netz verbunden. Versorgeranschlüsse in stark nachgefragten Bereichen können Jahre dauern – und in der Zwischenzeit laufen Anlagen mit Generatoren. Die thermischen und akustischen Bildgebungskameras von Flir beobachten Generatorsysteme auf die Signaturen, die dem Ausfall vorausgehen. 

Akustische Bildgebungskamera der Flir Si2-Serie, die Teilentladung (PD) erkennt

Zone 4: Elektrische Räume und MDF

Ein sich entwickelnder elektrischer Fehler erzeugt Widerstandswärme, bevor er etwas anderes erzeugt. Eine Wärmebildkamera sieht, dass aus einem sicheren Arbeitsabstand ohne PSA ohne den halben Vorbereitungstag, den eine herkömmliche Nahsichtprüfung erfordert, die Einhaltung der NFPA 70B-Vorschriften erleichtert wird.

Bei der Überwachung von Elektroräumen hat Flir in dokumentierten Fallstudien Ausfälle 72 Stunden früher festgestellt als konkurrierende Systeme.

Zone 5: Mechanik und Kühlung

Große Erdgasgeneratoren können je nach Gerichtsbarkeit regelmäßige optische Gasbildgebungsprüfungen erfordern, und größere Kälteanlagen in den USA können unter die jährlichen Inspektionsanforderungen fallen, die an das AIM Act gebunden sind. In der Praxis kann Flir beide Seiten dieser Herausforderung unterstützen: optische Gasbildgebung zur Leckerkennung und Automatisierungskameras für mechanische Zersetzung und Überhitzung. 

Zone 6: Weißer Raum und Rechenzentrum

Flir hilft Betreibern, Racküberhitzung, PDU-Degradation, Kabel-Hot Spots und Brandrisiken im Frühstadium zu erkennen, bevor Rauchausbreitungen oder Alarme eskalieren. Dadurch ist die thermische Überwachung besonders wertvoll in Weißraumumgebungen, in denen ein frühzeitiges Eingreifen Störungen, Geräteschäden oder Schlimmeres verhindern kann.

Zone 7: Edge- und Remote-Standorte

Flir hilft Remote-Betreibern, zwischen echten Problemen und Lärm zu unterscheiden, und gibt Teams mehr Vertrauen in das, was sie sehen, bevor sie Ressourcen senden oder ein Problem eskalieren.

Mehrschichtige Intelligenz 

Durch die Kombination von thermischer, sichtbarer und Radar-Technologie für Sicherheit – und thermischer, akustischer und OGI-Technologie für Wartung – verwandeln Sie ein Patchwork von Geräten in ein einziges, zusammenhängendes, intelligentes System, das Ihre Einrichtung aus jedem Blickwinkel schützt.

Der Umfang bleibt sicher. Die elektrische Infrastruktur bleibt überwacht. Die Kühler bleiben konform. Die mechanische Anlage bleibt dem Ausfall voraus. Und Ihr Betriebsteam bleibt auf dem Laufenden – mit weniger Fehlalarmen, einer stärkeren Erkennung über alle Bedingungen hinweg, schnelleren Entscheidungen und einer Plattform, die sich an Ihre Standorte, Ihr Risiko und Ihre Ambitionen anpasst.

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Back to top