Harland & Wolff verlassen sich auf FLIR, wenn es um die Verbesserung der Sicherheit an kritischen Standorten geht

Harland & Wolff ist in der Geschichte von Belfast so herausragend wie seine Kräne es in der Skyline der Stadt sind, Belfast ist ohne das Unternehmen fast nicht vorstellbar. Ehemals einer der weltweit größten Schiffbauer hat sich Harland & Wolff heute zu einem Unternehmen entwickelt, das mehr als 150 Jahre technischer Excellence in den Branchen Schiffbau, Offshore-Industrie und Erneuerbare Energien nutzen kann.

Die Anlagen von Harland & Wolff auf Queen's Island werden jetzt für die Wartung einiger der weltweit größten seetüchtigen Konstruktionen – von Offshore-Plattformen und Cruise-Linern bis zu Offshore-Windparks – genutzt. Das Unternehmen betreibt in Belfast zwei Standorte mit insgesamt über 80 Hektar Fläche. Das Hauptwerk zieht sich über 1,5 Kilometer an der öffentlichen Straße entlang. Da Sicherheit bei ihren Projekten stets im Vordergrund steht, unternimmt die Firma große Anstrengungen, um ihre Investitionen vor unerwünschten Besuchern, Eindringlingen und Vandalismus zu schützen.

Erhöhter Sicherheitsbedarf

Harland & Wolff setzt seit mehr als 15 Jahren das United Video-Management-System (VMS) von FLIR für die Steuerung einer Vielzahl von Sicherheitskameras ein. Im Lauf der Jahre wurde United VMS mit technologischen Neuheiten und Funktionen erweitert und Harland & Wolff ist der Marke FLIR immer treu geblieben.

Mit der zunehmenden Entwicklung von Queen's Island zu einem industriellen, kommerziellen und touristischen Gebiet war jedoch eine stärkere öffentliche Präsenz und eine erhöhte Sicherheitsgefährdung verbunden. Aus diesem Grund hat Harland & Wolff in den letzten Jahren weiter in die neueste Sicherheitskameratechnik von FLIR investiert, mit Kameras zur Unternehmenssicherheit, PTZ-Kameras, intelligenten Wärmebildkameras und mobilen und tragbaren Kameras.

Optische und Wärmebildkameras

„Heute stellen über 140 FLIR-Kameras im Werk und entlang der Werksgrenzen sicher, dass wir jede Unregelmäßigkeit erkennen“, sagte Chris Neill, der bei Harland & Wolff für die Sicherheit verantwortlich ist. „Immer wenn eine unserer Kameras etwas Verdächtiges erfasst – zum Beispiel einen Eindringling –, wird ein Alarm erzeugt und in unsere Sicherheitswarte aufgeschaltet, die sich dann darum kümmert. Damit wird sichergestellt, dass unsere Investition und die unserer Kunden zu jeder Zeit sicher und geschützt ist.“

Angesichts der Auswirkungen und Risiken, die ein möglicher Sicherheitsvorfall im Werk mit sich ziehen würde, verfolgt die Sicherheitsabteilung der Firma ein proaktives Konzept zum Schutz vor Eindringlingen. Auch bei völliger Dunkelheit können Wärmebildkameras in Bereichen der Werksgrenzen, in denen kein Zusatzlicht vorhanden ist, Eindringlinge, Tiere oder Fahrzeuge automatisch anhand ihrer Wärmesignaturen erkennen. Zwar erlauben Aufzeichnungen von Wärmebildkameras keine Identifizierung von Eindringlingen, dennoch können sie bei Versicherungen oder Polizeibehörden als Beweise dienen, vor allem wenn ein Einbruchsmuster bei mehreren Kameras erkennbar ist.

Über 140 FLIR-Kameras sind in den zwei Werken von Harland & Wolff in Belfast installiert.

United VMS

United VMS ist die Softwarelösung von FLIR für die Videoüberwachung in Unternehmen. Die Software wird derzeit bei Harland & Wolff von vier Bedienern in der Sicherheitswarte und acht leitenden Mitarbeitern genutzt, die alle über 

spezielle Benutzerrechte verfügen. Eine der Stärken des United VMS-Systems liegt darin, dass es mit fast jeder Sicherheitskamera auf dem Markt verwendet werden kann, und dass Video-Streams und Alarmmeldungen auf einem Bildschirm – ob einer Videowand, einem PC oder einem Smartphone – angezeigt werden können.

Aber bei Harland & Wolff wird United VMS für viel mehr Anwendungen eingesetzt. „Wir nutzen die United VMS-Plattform zum Beispiel auch für die Überwachung von Alarmmeldungen aus Brandmeldesensoren auf Ölbohrinseln“, sagte Neill. „Ein anderes Beispiel ist die Erkennung von Pumpenausfällen auf einem unserer Trockendocks. Diese Informationen kommen auch über United VMS herein, wo wir Alarme generieren und die betroffenen Mitarbeiter in Echtzeit benachrichtigen können.“

Harland & Wolff ist es sogar gelungen, die Flexibilität von United VMS noch für mehr als nur Sicherheitsanwendungen zu nutzen. „Unser Geschäft ist nicht statisch“, sagte Neill. „Wir bei Harland & Wolff stehen ständig vor neuen Herausforderungen und neuen Problemen; dabei hilft uns die United VMS-Plattform von FLIR.“

Die United VMS-Plattform von FLIR kann mit praktisch jeder Sicherheitskamera verschaltet werden.

TruWITNESS-Plattform für mobile und tragbare Geräte

Harland & Wolff will auch TruWITNESS, die neueste mobile und tragbare Sensortechnologie von FLIR, nutzen. Mit TruWITNESS können Wachen auf ihren Rundgängen Videos direkt und in Echtzeit von jedem beliebigen Ort im Werk von Harland & Wolff in die Leitwarte streamen.

Mit TruWITNESS können Wachen auf ihren Rundgängen Videos direkt in die Leitwarte streamen.

Wachen können Ereignisse markieren, so dass Vorfälle oder Unregelmäßigkeiten effizienter gemeldet und verfolgt werden können. Bei Vorfällen können die Kameraaufzeichnungen der tragbaren TruWITNESS-Geräte als Nachweise verwendet werden. Darüber hinaus werden die Bediener in der Sicherheitswarte in der Lage sein, Mitarbeiter über United VMS zu verfolgen und ihren Standort auf einer Karte anzuzeigen.

Sicherheit als Verpflichtung

„Unsere gelben Brückenkräne sind zu einem nationalen Symbol geworden“, sagte Neill. „Leider sind sie deswegen auch ein attraktives Ziel für politische Botschaften oder, wie in der Vergangenheit, für terroristische Anschläge. Als Hafeneinrichtung muss Harland & Wolff ein Minimum an Sicherheitsvorschriften erfüllen, die vom britischen Verkehrsministerium (Department of Transport) vorgeschrieben werden. Tatsächlich ist es aber so, dass wir diese Anforderungen immer übertreffen. Dies verdanken wir unseren ständigen Investitionen in Sicherheitstechnik, die wir auch als eine Verpflichtung gegenüber unseren Kunden sehen.“

Vielleicht ist dies die tragende Verbindung zwischen Harland & Wolff mit FLIR. „Ebenso wie wir unseren Kunden verpflichtet sind, erwarten wir das Gleiche von unseren Lieferanten“, sagte Neill. „Als Person mit einem technischen Hintergrund war ich immer von der Qualität der Sicherheitsprodukte von FLIR überzeugt. Aber es kommt auch immer ein Zeitpunkt, in dem man sich auf den technischen Support verlassen muss, und genau hier unterscheidet sich FLIR von anderen Anbietern.“

Back to top