Die DEKOM Video Security & Network GmbH ist ein FLIR-Händler für den Sicherheitsmarkt in der DACH-Region.
Mit über 25 Jahren Erfahrung im Sicherheitsgewerbe ist die DEKOM Video Security & Network GmbH eines der führenden Unternehmen für netzwerkbasierte Videoüberwachungstechnik auf dem deutschsprachigen Markt. Der in Hamburg ansässige Vertriebshändler und Systemintegrator ist zudem seit über sieben Jahren Partner von FLIR für Deutschland und Österreich. Die Zusammenarbeit mit dem Weltmarktführer für Wärmebild-Sicherheitskameras war für Wolfgang Haack, Geschäftsführer von DEKOM, sowohl nutzbringend als auch angenehm.
Die DEKOM beschäftigt 36 Spezialisten für Sicherheitstechnik. Die Hälfte von ihnen ist zuständig für die technischen Aspekte von Videosicherheitsanlagen: Planung, Projektmanagement, Konfiguration und technische Unterstützung. Bei all diesen Aufgaben legt DEKOM höchstes Augenmerk auf die Servicequalität. Die DEKOM erhält ihre Aufträge zu etwa 80 % von Industriekunden, bietet jedoch ähnliche Lösungen auch für Flughäfen, Häfen, Kraftwerke, Umspannwerke und viele andere Einrichtungen an.
Unser Angebot von FLIR-Wärmebildkameras
„Wir bieten das gesamte Portfolio professioneller Sicherheitslösungen von FLIR, inklusive der FC-Serie, F-Serie, SR-Serie, PT-Serie und D-Serie an“, so Wolfgang Haack. „Seit neustem haben wir auch die FLIR TCX Bullet und Mini Bullet in unserem Portfolio, die sehr interessante Innovationen darstellen.“ Die DEKOM Video Security & Network GmbH bietet außerdem tragbare Kameras für Anwendungen in der Strafverfolgung an.
„Wir haben FLIR-Wärmebildkameras nun bereits seit etwa sieben Jahren in unserem Angebot“, erläutert Wolfgang Haack. „Zunächst waren wir etwas skeptisch, weil es sich damals bei der Wärmebildtechnik noch um eine relativ neue Technologie handelte. Bald jedoch wurde deutlich, dass es ein sehr großes Marktpotenzial für diese Technologie gab. Heute ist FLIR die einzige Marke von Wärmebildkameras, die wir unseren Kunden aktiv anbieten. Die Produkte von FLIR bieten immer hohe Qualität, sind einfach zu installieren und zu konfigurieren und bei Bedarf können wir uns auf Unterstützung durch das Unternehmen verlassen.“
FLIR-Kameras zur Perimeterabsicherung bei BASF
„Ein sehr gutes Beispiel für ein erfolgreiches Projekt mit FLIR Kameras ist sicherlich die Perimeterabsicherung bei der BASF“, so Wolfgang Haack. Der führende Chemiekonzern BASF verfügt über eine Produktpalette, die von Chemikalien, Kunststoffen, leistungsfähigen Produkten und Agrarprodukten bis zu Rohöl und Erdgas reicht. Mit über 200 chemischen Produktionsbetrieben, vielen hundert Labors, Technikzentren, Werkstätten und Büros ist die BASF-Konzernzentrale in Ludwigshafen der größte zusammenhängende Industriekomplex Europas und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 10 Quadratkilometern.
„Das Perimetersicherheitssystem für den Geschäftssitz der BASF muss in der Lage sein, jeden einzelnen Eindringling zu entdecken, unabhängig von den Lichtbedingungen“, erklärt Wolfgang Haack. „Die Grundstücksgrenze ist etwa 20 Kilometer lang und sie verläuft entlang mehreren unterschiedlichen Arten von Terrain. Wir haben die vorhandenen CCTV-Kameras, die mit sichtbarem Licht arbeiten, durch Kameras der FLIR SR-Serie ersetzt und der Auftraggeber war hochzufrieden mit dieser Lösung. Außerdem hat FLIR termingerecht geliefert und alles lief wie geplant.“
FLIR Raven: Interaktives Standort-Planungstool für Echtzeit-Sicherheitsüberwachung
Die DEKOM Video Security & Network GmbH setzt zudem häufig Raven ein, das Planungstool für Sicherheitskameras von FLIR. Raven ist ein webbasiertes Montage-Standort-Planungstool für die thermische Absicherung für Sicherheits- und Wärmebildkameras von FLIR. Dieses praktische Tool kann bis zu 50 Kameras gleichzeitig verwalten und zeigt für jede ausgewählte Kamera sowohl den Bereich als auch den Standort an. Zur Gestaltung der gesamten Sicherheitsanwendung und des Kamera-Layouts stützt sich Raven auf Google Maps. Anhand einer angezeigten Übersicht des Erfassungsbereichs lässt sich planen, welche Kameras an welchen Stellen installiert werden müssen.
Gemeinsam erfolgreich
„Wir haben wirklich Freude daran, die Produkte von FLIR auf den Markt zu bringen“, so Wolfgang Haack. „Dank Herrn Bertrand Völckers, unserem festen Ansprechpartner bei FLIR, läuft auch die Zusammenarbeit ganz hervorragend. Wir versuchen außerdem, dem Marketing für die FLIR-Produkte genügend Zeit zu widmen und rücken die Innovationen von FLIR für unsere Kunden ins Rampenlicht. So haben wir bereits die Vorteile der neuen Kamera der FLIR FC-Serie R unterstrichen, welche nicht nur für den Perimeterschutz einsetzbar ist, sondern auch über integrierte berührungslose Temperaturmessungsfunktionen für die Branderkennung, zum Brandschutz und zur Wärmebildüberwachung von Umspannwerken, Müllentsorgungsanlagen und wertvollen Anlagegütern verfügt.“