FLIR bietet absolute Sicherheit für Bewohner eines exklusiven Wohngebiets in Südafrika

68 FLIR-Wärmebildkameras überwachen einen Perimeter von 14 km um ein exklusives Wohn- und Gewerbegebiet. Wenn Sie nach Luxus, Exklusivität und Sicherheit in der Region Johannesburg und Midrand in Südafrika suchen, ist Waterfall die richtige Adresse. Das brandneue und noble Wohn- und Gewerbegebiet begeistert mit einzigartiger südafrikanischer Architektur, naturbelassener Landschaft und nicht zuletzt modernster Sicherheit, die von hochentwickelten Wärmebild-Sicherheitskameras von FLIR Systems gewährleistet wird.

Das Waterfall-Wohngebiet wurde im Mai 2015 von Century Property Developments fertiggestellt. Das Grundstück soll den Bewohnern nicht nur allerhöchsten Luxus, sondern vor allem ein Gefühl der Sicherheit geben. Nick Crow von Century Property Developments erläutert dies näher: „Das Ziel ist, Sicherheitssysteme der höchsten Anforderungen in allen unseren Grundstücken zu integrieren. Ein Punkt, in dem wir uns von der Konkurrenz abheben, ist die hohe Sicherheitsstufe, die wir anbieten. Wir fühlen uns dazu verpflichtet, unsere Bewohner zu schützen. Dank modernster Sicherheitssysteme wie diesem können wir mit Stolz von uns sagen, dass wir dieses Ziel erreichen.“

Moderne Sicherheitslösung

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Bewohner haben sich die Entwickler auf den Schutz des Grundstücks konzentriert. Dazu gehören eine Reihe von Kontrollpunkten an den Ein- und Ausfahrten sowie ein weit angelegter Perimeter rund um das Grundstück. Zur Sicherung der Wohngebiete wurde das Sicherheitsintegrationsunternehmen 4C Technology damit beauftragt, eine zuverlässige Überwachungslösung für den 14 km langen Perimeter und für die acht Kontrollpunkte zu entwickeln. Laut Paul Frewen, CEO von 4C Technology, hielt der 14 km lange Perimeter einige Herausforderungen bereit. Die schwierigste hiervon war der Jukskei River, der durch das Grundstück fließt. Besonders problematisch war die Sicherung der Stellen, an denen der Fluss den Perimeter schneidet. An diesen Punkten mussten zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden. 4C entschied sich für 98 Perimeterkameras. Diese Zahl setzt sich aus Wärmebildkameras und Analogkameras mit Infrarotfunktion zusammen. Insgesamt wurden 68 Wärmebildkameras von FLIR und 30 Analogkameras installiert. Die Wärmebild- und Analogkameras sollen den Perimeter überwachen, während visuelle Kameras und die Zugangskontrolle als zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen an den Ein- und Ausfahrten dienen. Alle Perimeterkameras sind mit modernster Videoanalysetechnik ausgestattet und mit einem zentralen Kontrollraum verbunden. Dort können die Betreiber der Anlage sämtliche Geschehnisse überwachen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Alle Aufzeichnungen und Analysen werden direkt von der Kamera durchgeführt, sodass nur relevante Informationen an das Kontrollzentrum übermittelt werden müssen und das IP-Netzwerk nicht überlastet wird. Die Wärmebildkameras und Videoanalysegeräte von FLIR wurden von Timeless Technologies, dem FLIR-Händler für Südafrika ausgeliefert. Wird ein Vorfall von den Wärmebildkameras aufgenommen, kann der zuständige Mitarbeiter im Kontrollraum die Situation anhand der Aufnahmen beurteilen und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.

Kostengünstiger Perimeterschutz

Tinus Diedericks, CEO von Timeless Technologies, kommentiert die Auswahl von Wärmebildkameras für Waterfall folgendermaßen: „Der Schutz eines Perimeters dieser Größe stellte eine erhebliche Herausforderung dar. Die Entwickler haben verschiedene Optionen in Betracht gezogen, darunter auch visuelle CCTV-Kameras. Bei dieser Lösung hätte man jedoch alle 70 Meter eine Kamera anbringen müssen. Aus diesem Grund viel die Wahl letztendlich auf Wärmebildkameras von FLIR.“

Wärmebildkameras verfügen über einen deutlich größeren Erkennungsbereich als visuelle Kameras und erfordern für den Betrieb weder eine zusätzliche Beleuchtung noch einen Mehraufwand bei der Installation. Wärmebildkameras erzeugen ein Bild basierend auf Wärmekontrasten im Vergleich zur Umgebung. Dank dieser Technologie können Sie Eindringlinge bei Tag, bei Nacht und bei schlechten Wetterbedingungen wie Gewittern erkennen. Da eine geringere Anzahl an Kameras und keinerlei zusätzliche Beleuchtung erforderlich waren, erwiesen sich die Wärmebildkameras nicht nur als die zuverlässigste, sondern auch als die kostengünstigste Lösung für den Perimeterschutz und die Einbruchmeldung. Paul Frewen, Geschäftsführer von 4C Technology, führt dies weiter aus: „Die Wärmebildkameras von FLIR sind die kostengünstigste Methode zur Erkennung potenzieller Eindringlinge. Mit dieser Technologie kann das Personal im Kontrollraum richtige und zügige Entscheidungen treffen, um Sicherheitslücken vorzubeugen.“

Zuverlässige Erkennung unter allen Bedingungen

Mit den Kameras der FC-Serie S und SR-Serie von FLIR hat sich 4C Technology für die leistungsstärksten Kameras von FLIR entschieden. Diese Geräte bieten eine maximale Bildauflösung und -qualität zur optimalen Einbruchmeldung in anspruchsvollen Umgebungen. „Zum damaligen Zeitpunkt boten diese Kameras von FLIR die modernste und zuverlässigste Lösung zum Perimeterschutz. Es wurden auch Kameras anderer Hersteller getestet, die Produkte von FLIR schnitten jedoch am besten ab. Die hohe Marktverbreitung und die Zehn-Jahres-Garantie haben uns letztendlich davon überzeugt, dass wir die richtige Kamera gefunden hatten“, erinnert sich Tinus Diedericks. Zur Erfüllung der Anforderungen bei der Perimeterüberwachung wurden unterschiedliche Objektive ausgewählt. Zur effektiven Überwachung der Schnittpunkte zwischen Juksei River und Perimeter wurde ein Weitwinkelobjektiv gewählt, das die gesamte Breite des Flusses abdeckt.

Referenzstandort

„Bei diesem Projekt fällt auf, dass die Betreiber von Waterfall sich ohne Zögern für die Spitzenqualität von FLIR entschieden haben. Hier ging es nicht um eine Aufrüstung von visuellen CCTV-Kameras zu Wärmebildtechnik“, betont Anel Steyn, National Marketing Brand Manager bei Timeless Technologies. „Dies unterstreicht, welch großen Wert die Verantwortlichen dieses Projekt auf die Qualität legten. Für Timeless Technologies erwies sich Waterfall bereits als wertvolle Referenz für andere Projekte in Südafrika, bei denen es um den Perimeterschutz ging.“

Back to top