SAGAT, die Betreibergesellschaft des Flughafens Turin in Italien hat sich vor Kurzem dazu entschlossen, die Sicherheit des Flughafens durch die Installation von Wärmebildkameras von FLIR Systems noch weiter zu verbessern. Der Flughafen liegt direkt neben einem Militärgrundstück. Die Erkennung von Eindringlingen entlang des 9 km langen Perimeterzauns stellte die Betreiber in der Vergangenheit vor einige Probleme, da die Sichtverhältnisse bei Dunkelheit und Nebel schwierig sind.
Obwohl beim Versuch, den Zaun zu durchbrechen, ein Alarm ausgelöst wird, konnte häufig nicht festgestellt werden, wodurch der Alarm ausgelöst worden war. Außerdem stand noch kein System zur Verfügung, mit dem eine Sicherheitsbedrohung außerhalb des Zauns erkannt werden konnte.
SAGAT hat das Sicherheitssystem des Flughafens Turin durch die Installation von fünf Wärmebildgebungsystemen des Typs Sentry II von FLIR Systems aufgerüstet. Die Systeme des Typs Sentry II verfügen über eine programmierbare Schwenk-/Neigefunktion und können problemlos an Alarme von anderen Sensoren (z. B. am Zaun) gekoppelt werden. Sie ermöglichen eine Übersicht über den Großteil des Flughafengeländes bei Tag und bei Nacht und überwachen auch einen Bereich außerhalb der Absperrungen.
Das Sentry II-System ist ein Wärmebildgebungssystem, das zuverlässige und kontinuierliche Überwachung bei Tag und bei Nacht bietet. Das System besteht aus einer ungekühlten Wärmebildkamera mit einer integrierten und programmierbaren Schwenk-/Neigefunktion und aus einer Tageslicht-TV-Kamera. Die Wärmebildkamera verfügt über zwei optische Sichtfelder. Das breite Sichtfeld deckt einen Winkel von 20° ab und bietet eine gute Übersicht über den überwachten Bereich. Das schmale Sichtfeld deckt einen Winkel von 5° ab und ermöglicht das schnelle und einfache Heranzoomen auf ein Objekt zur Identifizierung potenzieller Bedrohungen oder zur Ermittlung der Ursache von Falschalarmen. Personen können über eine Distanz von mehr als zwei Kilometern erkannt werden. Da in Turin hin und wieder dichte Nebel auftreten können, ist es sehr nützlich, dass die Wärmebildkamera zu einem gewissen Maß durch den Nebel sehen kann.
Die Schwenk-/Neigefunktion reagiert schnell auf Alarme oder Befehle und erreicht einen Schwenkbereich von 0 bis 120° pro Sekunde. Dank dieser Schnelligkeit kann die Kamera innerhalb von nur einer Sekunde in die gewünschte Richtung ausgerichtet werden. Sie verfügt über eine programmierbare Auto-Scan-Funktion und die Geschwindigkeit, die Verweildauer sowie das Sichtfeld auf der Wärmebildkamera und der Tageslichtkamera können in einem Scanmuster eingestellt werden.

Eine der Sentry II-Infrarotkamera (links) am Flughafen Turin; (rechts) Mit der Sentry II können Sie schnell und einfach heranzoomen und potenzielle Alarmsituationen identifizieren. Auch bei absoluter Dunkelheit (oben) können Objekte und Personen über eine Distanz von mehr als zwei Kilometer erkannt werden (unten).