Wie Sie die Erkennung von Eindringlingen am Perimeter mit einer End-to-End-Lösung verbessern


Die Entwicklung eines Perimeter Intrusion Detection Systems (PIDS) erfordert Geschick. Schlechtes Wetter, ungünstige Lichtverhältnisse, begrenzte Stromversorgung und schwierige Umgebungen sind Faktoren, die Systemintegratoren durch die Wahl der richtigen Technologien abmildern müssen. Obwohl sie mehr technische Vorleistungen erfordern, sind End-to-End-Lösungen sehr effektiv, wenn es darum geht, die allgemeine Sicherheit des Geländes und die Verbrechensabschreckung zu verbessern. Diese Gesamtlösungen schichten mehrere Sensoren übereinander und aggregieren Daten von einer Reihe von Sicherheitsgeräten, um Endanwendern ein ganzheitlicheres Verständnis der sich nähernden Bedrohungen und Werkzeuge zur Optimierung der Reaktion zu geben.
Hier ein Blick darauf, warum es sich lohnt, in End-to-End-Lösungen zu investieren und wie sie die Sicherheit am Perimeter verbessern.
End-to-End-Lösungen beseitigen siloartige Sicherheitssysteme, die nicht miteinander verbunden sind. Vielmehr vereinen diese Lösungen Video, Analytik, Zugangskontrolle und Audio für ein ultimatives Situationsbewusstsein und eine umfassende Sicherheitskontrolle. End-to-End-Lösungen ermöglichen dem Sicherheitspersonal den Einsatz von industrieerprobten Spitzentechnologien. Dabei kann es sich entweder um eine Best-of-Breed-Lösung handeln, die sowohl ein Open-Platform-VMS als auch Edge-Geräte verschiedener Hersteller nutzt, die sich auf bestimmte Technologien spezialisiert haben. Oder es handelt sich um eine Einzellösung eines Komplettanbieters, bei der die Lösung das gesamte Technologieportfolio eines Herstellers nutzt. FLIR gehört zu den führenden Lösungsanbietern, die es Kunden ermöglichen, beide Arten von End-to-End-Lösungen zu entwickeln.
Wenn es um Perimetersicherheit geht, müssen die Endbenutzer beim ersten Anzeichen eines verdächtigen Objekts oder einer Person, die sich dem Gelände nähert, alarmiert werden. Eine End-to-End-Lösung erfüllt dieses Ziel durch die Integration mehrerer Sensoren für eine erweiterte Überwachung. Diese Lösungen können zum Beispiel ein Radar mit einer Wärmekamera integrieren. Dies ermöglicht die Erkennung von Eindringlingen Hunderte von Metern über die Zaunlinie hinaus und ermöglicht dem Bediener eine frühzeitige Warnung vor unregelmäßigen Aktivitäten.
Wie das Sprichwort besag: Zwei sind besser als eins. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Implementierung von Sensoren zur Einbrucherkennung. Durch die Überlagerung eines Radars mit Wärmebildkameras wird die Erkennungsgenauigkeit erheblich gesteigert. Wenn beide Sensoren bei einer Person, die die Begrenzung überschreitet, Alarm schlagen, handelt es sich wahrscheinlich um einen echten Alarm. Wenn Kunden Thermo- und Radargeräte zusammen einsetzen, reduzieren sie nicht nur Fehlalarme, sondern automatisieren auch die Zielverfolgung für eine bessere Einschätzung der Bedrohung.
Eine wichtige Fähigkeit von End‑to‑End‑Sicherheitslösungen ist ihre Fähigkeit, verwertbare Daten in Echtzeit bereitzustellen. Das Ausführen von Analysen – entweder direkt auf den Edge‑Geräten oder über das VMS – ist dabei entscheidend. Diese Analysen helfen Sicherheitsteams, Aktivitäten auf dem gesamten Gelände zu verstehen, ungewöhnliches Verhalten zu erkennen und schnell zu reagieren, wenn etwas nicht stimmt, beispielsweise bei Bewegungen in eingeschränkten Bereichen oder bei Zugängen außerhalb der regulären Betriebszeiten.
End-to-End-Lösungen bieten dem Sicherheitspersonal mehr Werkzeuge, um im Falle einer verifizierten Bedrohung auf Hochrisikoszenarien zu reagieren. Wenn ein Eindringling die Umzäunung eines Kraftwerks durchbricht, kann der Bediener über das VMS den Standort des Eindringlings auf einer Karte visualisieren. Der Bediener könnte dann eine Verriegelung einleiten, um zu verhindern, dass der Eindringling auf nahe gelegene Türen der Anlage zugreifen kann.
Bei Alarmereignissen vereinfachen End-to-End-Lösungen die Berichterstattung. Bediener können Beweise für Vorfälle von mehreren Geräten sammeln. All dies wird zusammengepackt, heruntergeladen und schnell an die Polizei geschickt, um deren Ermittlungen zu unterstützen.