Wärmebildkameras von FLIR Systems tragen zum Schutz des Perimeters bei. Die Garden Route in Südafrika ist weltberühmt. Sie ist ein beliebter und malerischer Landstreifen an der Südküste von Südafrika. Zu ihr gehören Städte wie Mossel Bay, George, Knysna, Oudtshoorn, Plettenberg Bay und Nature‘s Valley.
Die Region ist bekannt für ihre beeindruckenden Berge, naturbelassenen Wälder, Seen, Lagunen und Flüsse. In der Garden Route, genauer gesagt in Herolds Bay liegt die spektakuläre Oubaai-Golfanlage. Vor Kurzem hat die Oubaai Howeowners Association als Teil ihres fünfjährigen integrierten Sicherheitsplans sechs Wärmebildkameras von FLIR Systems installiert. Diese sind Teil des aktiven Schutzplans für die Bewohner, Mitglieder und Gäste.
Oubaai-Golfanlage: entworfen von Ernie Els
Die Oubaai-Golfanlage ist ein exklusives Wohnentwicklungsprojekt im Herzen der spektakulären Garden Route in Südafrika. Das Entwicklungsprojekt umfasst 450 Wohneinheiten, die sich aus 128 Wohnungen und 322 Einfamilienhäusern zusammensetzen. Die Hyatt Regency Group hat auf der Anlage ein luxuriöses Hotel mit 100 Betten errichtet, das im Jahr 2010 eröffnet wurde.
„Obwohl die Garden Route im Vergleich zu anderen Gebieten Südafrikas zweifellos als vergleichsweise sicher eingestuft werden kann, wollen wir in Oubaai keinerlei Risiken eingehen“, erklärt Louis Olivier, Estate Manager in Oubaai. „Alle Bewohner, ihre Gäste und alle Menschen, die hierherkommen, sollen sich absolut sicher fühlen und eine Runde Golf auf unserer wunderschönen Anlage genießen können. Aus diesem Grund haben wir alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen und eine hochmoderne Sicherheitsausrüstung installiert.“


Ein Großteil des Perimeter wird durch Wärmebildkameras von FLIR Systems überwacht. Die meisten Wärmebildkameras sind auf einem Mast angebracht. Dank der hervorragenden Reichweite der Wärmebildkameras von FLIR Systems kommen wir mit einer vergleichsweise geringen Anzahl aus. In Oubaai kommt es auch auf die Optik an. Wir konnten die Anzahl der Masten so gering wie möglich halten, indem wir zwei der Wärmebildkameras auf einem Haus angebracht haben (rechts). Wir haben uns mit dem Eigentümer in Verbindung gesetzt. Ihm war es lieber, dass wir die Kameras an seinem Haus montieren als dass wir einen Mast aufstellen. Auf diese Weise wird seine Aussicht nicht von einem Mast gestört und er wohnt im wahrscheinlich am besten geschützten Haus auf der gesamten Anlage.“