Was passiert, nachdem ein Eindringling erkannt wurde?


Systemintegratoren entwerfen Perimeter-Überwachungssysteme, die das alltägliche Sicherheitspersonal auf ihre schlimmsten Szenarien vorbereiten – nicht, weil sie möglicherweise eintreten, sondern weil sie bestimmt eintreten. Wenn es um den Aufbau einer End-to-End-Lösung geht,ist es für Sicherheitskunden wichtig, Sensoren zur Erkennung von Bedrohungen wie Wärmekameras und Radar für die kritische Erkennung von Eindringlingen zu priorisieren. Letztlich sind aber Technologien, die bei der Beurteilung und Reaktion helfen, gleichermaßen wichtig. Was genau geschieht, nachdem das Sicherheitssystem den Eindringling erkannt hat, ist ebenso wichtig wie alles andere.
Sobald eine Anomalie erkannt wurde, ist es von größter Bedeutung, festzustellen, ob der Alarm eine echte Bedrohung signalisiert oder ein Fehlalarm ist. Sicherheitsmitarbeiter können dies feststellen, indem sie Videos von der Wärmebild- oder herkömmlichen Kamera überprüfen, die das Ereignis ausgelöst hat (z. B. die Teledyne FLIR FH-Serie ID) und entscheiden, ob es sich um eine echte Bedrohung handelt oder einfach nur um einen Mitarbeiter in der Mittagspause. Sobald ein Sicherheitsbeauftragter den Alarm validiert hat, muss der Diensthabende die Situation beurteilen. Ein Sicherheitsbediener mit einer Dual-Spektrum-Pan-Tilt-Zoom-Kamera wie der Elara™ DX-Serie kann dem Verdächtigen folgen, um das Risiko zu bestimmen und den Eindringling oder das unbefugte Fahrzeug zu identifizieren und sein Verhalten zu beobachten. Die 4K-Kamera in der DX-Serie ist optimal für das Aufnehmen von beweiskräftigen Farbvideos, die Identifizierung der Verdächtigen, und die Aufzeichnung des Nummernschilds eines nicht autorisierten Fahrzeugs. Durch eine frühe Klärung, ob die sich annähernde Person oder das Fahrzeug eine Bedrohung darstellt, können Sicherheitsteams ihre Reaktion besser planen.
Nach der Bedrohungsbeurteilung müssen Sicherheitskräfte unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um abzuschrecken, zu verzögern und eine Einrichtung zu verteidigen sowie Personal zur Sicherung zu entsenden. Mit einem robusten Video-Management-System wie dem Teledyne FLIR United VMS kann ein Sicherheitsbeauftragter mehrere Tools für die Echtzeit-Reaktion implementieren. Zwei-Wege-Audiogeräte, die mit dem Überwachungssystem verbunden sind, können programmiert werden, um eine vorab aufgezeichnete Audionachricht abzuspielen und den Eindringling darauf hinzuweisen, dass er beobachtet wird. Bidirektionale Audio-Lösungen ermöglichen es auch externen Betreibern, einen Eindringling zur Aufgabe zu bewegen und zu kommunizieren, dass die Behörden auf dem Weg sind. Durch das VMS kann das Sicherheitspersonal automatisierte Warnmeldungen an die Strafverfolgungsbehörden auslösen und gleichzeitig Zugangskontrollsysteme aktivieren, um Sperrverfahren einzuleiten, um den Verdächtigen in einem Bereich festzuhalten, bis die Behörden ankommen. Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die Bedrohung erkannt wird, und dem Zeitpunkt, wenn die Behörden ankommen, kann der Sicherheitsbetreiber eine konstante Sicht auf den Eindringling mit den Premium-Kameras oder mit multispektralen PTZ-Kameras von FLIR beibehalten.
Während die Abschreckung oder sogar die Festnahme eines Verdächtigen die Ausübung eines Verbrechens von vornherein verhindern kann, dienen das vorhandene Sicherheitsmaterial und die Zusammenstellung von Beweisen zur Aufarbeitung eines Falles nach der Tat. Dieses Beweismaterial ist auch ein entscheidendes Beweismittel bei der Einreichung von Versicherungsansprüchen, um mögliche Entschädigungen zu erhalten. In der Vergangenheit erfassten traditionelle Videoüberwachungsaufnahmen ein Ereignis, lieferten aber nur undeutliche Videobilder mit schlechter Auflösung, die als Beweismittel nicht in Betracht kamen. Mit den heutigen fortschrittlichen 4K-Kameras kann das Sicherheitspersonal jedoch Bilder von höchster Klarheit und Detailgenauigkeit liefern, die vor einem Gericht Bestand haben.