Sichtbare vs. thermische Sicherheitskameras – welche brauchen Sie?

Überwachungskameras erfassen Bilder, die dem Sicherheitspersonal helfen, Eindringlinge zu verfolgen sowie Vorfälle zu verifizieren und zu klassifizieren.Das Erzielen einer effektiven Bildqualität beginnt mit der Wahl des richtigen Sensors oder der richtigen Kamera. Zwei gängige Optionen sind sichtbare und Wärmebildkameras – beide sind aus unterschiedlichen Gründen unerlässlich. Hier sind die wichtigsten Unterschiede und Szenarien für den Einsatz von sichtbaren und Wärmebildkameras in End-to-End-Sicherheitslösungen.

Sichtbare, NIR- und thermische Sensoren

Konventionelle Überwachungskameras benötigen Licht, um Bilder zu erzeugen. Für Sicherheitsanwendungen steht jedoch nicht immer eine optimale Beleuchtung zur Verfügung, insbesondere nicht in Außenbereichen, abgelegenen oder ländlichen Gebieten.Wenn Systemintegratoren verstehen, wie Kameras auf die verschiedenen Bereiche des Lichts innerhalb des elektromagnetischen Spektrums angewiesen sind, können sie eine Videolösung entwickeln, die die meisten Herausforderungen bei der Bilderfassung meistert.

Elektromagnetisches Spektrum

Das elektromagnetische Spektrum

Elektromagnetische Energie hat unterschiedliche Wellenlängen. Das menschliche Auge kann nur sichtbares Licht auf dem Spektrum sehen, das von 400 bis 750 Nanometern Wellenlänge reicht und als verschiedene Farben erscheint. Herkömmliche Sicherheitskameras arbeiten mit sichtbarem Licht, um detaillierte Farbbilder zu erzeugen, die sich optimal für die Identifizierung von Zielen, die Gesichts- und Objekterkennung sowie für Videos mit Beweiskraft für Gerichtsverfahren eignen. Diese sind der Standard für die Videoüberwachung und erfüllen die Anforderungen für die meisten Anwendungsfälle. Sie sind auch die günstigsten Optionen.

In der Zwischenzeit ist Energie im nahen Infrarot (NIR oder kurz IR) für das bloße Auge unsichtbar.NIR-Kameras können dieses unsichtbare Licht sehen, wodurch sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen helle Bilder liefern können. Diese Kameras verwenden oft NIR-Laser oder LEDs, um Nah-IR-Strahlung (normalerweise 850 bis 940 Nanometer) zu erzeugen, die der Imager sehen kann, wenn sie von einem Objekt abprallt. Die primäre Einschränkung von NIR-Kameras ist, dass sie immer noch auf reflektiertes Licht angewiesen sind und im Allgemeinen nur ein Schwarz-Weiß-Bild erzeugen. Sie haben in der Regel kürzere Erfassungsbereiche und können Bilder mit schlechtem Kontrast liefern.

Wärmebild-Überwachungskameras hingegen erkennen mittel- und langwellige IR-Wellenlängen, die bis zu 14 m reichen, und geben Wärme ab.µIm Gegensatz zu aktiven IR-Systemen sind Wärmekameras nicht auf Licht angewiesen. Es handelt sich um passive Sensoren, die nur die von allen Objekten ausgehende Wärme bzw. Wärmestrahlung erfassen.Wärmebildkameras erfassen die Unterschiede in den Wärmesignaturen und geben diese Abweichungen in kontrastreichen Bildern wieder – auch bei völliger Dunkelheit. Bedingungen, die sich normalerweise auf sichtbare Kameras auswirken – schlechte Beleuchtung, wechselndes Licht, Regen, Blendung durch die Sonne, Rauch oder Reflexionen – haben keinen Einfluss auf Wärmekameras.Aus diesen Gründen sind Wärmebildkameras optimale Lösungen für raue, robuste Umgebungen, die eine Überwachung rund um die Uhr und eine Erkennung mit großer Reichweite erfordern.

Entscheidende Faktoren

Hier sind die Kriterien, die Systemintegratoren bei der Planung eines Perimeter-Sicherheitssystems bewerten sollten, um zu entscheiden, ob eine sichtbare oder eine Wärmebildkamera eingesetzt werden soll.

  • Eigenschaftsidentifikation: Wenn die Anwendung die Identifizierung bestimmter Merkmale eines Zielobjekts erfordert, wie z. B. die Farbe der Kleidung oder die Haarlänge, ist eine sichtbare Kamera die beste Option. Zu diesem Zweck werden häufig Schwenk-Neige-Zoom-Kameras für den Außenbereich eingesetzt, damit das Sicherheitspersonal verdächtige Personen verfolgen und identifizieren kann, sobald ein Ziel von einer analytischen Kamera oder einem Radarsensor erkannt wurde.
  • Messbereich: Wenn ein Kunde die Abdeckung maximieren und gleichzeitig die Anzahl der installierten Kameras minimieren möchte, um Kosten zu sparen, ist der Abstand der Kameras entscheidend.Wärmebildkameras sind die optimale Wahl, da sie selbst unter schwierigen Bedingungen Objekte in Hunderten von Metern Entfernung erkennen können.
  • Umgebungsbedingungen: An Standorten, die von Unwettern betroffen sind, die die Sicht einschränken, kann ein Wärmesensor erforderlich sein, auch wenn die maximal zu überbrückende Entfernung innerhalb der Reichweite der sichtbaren Kameras liegt.Zum Beispiel kann eine sichtbare Kamera mit einer Reichweite von 50 Metern bei leichtem Nebel Bilder in dieser Entfernung aufnehmen, aber bei Nacht wäre dieselbe Kamera nicht in der Lage, auf 50 Meter zu sehen. Um die Einrichtung zu vereinfachen und die Sichtbarkeit zu gewährleisten, ist es besser, bei ungünstigen Umgebungsbedingungen mit Thermik zu arbeiten.
  • Videoanalyse-Leistung: Die Sicherstellung der Erkennung bei gleichzeitiger Minimierung der Anzahl von Fehlalarmen ist ein Hauptproblem in der Sicherheitsbranche, insbesondere bei Anwendungen, die von einer externen Überwachungsfirma ferngesteuert werden.Die anspruchsvollsten Szenarien für die Videoanalyse werden fast immer mit der Wärmebildtechnik durchgeführt. Das liegt daran, dass Wärmebildkameras unabhängig von den Licht- und Wetterbedingungen kontrastreiche Bilder liefern, die sich besser analysieren lassen und zu einer genaueren Erkennung führen.Wärmebildkameras sind auch weniger anfällig für Fehlalarme durch Quellen wie Schatten, Sonnenreflexionen, wechselnde Lichtverhältnisse, Insekten und schwankendes Laub.

Wichtigste Erkenntnisse

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sichtbare Kameras die beste und kostengünstigste Option sind, um Identifikations- und Beweisstandards für Überwachungsanwendungen zu erfüllen.Wenn die Spezifikationen eine Kamera erfordern, die nicht durch schlechtes Wetter beeinträchtigt werden kann, über große Erfassungsbereiche verfügt und bei Nacht eine gute Videoanalyse bietet, ist eine Wärmebildkamera die optimale Wahl.

Eine umfassende Sicherheitslösung, die für die Überwachung des Umkreises eingesetzt wird, nutzt sowohl Wärmebild- als auch sichtbare Kameras. Ein schlüsselfertiges System wird auch Multispektral-, Schwenk-Neige-Zoom-Kameras mit sowohl thermischen als auch sichtbaren Sensoren einsetzen. Diese Kameras bieten wertvolle Farbvideos und unter Bedingungen, bei denen ein sichtbarer Sensor keine Leistung erbringen kann, liefert der Wärmesensor klare Bilder.In Verbindung mit einem Radar schwenken diese Kameras auf den Hinweis eines erkannten Ziels und ermöglichen so eine bessere Verfolgung, Situationserkennung und Bedrohungseinschätzung.All diese Videooperationen sowie die Echtzeit-Reaktionsprotokolle können durch ein ausgeklügeltes Videomanagementsystem oder eine Befehls- und Steuerungssoftware effizient verwaltet werden.

Back to top