Was sind die optimalen Anwendungen für die Elara-DX-Serie?


Kraftwerke, Unternehmensrechenzentren und Flughäfen sind allesamt kritische Infrastrukturstandorte, die ein erhöhtes Schutzniveau erfordern. Der Schutz dieser Einheiten vor externen Bedrohungen und Eindringlingen ist von größter Bedeutung für erfolgreiche Operationen, die darauf abzielen, täglich Millionen von Kunden mit Strom, Datenspeicherung und Transportdiensten zu versorgen. Das Entwerfen eines Perimetersystems für diese Standorte erfordert jedoch eine andere Art von Sensor — Sensoren, die Außenelemente, schlechte Beleuchtung, extremes Wetter und gewaltige Perimeter ausgleichen. Für Sicherheitspersonal, das in diesen Umgebungen nach einer leistungsstarken Kamera für die Bedrohungsanalyse sucht, ist die Teledyne FLIR Elara™ DX-Serie die erste Wahl.
Sicherheitspersonal an geschäftskritischen Standorten muss in der Lage sein, Bedrohungen zu erkennen sowie Verdächtige und bewegliche Ziele zu verfolgen. Für den Fall, dass ein Eindringling den Perimeter durchbricht und sich aus der Sichtlinie der analytischen Kameras entlang der Zaunlinie bewegt, können die fest installierten Kameras das Ziel an eine Schwenk-Neige-Zoom-Kamera übergeben, um dem Verdächtigen zu folgen. Durch die Installation der Elara DX-Serie in einem Perimetersystem kann ein Sicherheitsbeauftragter ein sich bewegendes Ziel jederzeit im Auge behalten, um eine hervorragende Verfolgung zu erzielen.
Eine weitere gängige Integration für moderne Perimeteranwendungen ist die Kopplung von PTZ-Kameras mit einem handelsüblichen bodengestützten Radar. Die Integration der Elara DX-Serie in die Teledyne FLIR Elara R-Serie bietet beispielsweise Sicherheitspersonal weitreichenden Schutz und Situationsbewusstsein über die Zaunlinie hinaus. Diese Radare der Elara R-Serie wurden für eine zuverlässige Erkennung bei allen Wetter- und Lichtverhältnissen entwickelt. Ihre Auto-Tracking-Funktion hilft, Schwenk-Neige-Zoom-Kameras wie die Elara DX-Serie in die richtige Richtung zu lenken. Die Radare tragen auch dazu bei, den Abdeckungsbereich zu erweitern und Fehlalarme erheblich zu minimieren. Darüber hinaus kann die Elara R-Serie dem Sicherheitspersonal rund um die Uhr präzise Echtzeitdaten zur Verfügung stellen. Vor Ort verfolgt die Elara R-Serie gleichzeitig Ziele mit Geolokalisierungsfunktion, aktiviert Alarme und führt die Kamera der Elara DX-Serie zur visuellen Überprüfung, um die Sicherheitsabdeckung zu maximieren und die verfügbare Zeit für die Reaktion auf eine Bedrohung zu erhöhen.
Die Elara DX-Serie adressiert speziell die Notwendigkeit der Beurteilung unter schwierigen Bildgebungsbedingungen. Was die Elara DX-Serie von anderen PTZ-Optionen unterscheidet, ist, dass sie sowohl einen Wärmesensor als auch einen sichtbaren 4K-Imager vereint, um mehr Szenendetails und Situationsbewusstsein zu liefern. Da der Wärmesensor Bilder basierend auf Wärmesignaturen und nicht auf Licht erzeugt, liefert er auch bei Regen, Schnee, Rauch, leichtem Nebel oder völliger Dunkelheit noch zuverlässige Bilder. Es erkennt auch deutlich alle Eindringlinge, die versuchen, sich unter Laub zu tarnen— eine schwierige Aufgabe für eine Standard-PTZ-Kamera, die auf Sicht funktioniert. Während der Wärmesensor eine genaue Erkennung ermöglicht, sorgt der Sichtsensor, der durch Infrarotbeleuchtung für Szenarien mit schwachem Licht verstärkt wird, dafür, dass Bediener Personen vor der Kamera identifizieren und feststellen können, ob es sich bei der Person um einen Mitarbeiter handelt, der seinen Ausweis vergessen hat, oder um einen unbefugten Eindringling. Zusammen macht das dynamische Duo aus thermischen und optischen Sensoren die Elara DX-Serie zur überlegenen Wahl für eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung des Perimeters und zu einer multispektralen Videoüberwachungslösung.
Wann sollten Sie die Elara DX-Serie für Ihr Perimeter-Einbruchmeldesystem in Betracht ziehen? Wenn Ihre Anwendung im Freien eingesetzt wird, wo eine Bedrohungsanalyse unerlässlich ist und Sie sowohl günstigen als auch widrigen Licht- und Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Hier sind drei Installationsbeispiele, bei denen die Elara DX-Serie einen Unterschied macht: