Intelligente Kreuzung mit FLIR-Technologie verbessert das Sicherheitsniveau für Fußgänger

Ein innovatives Projekt für ein stark frequentiertes Einkaufszentrum in Großbritannien könnte zu einem Beispielprojekt für einen neuen Ansatz bei der Fußgängersicherheit werden. Das System am Giltbrook-Einkaufszentrum in der Nähe von Nottingham, Großbritannien, arbeitet mit blinkenden Markierungsknöpfen und Warnschildern, um Autofahrer zu warnen, die einen Fußgängerüberweg erreichen, der über die Hauptzugangsstraße des Einkaufszentrums führt. Die Aktivierung der LED-Markierungsknöpfe und Warnschilder erfolgt mit dem Fußgängerdetektor C-Walk von FLIR.

Fußgänger, die die Straße überqueren, werden vom FLIR C-Walk-Sensor erfasst. Daraufhin wird die Beleuchtung der Markierungsknöpfe und des „Langsam!“-Schildes im vorgelagerten Straßenabschnitt aktiviert.

Den Managern des Einkaufszentrums Giltbrook war es wichtig, die Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer für den Fußgängerverkehr zu erhöhen. Deshalb suchten sie nach einer speziellen Lösung für die Erkennung von Fußgängern. Dabei erwies sich der FLIR C-Walk-Fußgängersensor als perfekte Lösung für die geplante Anwendung. Der ITS-Systemintegrator Swarco schlug eine intelligente Lösung auf Basis der FLIR C-Walk-Fußgängersensoren vor. Das Verhalten der Autofahrer änderte sich praktisch sofort. Die Rückmeldungen waren bisher durchgehend positiv. Das System leistet definitiv gute Dienste. Bisher ist es das einzige System dieser Art in Großbritannien, aber es könnte sich zu einem neuen Standard entwickeln.

Fußgängererkennung

Ein C-Walk-Sensor, der an einem Pfosten montiert ist, erkennt Fußgänger, die innerhalb einer vordefinierten Erkennungszone die Straße überqueren. Nach der Erfassung der Fußgänger wird die Beleuchtung der Markierungsknöpfe und des „Langsam!“-Schildes im vorgelagerten Straßenabschnitt aktiviert. Der FLIR C-Walk ist ein Komplettsensor mit integriertem Detektor und einer Kamera. Er erlaubt das Definieren von Erkennungszonen („virtuellen Induktionsschleifen“) und erkennt Fußgänger zuverlässig rund um die Uhr. Erste Erfahrungen zeigen, dass das System Autofahrer motiviert, den Übergang mit geringerer Geschwindigkeit anzusteuern. Die blinkenden Markierungsknöpfe werden nur dann eingeschaltet, wenn tatsächlich Fußgänger den Überweg überqueren. Autofahrer können deshalb schon aus größerer Entfernung erkennen, dass sie abbremsen müssen. Erfahrungsgemäß nimmt die Aufmerksamkeit von Autofahrern ab, wenn ein System dauerhaft blinkt. Weil die Markierungsknöpfe nur bei Anwesenheit von Fußgängern blinken, senden sie ein starkes Signal an die Fahrzeugführer.

Das System ist eine intelligente, praxistaugliche und kostengünstige, aber auch nachhaltige Möglichkeit, die Sicherheit zu erhöhen. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass es bald Nachahmer finden wird. Das Warnsystem ist darauf ausgelegt, die Sicherheit von Fußgängern zu erhöhen. Gleichzeitig stellt es für Autofahrer keine Behinderung dar. Es erinnert sie lediglich daran, dass sie sich nicht auf einer öffentlichen Straße befinden und führt zu einer sprunghaften Bewusstseinsänderung. Die Markierungsknöpfe sorgen wirksam für erhöhte Aufmerksamkeit, nicht nur zum Schutz von Fußgängern, sondern auch bei beliebigen anderen Anwendungen, die Aufmerksamkeit für Gefahren oder eine besonders vorsichtige Fahrweise erfordern. „Die C-Walk-Sensoren von FLIR Systems sind das Herz der Anlage“, erklärt Sukhdev Bhogal, Business Development Director bei FLIR Systems. „Wenn diese Komponente fehlen würde, wäre das System zum Scheitern verurteilt. Das System ist besonders bei Dunkelheit sehr beeindruckend. Sowohl von den Kunden als auch von den Gewerbemietern haben wir äußerst positive Rückmeldungen bekommen.“

Die Konfiguration des FLIR C-Walk-Sensors erfolgt über ein Notebook mit einer vorinstallierten benutzerfreundlichen Software.

Einfache Installation

C-Walk-Sensoren sind für minimale Installations- und Wartungskosten optimiert. Die Installation gelingt schnell und einfach: montieren, anschließen, einschalten. Die Sensoren können an beliebigen bereits vorhandenen Einrichtungen montiert werden. Die Konfiguration der Sensoren erfolgt über ein Notebook mit einer vorinstallierten benutzerfreundlichen Software. Sie gelingt innerhalb von fünf Minuten, und es ist kein Spezialwissen erforderlich. Mithilfe der angezeigten Kamerabilder lassen sich die gewünschten Fußgänger-Erkennungszonen präzise einstellen. Die Kontrolle und Anzeige der Erkennung erfolgt über einen MPEG-4-Videostream.

„Der FLIR C-Walk-Sensor lässt sich sehr einfach einrichten“, sagt Sukhdev Bhogal. „Die Installation ist klar strukturiert. Die Softwareumgebung ist sehr intuitiv. Besonders praktisch ist, dass sich die Erkennungszonen visuell auf dem Notebook einrichten lassen. Anschließend lässt sich sofort überprüfen, ob die Erkennung tatsächlich funktioniert.“ 

Back to top