Die Staustatistik der Innenstadt von Moskau ist alles andere als rosig. Um den Stauproblemen Herr zu werden, hat Moskau vor kurzem mit der Entwicklung eines intelligenten Verkehrssystems begonnen. Um den Verkehr an Ampelkreuzungen flüssiger zu regeln, setzt Moskau auf die Expertise von FLIR Systems. Mit mehr als 3000 TrafiCam x-stream-Fahrzeugerkennungssensoren werden die Ampelphasen an den tatsächlichen Verkehr angepasst.
Moskau gehört mit 16 Millionen Einwohnern zu den größten Metropolen Europas. Die Zahl der Fahrzeuge liegt schon heute bei 6 Millionen und steigt noch immer rasant. Dies führt zu einer sehr hohen Verkehrsdichte. Vor kurzem hat die Innenstadt von Moskau im weltweiten Vergleich der Metropolen den Spitzenplatz beim Stauindex eingenommen. Während der Spitzenverkehrszeiten steigt nicht nur die durchschnittliche Fahrzeit zwischen zwei Punkten. Moskau hat auch den prozentual höchsten Anteil von Wartezeiten im Metropolenvergleich zu nachfolgenden Städten wie Istanbul, Warschau und Marseille.

Mehr als 3000 TrafiCam x-stream-Fahrzeugerkennungssensoren werden an mehreren stark ausgelasteten Ampelkreuzungen installiert.
Um das Problem anzugehen, hat die Stadtverwaltung von Moskau die Gründung von „ITS Moskau“ beschlossen, eines Kooperationsprojektes der Zentralregierung und der Stadtverwaltung zum Kampf gegen Moskaus Staus. Im Rahmen des Projekts, das bis 2015 laufen soll, sind ITS-Investitionen in Höhe von ca. 200 Millionen Euro eingeplant. Zu ITS Moskau gehören Entwicklung und Betrieb eines intelligenten Verkehrssystems (Intelligent Transport System, ITS), das die wichtigsten Verkehrsprobleme und -staus in Moskau entschärfen soll. Die Behörden hoffen, den Verkehr um 20 Prozent reduzieren zu können.
Intelligente Straßenkreuzungen
Ein wichtiger Teil des ITS Moskau-Programms ist der Bau sogenannter intelligenter Straßenkreuzungen, an denen der Stadtverkehr mit intelligenten Sensoren von FLIR Systems überwacht wird. Mehr als 3.000 TrafiCam x-stream-Fahrzeugerkennungssensoren werden an mehreren stark ausgelasteten Ampelkreuzungen installiert. Mit vier TrafiCam x-stream-Sensoreinheiten pro Kreuzung sorgt FLIR-Technologie für den effizienten Betrieb von insgesamt 750 Straßenkreuzungen. Die intelligenten Komplettkameras erkennen sowohl wartende als auch herannahende Fahrzeuge. Anhand der gelieferten Daten kann die Zeitsteuerung der Lichtsignalanlagen optimiert werden. Auf diese Weise verkürzen FLIR TrafiCam x-stream-Sensoren die Wartezeiten an Ampeln. „Auf Basis der Daten von den TrafiCam x-stream-Sensoren kann dieses hochmoderne System Schaltzeiten von Ampeln in Echtzeit an veränderte Verkehrsbedingungen anpassen“, erklärt Artem Kryvobok, International Business Development Manager von FLIR Systems. „Bei vollständigem Ausbau wird davon ausgegangen, dass die FLIR-Sensoren die Wartezeiten im Stadtverkehr von Moskau signifikant reduzieren werden.“
Die Fahrzeugerkennungssensoren der TrafiCam x-stream-Serie sind eine perfekte Kombination aus CMOS-Kamera und Videodetektor. Der integrierte Sensor ist eine preisgünstige Lösung für die Erkennung fahrender und stehender Fahrzeuge an ampelgesteuerten Kreuzungen. Fahrzeugerkennungsdaten werden über Erkennungsausgänge oder IP zur Leitstelle weitergeleitet, um eine dynamische Anpassung der Schaltmuster zu ermöglichen. Auf diese Weise werden die Wartezeiten von Fahrzeugen an den Ampelanlagen verkürzt. Der Verkehrsfluss wird optimiert. Die intelligenten TrafiCam x-stream-Sensoren sind eine zuverlässige Alternative zu Induktionsschleifen. Die FLIR TrafiCam-Serie ermöglicht Systembetreibern eine exakte Positionierung und Überprüfung der Fahrzeugerkennungszonen. Weil diese Zonen in einem Videobild dargestellt werden, lassen sie sich problemlos an veränderte Verkehrsbedingungen anpassen.

TrafiCam x-stream ist ein Gerät mit IP-Adresse, das Farbvideos in den Formaten MPEG-4 und H.264 bei voller Bildrate streamen kann, um die allgemeine Überwachung von Kreuzungen in der Leitstelle zu unterstützen.
Bestleistung
„Ein Pilotprojekt mit TrafiCam x-stream-Sensoren von FLIR Systems wurde bereits 2012 in den Straßen von Moskau realisiert“, berichtet Artem Kryvobok. „Nach einer gründlichen Analyse der am Projekt beteiligten Behörden wurde TrafiCam x-stream als technisch beste Lösung eingestuft. Der FLIR-Sensor bietet gute Erkennungsergebnisse auch unter den schwierigen Bedingungen der starken Luftverschmutzung in Moskau. Wegen der vielen Fahrzeugemissionen werden Kameraobjektive sehr schnell schmutzig, was die Erkennung beeinträchtigen kann. TrafiCam x-stream hatte damit zum Glück keine Probleme.“ Die Moskauer Stadtverwaltung schätzt außerdem die Möglichkeit, die Kamerastreams in der Verkehrsleitzentrale zu visualisieren. TrafiCam x-stream ist ein Gerät mit IP-Adresse, das Farbvideos in den Formaten MPEG-4 und H.264 bei voller Bildrate streamen kann, um die allgemeine Überwachung von Kreuzungen in der Leitstelle zu unterstützen. Die Mitarbeiter der Leitstelle verwalten ihre Videoquellen bequem online über eine benutzerfreundliche Weboberfläche.