Auf der Firehouse Expo 2018 in Nashville, Tennessee kündigte FLIR die neue DroneSense-FLIR Edition an. Diese Drohnenflug-Management-Softwareplattform wurde für öffentliche Sicherheitsanwendungen entwickelt und ist das erste kooperative Produkt, das aus einer kürzlichen strategischen Investition in DroneSense hervorgegangen ist. Im April 2018 investierte FLIR in den Softwareentwickler für unbemannte Flugzeugsysteme mit Sitz in Austin, Texas.  DroneSense-FLIR Edition ist die einzige Softwareplattform, die thermische und optische Bildgebungsprozesse mit Datenplanungs- und -managementmöglichkeiten verbindet. Ziel ist die Verbesserung des Nicht-Gefahrenabwehrmanagement bei Übungen und Ernstfällen für Sicherheitsorganisationen.

Mit DroneSense-FLIR Edition können Informationen von Wärmebildsensoren direkt in die Software gestreamt werden, was sie zu einer zentralen, vollständig integrierten Softwareplattform macht, die bei Brand-, Hochwasser-, Such-, und Rettungseinsätzen sowie im Rahmen von Schadenserfassungen in Katastrophenfällen eingesetzt werden kann. Die Plattform umfasst Funktionen wie autonome Flugsteuerung, Video-Livestream (im Einsatz und Off-Site) sowie Asset- und Compliancemanagement. Die Plattform wird auf einem sicheren Cloud-Server der Regierung gehostet und ermöglicht Echtzeit-Datenauswertung für eine Vielzahl an Drohnen und Anwendungsfällen. Die DroneSense-FLIR Edition unterstützt DJI Zenmuse XT2- und alle weiteren auf DJI-Drohnen basierenden Wärmebildausrüstungen mit Thermal by FLIR®-Technologie mit Funktionsmerkmalen wie die Erstellung von Wärmebildern, visuellen Bilder und Side-By-Side-Bildern. Die DroneSense-FLIR Edition verfügt außerdem über ein stabiles Set an Telemetriefunktionen.

Da Drohnen in der Industrie für Notfall- und Nicht-Notfalleinsätze ein wesentliches Instrument darstellen, sind zusätzliche Daten eines Wärmebildsensors von FLIR, die in die DroneSense-Software eingespeist werden, von immensem Vorteil für Ersthelfer. Von der Partnerschaft mit DroneSense erhofft sich FLIR eine verstärkte Entwicklung von kooperativer Software, um das Management von Hilfseinsätzen zu verbessern.

FLIR und DroneSense präsentieren die DroneSense-FLIR Edition am FLIR-Stand (#1224) auf der Firehouse Expo 2018, die vom 16. bis 20. Oktober in Nashville, Tennessee stattfindet. Die Software ist ab Oktober 2018 bei autorisierten FLIR-Händlern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter:FLIR.com/DroneSense

Back to top