열화상 카메라에 사용할 렌즈를 선택할 때 고려해야 할 요소는 여러 가지가 있습니다. 그 중 가장 중요한 요소는 이미지의 품질과 온도 측정의 정확도입니다.

피사체에 대한 최상의 열화상 이미지와 가장 많은 측정 지점을 얻으려면 시야를 관심 대상으로 채울 수 있는 렌즈를 선택해야 합니다. 이와 동시에, 가장 작은 개체의 세부 사항이 사용자의 순간 시야(IFOV)와 일치하도록 최적의 공간 해상도가 필요합니다.

공간 해상도

카메라의 공간 해상도는 카메라 감지기 내에서 픽셀 하나로 볼 수 있는 가장 작은 디테일을 알려줍니다. IFOV 단위로 측정되며 렌즈의 시야(FOV)와 대상까지의 거리에 따라 달라집니다. 카메라 렌즈와 바로 가까이에서 한 픽셀 또는 IFOV로 보이는 영역은 매우 작습니다. 멀리 이동할수록 단일 픽셀이 더 큰 관심 영역을 커버합니다. 그림에서 볼 수 있습니다.

I-series_IFOV_narrower.png

시야(FOV)

또한 멀리서 개체를 볼 때 시야가 변경됩니다. 공간 해상도와 유사하게, 이는 근접 촬영에서 촬영하는 것보다 먼 거리에서 촬영할 때 대상에 더 적은 픽셀을 갖게 됨을 의미합니다. 이상적으로는 개체가 시야를 채우기를 원하지만 때로는 대상의 열과 카메라 또는 작동자에게 미칠 수 있는 위험으로 인해 이것이 가능하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 초점 거리가 길고 FOV가 좁은 렌즈를 선택하여 개체가 더 큰 시야를 차지합니다.

원하는 시야와 공간 해상도를 정의한 후에는 용도에 가장 적합한 렌즈 또는 렌즈 세트를 선택할 수 있습니다. 이러한 값을 직접 결정하는 데 필요한 수학은 까다로울 수 있으므로 Teledyne FLIR는 이 프로세스를 지원하기 위해 무료 온라인 시야 계산기를 개발했습니다.

무료 온라인 시야 계산기 액세스

온라인 도구를 사용하려면 개체 크기, 개체까지의 거리 및 예상 렌즈를 입력하기만 하면 됩니다. 계산기는 관심 대상의 시야, 공간 해상도 및 픽셀 수를 계산하여 렌즈 선택 프로세스를 매우 쉽게 만듭니다.

Related articles

Application Story

동급 최강의 고속 FLIR 카메라로 장거리 추적 및 측정 응용 분야에서 표적 가시성 향상

Read more
Recorded Webinar

Accelerate Electronics Design and Testing with Teledyne FLIR Infrared Cameras

Read more
Tech Note

FLIR T500-시리즈 매크로 모드: 작은 크기의 목표물을 이미징하기 위한 단일 렌즈 솔루션

Read more
Back to top