독일 라인강 유역의 중심부 남쪽에 위치한 대도시 지역의 일부이자, 프랑크푸르트 시 인근의 Darmstadt 시는 교통 혼잡 문제가 심각했습니다. 지능형 교통 관리를 실현하고, 교통 흐름을 원활하게 하기 위해 Darmstadt 시의 교통국은 FLIR Systems가 공급하는 200대 이상의 비디오 디텍터를 시 전역에 설치했습니다. 또한 다양한 종류의 카메라에서 수집되는 트래픽 스트림을 시각화하는 비디오 관리 시스템인 FLUX를 또한 도입하였습니다.

Darmstadt시는 많은 다른 도시와 마찬가지로 정보를 제공하고 도시의 교통 흐름을 유도하기 위해 유도 루프 시스템에 의존해 왔습니다. 그러나 이러한 루프 시스템이 제공하는 정보는 제한적이며 설치 비용이 높습니다. 이 같은 연유로, Darmstadt 시는 비디오 감지 기술로 점진적인 전환을 결정하였습니다.

루프에서 비디오 감지 기술로의 전환

Darmstadt 시 교통국의 엔지니어인 Stefan Hartmann은 다음과 같이 말합니다. “비디오 디텍터는 특히 그 다양한 응용성을 고려할 때 트래픽에 따른 동적 제어에 매우 적합한 기술임을 확인했습니다. FLIR의 비디오 감지 센서 덕분에, 유도 루프를 사용하던 기존과 비교할 때, 트래픽에 따른 동적 제어가 가능해졌다는 점에서 교통 제어의 질적 수준이 크게 향상되었다고 평가합니다."

유도 루프와 비교할 때 비디오 감지의 주요한 장점은 광범위한 토목 공사가 필요하지 않으며, 제 3자를 통해 도로에 루프를 내장 설치할 필요가 또한 없다는 점입니다. Darmstadt시의 기술자들은 그저 카메라를 원하는 위치에 간단하게 설치하고, 배선 및 설정을 실시했을 뿐입니다.

Darmstadt시에서는 다양한 유형의 기술을 채택했습니다차량, 보행자 및 자전거 감지 용 비디오 센서이 모든 기술은 보다 지능적인 방식으로 트래픽 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 그 결과 도심의 교통 안전성과 효율성이 크게 개선되었습니다. 도시의 특정 지역에서 비디오 디텍터를 사용하면, 시 교통 당국에서는 혼잡을 감지하여 트래픽 흐름이 증가하면 녹색 신호를 확장하고, 교통 혼잡을 분산시킬 수 있습니다.

보행자 안전
그 밖에도, 보행자의 안전을 향상시키기 위한 목적으로, 비디오 탐지 기술을 사용하고 있습니다. DarmstadtBessungen의 소구역은 이러한 응용에 있어 좋은 사례라 할 수 있습니다. 하교 시간이 되면, 보행 교통은 하교하는 학생들에 의해 증가하게 됩니다. 이러한 학생들의 안전과 기타 보행자의 안전을 보장하기 위해서는 다음과 같은 기술이 적용되었습니다.FLIR C-Walk 센서가 설치되어, 많은 수의 무리를 사람들을 감지하고, 이에 따라 해당 지역의 교통 신호 시스템의 녹색등 표시 시간을 조정합니다. 이에 따라, 보행자는 도로를 안전하게 건널 수 있는 충분한 시간을 제공받게 됩니다. 교통 안전과 효율성은 언제나 함께 고려해야 합니다. 모든 시설에 있어서, 보행자 센서가 차량 센서와 함께 구성된다는 사실은 이 같은 주장을 뒷받침합니다. DarmstadtBessungen의 소구역에 설치된 TrafiCam 차량 존재 센서는 원활한 교통량의 흐름을 보장합니다. 도로에 자동차나 전차가 있는지를 감지하고, 보행자가 버튼을 누르면 교통 트래픽을 먼저 처리하여, 그 흐름이 중단되지 않습니다.

자전거 이용자의 안전
Darmstadt 시는 자전거 이용자의 안전에 주의를 또한 기울이고 있으며, 따라서 전용 트래픽 관리 조치를 모색해왔으며, 특히 자전거 전용 신호계획을 할당하기 위해 자전거 사용자를 감지할 수 있는 기술을 모색해 왔습니다. "Darmstadt 시에는 수 많은 교차로가 존재하며, 해당 교차로는 자전거 이용자와 길을 건너려는 보행자에게 대기해야 하는 장소로 인식되고 있습니다.”라고 Stefan Hartmann은 말합니다. "이러한 교차로는 기존의 비디오 탐지 시스템을 운영할 때에는, 처리하기가 매우 엄격한 문제였습니다. 그러나 운 좋게도, FLIR은 이 문제에 대한 완벽한 솔루션을 제공할 수 있었습니다. FLIR를 사용하면,열화상 감지 시스템서로 다른 방향으로 진행하는 보행자를 확실히 감지할 수 있으며 보행자와 자전거 타는 사람을 충분히 높은 신뢰도를 토대로 구별이 가능합니다."

ThermiCam은차량 및 자전거 감지를 위해 열 카메라 및 디텍터를 통합 설치한 솔루션으로, 그 작동을 위해 조명이나 일광이 전혀 필요하지 않다는 장점이 있습니다. 그 대신, 이 솔루션은 차량 및 자전거에서 방출되는 열 에너지를 사용하여 가장 어두운 밤 시간, 먼 거리 및 열악한 기상 조건에서도 모든 자전거와 차량을 감지합니다.ThermiCam은 정지선에서 또는 그 부근에 존재하는 차량 및 자전거를 감지하고, 해당 신호등을 적절히 제어하도록 지원할 수 있습니다. 지능형 ThermiCam 센서는 접점 폐쇄 또는 IP를 통해 탐지 정보를 신호등 컨트롤러로 전송하므로 신호등을 보다 동적으로 제어할 수 있습니다. 교차로 문제를 해결하기 위한 전형적 사례는 '필요 시 녹색등을 활성화 하는 방식’과 ‘녹색등 표시시간을 연장하는 방식’이라 할 수 있습니다.

교통량의 흐름을 관리
Darmstadt에 설치된 비디오 디텍터에서 생성한 모든 트래픽 데이터, 이벤트, 알람 및 비디오 이미지는 FLIR의 지능형 FLUX 소프트웨어 플랫폼에 의해 수집됩니다.FLUX 소프트웨어 플랫폼. FLUX는 이 모든 정보를 관리 및 제어하며, 중앙의 교통 관제실 운영자에게 의미 있는 정보를 제공합니다. Darmstadt 의 교통 신호 계획, 건설 및 운영 협력사인 e-netz Südhessen GmbH Co.KG의 Darmstadt 지역 책임자인 Marco Mitsch는 다음과 같이 설명합니다. "비디오 탐지의 또 다른 이점은 해당 기술을 전반적인 트래픽 모니터링에 사용할 수 있다는 점입니다. 해당 위치에 직접 가지 않고서도, 원격 교통 제어실에서 교차로를 모니터링할 수 있습니다. 루프 시스템을 사용하면 이러한 정보는 해당 현장에 존재하게 되며, 원격 접근을 시도하지 않고서는 해당 정보를 취득할 수가 없습니다. 반면, 비디오 시스템은 옥외에 설치해야 하며 네트워크를 통해 여기 통제실에서 운영 및 구성을 완전히 처리할 수 있죠."

"전체적인 관점에서 FLIR 지능형 교통 시스템은 수년 동안 우리에게 최고의 솔루션을 제공해 주었습니다. FLUX FLIR ITS는 도시와 관련된 많은 요소를 소프트웨어에 통합 설치함으로써 그 경쟁 제품과 확실한 차별적인 솔루션을 제공합니다."

Back to top