Optische Gasdetektionskameras sind eine bewährte Methode zum rechtzeitigen Erkennen gefährlicher und kostspieliger Gaslecks. Optische Gasdetektionstechnik (OGI) wird erfolgreich in Ölraffinerien, in der chemischen und petrochemischen Industrie und vielen anderen Sektoren eingesetzt, um die Arbeitssicherheit zu verbessern und kostspielige Produktionsstillstände zu vermeiden.
Chemische Verbindungen und Gase sind für das bloße Auge unsichtbar. Dennoch arbeiten viele Unternehmen vor, bei und nach ihren Produktionsprozessen mit solchen Substanzen. Die optischen Gasdetektionskameras von FLIR sind Infrarotkameras, die Lecks sichtbar machen können, indem sie die physikalischen Eigenschaften flüchtiger Gase nutzen. Die Kamera erzeugt ein Bild, auf dem Lecks innerhalb des überprüften Bereichs im Sucher oder auf dem LCD-Display der Kamera als Rauch angezeigt werden. Dadurch kann der Benutzer flüchtige Gasemissionen schnell und einfach erkennen.
Die petrochemische Industrie produziert Kohlenwasserstoffe und andere Substanzen, indem sie grundlegende Rohstoffe aus den Ölraffinerien mit Prozessen umwandelt oder weiter aufspaltet, die normalerweise nicht in einer Ölraffinerie stattfinden. Die meisten dieser Chemikalien, die in diesen Industriesektoren verwendet oder hergestellt werden, lassen sich gut mit einer für das Infrarot-Mittelwellenspektrum entwickelten Gasdetektionskamera erkennen. Die chemische Industrie produziert Nicht-Kohlenwasserstoffe und anorganische Chemikalien aus grundlegenden Rohstoffen. Die dabei genutzten chargenbasierten und kontinuierlichen Prozesse führen zu Produkten mit sehr hohem Reinheitsgrad. Mit einer für das Infrarot-Mittelwellenspektrum entwickelten Gasdetektionskamera lassen sich viele Chemikalien, die in diesem Sektor vorkommen, gut erkennen.
Sicherheit
Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren von optischen Gasdetektionskameras für Unternehmen. Eine Gasdetektionskamera ist ein schnell und berührungslos einsetzbares Messinstrument, das sich auch an schwer zugänglichen Orten nutzen lässt. Sie kann kleinere Gaslecks aus einigen Metern Entfernung und größere Lecks sogar aus mehreren hundert Metern Entfernung erkennen. Dadurch müssen die Benutzer das Leck nicht aus unmittelbarer Nähe untersuchen, was ihre Sicherheit deutlich erhöht.
Effizienz
Das Arbeiten mit herkömmlichen „Sniffer“-Sensoren kann sehr zeitaufwendig sein. Außerdem vergeudet man damit in der Regel viel Zeit mit der Überprüfung von Anlagen, die sicher und leckfrei sind. Eine Gasdetektionskamera liefert Ihnen hingegen immer einen vollständigen Überblick über die gesamte Anlage, sodass Sie sofort alle Bereiche ausschließen können, die nicht näher überprüft werden müssen. Dadurch sparen Sie eine Menge Zeit und Personal. Mit einer Gasdetektionskamera können Sie überall schnell und aus sicherer Entfernung Messungen vornehmen und – was am wichtigsten ist – potenzielle Probleme frühzeitig erkennen.
Umweltschutzvorschriften
Optische Gasdetektionskameras helfen der Industrie dabei, die neuen industriellen Emissionsvorschriften und -verfahren einzuhalten, die innerhalb der EU im Rahmen des BVT-Merkblatts (BREF) für die besten verfügbaren Techniken für den Raffinerie- sowie für den Erdöl- und Erdgassektor in der neuen Industrieemissionsrichtlinie (IED) vorgeschrieben sind. Im abschließendem Kapitel 5.1.4 dieses für den Raffinerie- sowie für den Erdöl- und Erdgassektor geltenden Merkblatts wird als Fazit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass optische Gasdetektionskameras zu den drei besten verfügbaren Techniken (BVT) gehören, die zur Überwachung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) eingesetzt werden müssen.
Optische Gasdetektionskameras: kaufen oder leihen?
Obwohl die Preise für optische Gasdetektionskameras in den letzten Jahren gesunken sind, stellt die Anschaffung einer Gasdetektionskamera für viele Unternehmen immer noch eine erhebliche Investition dar. Laut Frank Zahorszki, Geschäftsführer der Itema GmbH, einem auf Thermografieprüfungen spezialisierten deutschen Dienstleistungsunternehmen, sollte der Kaufpreis einer optischen Gasdetektionskamera kleinere Chemieunternehmen jedoch nicht davon abhalten, diese Technologie einzusetzen. „Heutzutage beauftragen immer mehr Unternehmen externe Spezialdienstleister mit der Leckerkennung und -behebung“, sagt Frank Zahorszki. „Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, ob Ihr Unternehmen eine optische Gasdetektionskamera kaufen oder leihen sollte.“
Es gibt zwei Hauptgründe, die bei einer Anlage für den Kauf einer OGI-Kamera sprechen: die Anzahl der zu überprüfenden Zielobjekte und die sofortige Verfügbarkeit der Kamera für den Fall, dass ein Leck auftritt. Unternehmen, die nur wenige Inspektionen pro Jahr ausführen müssen und im Falle eines Lecks genügend Zeit haben, um auf einen externen Dienstleister zu warten, können diese Aufgaben extern vergeben. Oftmals müssen Unternehmen verschiedene Gastypen mit unterschiedlichen Kameras überwachen, was die Beauftragung eines externen Dienstleisters noch sinnvoller macht.
Die optische Gasdetektion mithilfe von Infrarotkameras eignet sich für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der chemischen und petrochemischen Industrie.
GF320: Kohlenwasserstoffe
Mit optischen Gasdetektionskameras wie der FLIR GF320 lassen sich Lecks an Rohrleitungen, Flanschen und Verbindungen in petrochemischen Anlagen aufspüren. Mit der GF320 lassen sich schnell weitläufige Bereiche überprüfen und Lecks darin ausfindig machen. Dadurch eignet sie sich ideal zum Überwachen von Anlagen, die mit kontaktbasierten Messinstrumenten schwer erreichbar sind. So lassen sich in einer Schicht buchstäblich Tausende Komponenten überprüfen, ohne dass laufende Produktionsprozesse dafür unterbrochen werden müssen. Dadurch sind weniger Stillstandszeiten für Reparaturen erforderlich, und der gesamte Prozess lässt sich lückenlos überprüfen und nachvollziehen. Darüber hinaus ist er außerordentlich sicher, da sich potenziell gefährliche Lecks (z. B. bei Methan) aus mehreren Metern Entfernung überwachen lassen.
GF346: Höhere Arbeitssicherheit
Optische Gasdetektionskamera sind eine effiziente Methode, um die Arbeitsumgebung auf gefährliche Gaslecks zu überprüfen. Diese kann sich insbesondere in Gießereien oder bei anderen Prozessen als nützlich erweisen, bei denen erhebliche Mengen an Kohlenmonoxid (CO) anfallen. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das normalerweise beim Verbrennungsprozess entsteht. Überall dort, wo Erhitzungsprozesse stattfinden, bei denen sich Rauch bildet – beispielsweise in Gussformen oder Kupolöfen – sammelt sich CO an. Alle Arbeiter, die sich auf den Gichtbühnen oder Laufstegen aufhalten, können dort unbemerkt hohe Konzentrationen dieses Gases einatmen. Über die Lungen gelangt das Kohlenmonoxid ins Blut, wo es an den roten Blutkörperchen andockt und zunehmend den Sauerstofftransport im Körper behindert. Dadurch können die Arbeiter plötzlich das Bewusstsein verlieren, und ab einer bestimmten Konzentration wirkt CO sogar innerhalb kurzer Zeit tödlich.
GF309: Inspektion von Hochöfen
Die FLIR GF309 wurde speziell für Hochtemperaturanwendungen in industriellen Hochöfen entwickelt. Diese Kameras eignen sich ideal zur Überwachung von Öfen, Heizvorrichtungen und Kesseln aller Art – insbesondere in der chemischen und petrochemischen Industrie. Da die FLIR GF309 eigens dafür entwickelt wurde, um buchstäblich durch Flammen hindurch zu sehen, ist sie mit einem abnehmbaren Hitzeschild ausgestattet, das die Wärme von der Kamera und vom Benutzer weg reflektiert und dadurch für zusätzlichen Schutz sorgt.
GF343: Leckdichtigkeitsprüfung
Kohlendioxid (CO2) gilt als ein relativ preisgünstiges Tracergas zum Ausführen von Dichtigkeitstests. Außerdem gilt diese Methode als zuverlässig, kann zum Überprüfen komplexer Anlagen genutzt werden, und CO2 lässt sich generell einfach beschaffen. Mit optischen Gasdetektionskameras wie der FLIR GF343 können Sie CO2-Lecks schnell, einfach und aus sicherer Entfernung erkennen. Dies ist insbesondere bei Revisionen und Abschaltungen hilfreich, um die Inertisierung und Füllung der Anlagenkomponenten zu überprüfen.
GF306: Cracker, Ammoniak, SF6
Cracken ist ein Spaltungsprozess, der in Erdölraffinerien eingesetzt wird, um die hoch siedenden Kohlenwasserstofffraktionen des Rohöls mit hohem Molekulargewicht in Benzin, olefinische Gase und andere Produkte mit höherem Nutzwert umzuwandeln. Gase, die beim Prozess des Crackens entweichen, können sehr leicht entzündlich und gefährlich sein. Da sie sich als berührungsloses Messinstrument einsetzen lassen, eignen sich OGI-Kameras wie die FLIR GF306 ideal zur Überwachung von Bereichen/Prozessen in Chemieanlagen wie Steamcrackern und Reformern – insbesondere für Komponenten, die mit kontaktbasierten Messinstrumenten schwer erreichbar sind.
High Sensitivity Mode (HSM)
Da FLIR Gasdetektionskameras über eine beeindruckende Empfindlichkeit verfügen, können sie selbst kleinere Gaslecks aus mehreren Metern Entfernung zuverlässig erkennen. Dies gilt insbesondere, wenn sie im High Sensitivity Mode (HSM) genutzt werden. Alle optischen Gasdetektionskameras der GF-Series sind serienmäßig mit dieser speziellen Funktion ausgestattet. Der HSM-Modus ist ein bildsubtraktionsbasiertes Videoverarbeitungsverfahren, das die thermische Empfindlichkeit der Kamera effektiv erhöht. Dabei wird ein bestimmter Anteil der einzelnen Pixelsignale von den im Videostream enthalten Einzelbildern von den nachfolgenden Bildern subtrahiert. Dadurch werden die Unterschiede zwischen den einzelnen Bildern verstärkt, sodass sich Lecks auf den daraus resultierenden Bildern deutlicher erkennen lassen.