Warum QOGI Expertise wichtig ist: Bewährte Leistung gestützt auf Peer-Review-Studien und Real-World-Validierung

Dieser Artikel ist der letzte Teil unserer Serie, der untersucht, warum die Zugabe von quantitativem OGI (QOGI) zu einem LDAR-Regime (Leck Detection and Repair) entscheidend für die Verbesserung der Effizienz und Sicherheit, die Stärkung der Compliance und die Optimierung von Methanüberwachungsprogrammen ist.

Da sich die Emissionsüberwachung in den Bereichen Öl und Gas und Industrie weiterentwickelt, konzentriert sich das Gespräch nicht mehr nur darauf, welche Technologien Emissionen erkennen oder quantifizieren können, sondern auch darauf, wie zuverlässig sie im Außendienst funktionieren. Diese Unterscheidung ist entscheidend.

Die Betreiber werden heute gebeten, Entscheidungen auf der Grundlage von Emissionsdaten zu treffen: Priorisierung von Reparaturen, Unterstützung der behördlichen Berichterstattung und Nachweis der Umweltleistung. In diesem Zusammenhang wird die Glaubwürdigkeit der Technologie – und das Know-how dahinter – genauso wichtig wie ihre Fähigkeiten.

Die quantitative optische Gasbildgebung (Quantitative Optical Gas Imaging, QOGI) entwickelt sich zwar im Vergleich zu herkömmlichen LDAR-Tools noch immer, ist jedoch eine der wenigen Technologien in diesem Bereich mit einer wachsenden Anzahl von Peer-Review-Validierungsstudien. Diese unabhängigen Bewertungen, kombiniert mit jahrelanger Praxisnutzung und kontinuierlichen technologischen Entwicklungen, tragen dazu bei, QOGI als vertrauenswürdige Methode zur Erkennung und Quantifizierung von Emissionen zu etablieren.

Die Rolle öffentlicher Studien bei der Förderung von QOGI

Eines der definierenden Merkmale von QOGI ist die Anzahl der unabhängigen, öffentlich verfügbaren Studien, die seine Leistung bewerten. Diese Studien wurden von Universitäten, Forschungseinrichtungen, Branchengruppen und Testeinrichtungen durchgeführt, oft unter kontrollierten Bedingungen, die darauf ausgelegt sind, den Betrieb unter realen Bedingungen zu replizieren.

Diese Bewertungen konzentrieren sich typischerweise auf:

  • Erkennungsfähigkeit für eine Reihe von Leckgrößen
  • Genauigkeit der Emissionsratenschätzungen
  • Leistung unter verschiedenen Umweltbedingungen 
  • Bedienervariabilität und Workflow-Überlegungen
  • Technologiefähigkeiten sowohl in Einzel- als auch in zusammengefasster Form

Die Ergebnisse dieser Studien zeigen konsistent, dass QOGI die Emissionsraten innerhalb eines bekannten Unsicherheitsbereichs abschätzen kann, wobei sich die Leistung unter idealen Bedingungen und wenn mehrere Messungen aggregiert werden, verbessert.

In einer Branche, in der Entscheidungen zunehmend datengesteuert sind, ist die Verwendung von Technologie, die verstanden, getestet und kontinuierlich bewertet wird, ein großer Vorteil.

Vom Labortest bis zur Bereitstellung vor Ort

Die QOGI-Validierung ist nicht auf eine einzelne Studie oder Testmethode beschränkt – sie wird durch eine Kombination aus kontrollierten Laborexperimenten und praktischen Feldstudien unterstützt. Wie in mehreren unabhängigen Studien zusammengefasst, hat QOGI die Fähigkeit gezeigt, Emissionen über eine Vielzahl von Bedingungen hinweg konsistent zu erkennen und zu quantifizieren und gleichzeitig traditionelle Methoden wie Methode 21 in vielen Szenarien zu übertreffen.

QOGI hat sich über Jahre der praktischen Implementierung hinweg entwickelt:

  • Vorgelagerte Produktionsstandorte
  • Midstream-Kompressorstationen
  • Nachgelagerte Raffinerie- und Verarbeitungsanlagen
  • Industrielle Fertigungsumgebungen

Diese Erfahrung im Außendienst hat dazu beigetragen, sowohl die Technologie als auch die damit verbundenen Workflows zu verfeinern.

Craig O’Neill, Director of Business Development bei OGI bei Flir, sagte: „QOGI ist nicht nur ein Laborkonzept, sondern eine praktische, bewährte Methode, um Gasemissionen zu erkennen, zu visualisieren und zu quantifizieren, die für den realen operativen Einsatz entwickelt wurden.“

Vergleich der Methoden 

Methode: QOGI Methode 21
Durchschnittlicher Fehler +6 % +31 %
Fehlerbereich –23 % bis +69 % –92 % bis +667 %
Einblicke in die Genauigkeit Verfolgt wahre Emissionen genau Stark variable Ergebnisse 
Leckerkennung 100 % erkannt Einige erkennen Leckagen
Konsistenz Enge, wiederholbare Ergebnisse Große Variabilität


(Quelle: Concawe Benchmarking-Studie. Lesen Sie hier mehr)

Expertise geht über die Technologie hinaus

Während Hardware und Software wesentliche Komponenten von QOGI sind, hängt das Erreichen konsistenter, zuverlässiger Ergebnisse auch von geschultem Personal, bewährten Prozessen und der Berücksichtigung realer Bedingungen ab.

Öffentliche Studien und Praxiserfahrungen haben gezeigt, dass das Fachwissen des Bedieners eine messbare Rolle bei der Erkennung und Quantifizierung von Ergebnissen spielt.

Dies unterstreicht einen wichtigen Punkt: QOGI ist nicht nur ein Gerät, sondern eine Methode.

Eine erfolgreiche Implementierung erfordert:

  • Ordnungsgemäße Schulung und Zertifizierung
  • Verständnis der Umgebungsbedingungen
  • Konsistente Prüfprotokolle
  • Bewusstsein für Einschränkungen und Best Practices

Organisationen, die sowohl in Technologie als auch in Schulungen investieren, sind besser positioniert, um zuverlässige, wiederholbare Ergebnisse zu erzielen.

Anpassung an regulatorische und Branchenerwartungen

Wie in früheren Artikeln dieser Serie besprochen, legen die regulatorischen Rahmenbedingungen einen größeren Schwerpunkt auf:

  • Messbasierte Berichterstattung
  • Datengenauigkeit und Rückverfolgbarkeit
  • Überprüfung der Emissionsdaten

Die Grundlage von QOGI für öffentliche Studien und Feldvalidierung unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Durch die Bereitstellung von Nachweisen und Quantifizierungen innerhalb eines definierten Rahmens unterstützt sie die aufkommenden Anforderungen an transparentere und vertretbarere Emissionsdaten.

Expertise für Jahrzehnte

Während QOGI als Konzept mehrere Mitwirkende umfasst, wurde die Entwicklung und Vermarktung der Technologie eng mit Flirs breiterer Führung in der optischen Gasbildgebung in Verbindung gebracht. Flirs Erfahrung in OGI geht auf die frühe Kommerzialisierung der Infrarot-Gaserkennungstechnologie zurück und bietet eine starke Grundlage für die Weiterentwicklung der QOGI-Fähigkeiten.

Wie Craig O’Neill bemerkt hat:

„QOGI erweitert OGI in die Quantifizierung und baut auf jahrzehntelanger Expertise in der Infrarot-Bildgebung auf, während es sich an neue Branchenanforderungen anpasst.“

Flirs Rolle bei der Unterstützung von Studien, der Zusammenarbeit mit Forschungspartnern und der Verfeinerung von Workflows trägt zur allgemeinen Reife der Technologie bei.

Infografik, die den QOGI-Workflow zeigt

Der Wert bewährter Expertise in einer sich verändernden Branche

Da sich die Emissionsüberwachung ständig weiterentwickelt, stehen die Betreiber vor einer wachsenden Anzahl von Technologieoptionen. Die Unterscheidung zwischen diesen Optionen erfordert mehr als die Bewertung von Funktionen – es erfordert ein Verständnis des Validierungsniveaus hinter jeder Lösung.

QOGIs Kombination aus:

  • Peer-Review, unabhängige Studien
  • Einsatz in der Praxis
  • Etablierte OGI-Stiftung
  • Laufende Entwicklung und Verfeinerung

positioniert es als einen der vertrauenswürdigeren Ansätze in der sich abzeichnenden Quantifizierungslandschaft.

Das bedeutet nicht, dass es alle anderen Methoden ersetzt. Stattdessen ergänzt es bestehende Tools und bietet eine zusätzliche Ebene von Erkenntnissen, die die Gesamtstrategien für das Emissionsmanagement verbessern können.

Quantifizierung thermisch

Alles zusammenbringen

In dieser Serie haben wir untersucht, warum QOGI über mehrere Dimensionen hinweg wichtig ist:

  • Effizienz – Schnellere, effektivere LDAR-Workflows
  • Compliance – Stärkere Berichterstattung und regulatorische Ausrichtung
  • Sicherheit – Geringeres Risiko in schwer zugänglichen Umgebungen
  • Zukunftssicherheit – Unterstützung des Übergangs zur datengesteuerten Überwachung

Dieser abschließende Artikel hebt die Bedeutung von Fachwissen hervor – die Grundlage, die all diese Vorteile unterstützt.

In einem Bereich, in dem Genauigkeit, Rechenschaftspflicht und Vertrauen unerlässlich sind, ist bewährte Leistung wichtig. QOGIs wachsendes Validierungssystem in Kombination mit praktischer Erfahrung im Außendienst bietet ein Vertrauensniveau, das für moderne Emissionsüberwachungsprogramme entscheidend ist.

Möchten Sie mehr erfahren?

Erfahren Sie mehr über QOGI

Oder wenden Sie sich an einen unserer Experten.

Kontaktieren Sie uns

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Back to top