Thermographie hilft führenden Bike-Fittern, die optimale Radfahrerposition zu finden

Eines der fortschrittlichsten Bike-Fitting-Studios weltweit nutzt die Vorteile der Wärmebildtechnologie von Flir, um die Grenzen der Sportwissenschaft und Biomechanik auf allen Radsportniveaus zu erweitern. Bikefit Van Staeyen befindet sich in Antwerpen, Belgien, und verwendet von Flir erzeugte Infrarotbilder, um die Körperwärme und Druckverteilung in Echtzeit zu visualisieren und so die Fahrerposition und die Fahrradeinrichtung zu optimieren.

Bikefit Van Staeyen bietet professionelles Bike-Fitting, das auf mehr als 20 Jahren Erfahrung im Radsport basiert. Das Unternehmen wurde von den Brüdern Kevin und Michael Van Staeyen (einem ehemaligen Profi-Rennradfahrer) gegründet und hat seinen Erfolg auf der Grundlage umfangreicher Expertise in den Bereichen Sportwissenschaft, Biomechanik und Radsport aufgebaut. Was als Leidenschaft für Präzision und Leistung begann, entwickelte sich zu einem der fortschrittlichsten Bike-Fitting-Studios der Welt.

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal von Bikefit Van Staeyen ist sein dualer Expertenansatz: Jede Bike-Passform wird von beiden Brüdern durchgeführt, die zusammenarbeiten und technische Analysen und professionelle Raderfahrung mit medizinischem Verständnis verbinden. 

„Diese Synergie ermöglicht es uns, Muster und Dysfunktionen weit über das hinaus zu identifizieren, was herkömmliche Systeme erfassen können“, erklärt Kevin.

Echtzeit-Einblicke

Im Mittelpunkt des Prozesses steht der Einsatz fortschrittlicher Wärmebildgebungstechnologie von Flir, die eine Echtzeitansicht der physiologischen Asymmetrien, der Druckverteilung und der zugrunde liegenden Muskelungleichgewichte bietet. 

„Wir verwenden eine Flir-Infrarotkamera, um eine Wärmekarte eines Fahrers zu untersuchen, um die Körperposition und die Fahrradeinrichtung zu optimieren“, sagt Kevin. „Durch die Kombination von Thermographie mit Bewegungsverfolgung, Kraftanalyse und EMG-Daten [Elektromyographie] können wir sehen, was andere nur erraten können: wie der Körper des Fahrers reagiert, kompensiert und sich unter Last anpasst. Wir haben unsere Thermographie-Anwendung „Lava.flow“ genannt, ein Prozess, der es uns ermöglicht, zu Verletzungen neigende Bereiche, Muskelaktivierung und Druckpunkte auf völlig neue Weise zu verstehen und zu optimieren.“

Bikefit Van Staeyen verwendete zunächst eine Wärmebildkamera Flir E76, ist aber seitdem auf das neuere E96 umgestiegen. Die E96 ist Flirs erste Pistolengriffkamera mit einer thermischen Auflösung von 640 × 480, mit der Nutzer Ziele sicher und schnell überprüfen können. Dieser fortschrittliche Sensor bietet eine vollständige Abdeckung von nahen und entfernten Zielen durch eine Reihe von Linsenoptionen. Darüber hinaus ermöglicht Flir Ignite das automatische Hochladen von E96-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud für eine einfache, sichere Speicherung und Freigabe.

Bikefit Van Staeyen ist Pionier in der thermischen Analyse für Radsportanwendungen und arbeitet eng mit Thermal Focus zusammen, einem Flir Platinum Partner und Lagerhalter der größten Auswahl an Flir Infrarotkameras in den Beneluxländern (Belgien, Niederlande, Luxemburg).

Temperatur im Fokus

Die Hot Spots und Cold Spots, die von den Flir-Thermokameras identifiziert werden, dienen als direkte Indikatoren dafür, wie der Körper eines Radfahrers auf dem Fahrrad funktioniert. Ein übermäßiger Temperaturanstieg in bestimmten Bereichen kann auf Überanstrengung, Reibung oder eine schlechte Haltung hinweisen. 

Mit dem Flir E96 kann der Bikefit Van Staeyen: heiße Stellen und erhöhte Druckzonen auf Sattel, Schuhen oder Lenkern erkennen, asymmetrische Muskelbelastungen und unausgeglichene Aktivierungsmuster identifizieren, Gefäßbeschränkungen analysieren, die zu Taubheit oder verminderter Leistung führen können, und thermische Unregelmäßigkeiten erkennen, die auf eine Überlastung hindeuten könnten.

Mit dieser tiefgreifenden thermischen Analyse können die Brüder eine Reihe von Problemen identifizieren, die Anpassungen für ein optimales Fahrerlebnis erforderlich machen. Beispielsweise weist die asymmetrische Wärmeverteilung um die Kniescheibe auf ein mögliches biomechanisches Problem hin, während zu viel Wärme in der Fußkugel typischerweise eine falsche Positionierung der Plattenposition bedeutet. Ebenso könnte eine erhöhte Temperatur im unteren Rückenbereich auf einen Ausgleichsmechanismus oder eine falsche Satteleinstellung zurückzuführen sein.

„Während herkömmliche Bike-Passformen oft auf Beobachtung und Gefühl basieren, verwenden wir objektive, datengesteuerte Messungen von der Flir-Thermokamera“, enthüllt Kevin. „Unser Lava.flow-Prozess gibt uns einen einzigartigen Echtzeit-Einblick, wie der Körper eines Fahrers beim Radfahren reagiert. Beispielsweise haben wir kürzlich einem Radfahrer geholfen, unerklärliche Knieschmerzen während der Fahrten zu verspüren. Unter Verwendung unserer Flir-Infrarot-Bildgebungstechnologie beobachteten wir eine übermäßige Wärmeansammlung in der Tibia [tibialis anteriorer Muskel]. Dank der Flir-Bildgebung dieser erhöhten Hitze und unserer Beinlängensoftware haben wir festgestellt, dass dieses Bein strukturell kürzer war und dass der Fahrer beim Radfahren das Pedal übermäßig nach oben ziehen musste, was zu Knieschmerzen führte.“

Alle Radfahrerstufen

Radfahrer, die sich für Unterstützung an Bikefit Van Staeyen wenden, reichen von engagierten Amateuren bis hin zu World Tour-Profis. Sie vertrauen dem Unternehmen aus demselben Grund: Liebe zum Detail. Vom Satteldruck bis zur Neurallast, von der Kurbeldynamik bis zur thermischen Asymmetrie – keine Variable bleibt unerforscht. Das Unternehmen ist auch Vorreiter im Bereich Bike-Fit auf Universitätsebene, einer der ersten in Europa, indem es mit der Universität Antwerpen zusammenarbeitet, um datengesteuerte Ansätze zu integrieren. 

„Wir wollen als grundlegender Partner und Referenzpunkt für die Thermokameratechnologie im Radsport dienen“, schließt Kevin. „Unser Ziel ist es, die Zukunft der Leistungsdiagnostik zu gestalten, nicht nur für unsere eigenen Athleten, sondern auch als Wissens- und Technologiezentrum für Teams und Fahrer weltweit. Mit unserer Expertise und Erfahrung können wir das immense Potenzial der Thermographie in der biomechanischen und Leistungsanalyse demonstrieren.“

Zugehörige Artikel

Anwendung im Rampenlicht

Painting with Heat: Artist Uses FLIR Cameras to Make and Display His Heated Thermal Canvas

Read more
Grundlagen

Top 5 Mistakes That New Thermographers Make

Read more
Back to top