Verbesserung der Hafensicherheit: Wie DP World Yarımca auf FLIR Security Solutions für einen effizienten und sicheren Hafenbetrieb setzt


DP World Yarımca, eines der größten Containerterminals am Golf von İzmit und in der Türkei, befürwortet den Einsatz branchenführender Technologien, um seinen Kunden und Partnern einen unübertroffenen Mehrwert zu bieten. Während der Hafen erweitert wird, muss DP World Yarımca auch weiterhin einen ununterbrochenen Betrieb und ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat DP World Yarımca innovative technologische Produkte eingeführt, darunter das umfassende Portfolio an Sicherheitsüberwachungslösungen von FLIR.

DP World Yarımca liegt im Herzen von Kleinasien der Türkei. Der Hafen ist für viele türkische Unternehmen das Tor zu den Überseemärkten und unterstützt die Wirtschaftstätigkeit in der östlichen Marmararegion und in einem großen Teil Anatoliens. DP World Yarımca bietet Liegeplätze für vier Schiffe oder zwei ultragroße Containerschiffe und ist damit der schnellste und effizienteste Hafen der Türkei.
Die Aufrechterhaltung eines sicheren und ununterbrochenen Betriebs für seine Kunden ist eine der Hauptaufgaben der Hafenbetreiber von DP World Yarımca, die jedoch häufig durch illegale Fischerei, Taucher und Muschelwilderer in der Region erschwert wird.
Illegales Fischen und Muschelwilderei
Auf den Pfählen, die die Liegeplätze der Häfen stützen, wachsen Muscheln in Hülle und Fülle. Dadurch werden Muschelwilderer angelockt. Diese Tätigkeit ist nicht nur illegal, sondern stellt auch ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko für die Wilderer selbst sowie für Personen dar, die legal im Hafen tätig sind. Durch die Muschelernte könnte auch das kathodische Korrosionsschutzsystem des Hafens beschädigt werden, das Korrosion an Metallstrukturen im Wasser und unter der Erde verhindert. „Muschelwilderer hindern uns daran, unsere Hafentätigkeit effizient zu überwachen, und sie unterbrechen möglicherweise unseren Betrieb“, sagt Ismail Karaçam, HSSE Manager bei DP World Yarımca.
Verzögerungen der Schiffsmanöver
Darüber hinaus können illegale Wilderer und Taucher in die Manövrierbereiche der Schiffe eindringen und Verzögerungen beim An- und Ablegen von Schiffen verursachen. Dadurch kann die Lieferkette gestört werden.

Seit seiner Gründung hat der Hafen die Sicherheit immer als oberste Priorität betrachtet. Das Unternehmen stellt seit jeher die notwendige Technik zur Verfügung, um die Aktivitäten von der Seeseite aus zu überwachen und die Sicherheit und den dauerhaften Betrieb des Containerterminals zu gewährleisten. Als das derzeitige Sicherheitsüberwachungssystem das Ende seiner Lebensdauer erreichte, suchte das Sicherheitsteam von DP World nach einer neuen Lösung, mit der es Eindringlinge sowohl an Land als auch auf See erkennen konnte.
Das Sicherheitsteam des Hafens suchte auf dem Markt nach neuen Technologien und wurde durch den türkischen Vertriebshändler und Integrator IRMARINETECH auf das Portfolio von FLIR für die sichtbare und Wärmebildüberwachung aufmerksam. „Wir hatten in der Türkei bereits erfolgreiche Hafensicherheitsprojekte abgeschlossen“, sagt Koray Serbest, Gründer von IRMARINETECH. „Dies vermittelte dem Team von DP World bereits das Vertrauen, dass wir ihre Anforderungen erfüllen können. Nach überzeugenden Produktdemonstrationen und Konzeptnachweisen entschied sich DP World Yarımca für eine Zusammenarbeit mit uns und FLIR.“
Die sichtbaren und Wärmebildkamerasysteme von FLIR haben den Ansatz von DP World Yarımca zur Hafensicherheit revolutioniert. Diese fortschrittlichen Technologien ermöglichen es dem Sicherheitsteam des Hafens, illegale Aktivitäten bei Nacht, schlechtem Wetter und aus großer Entfernung zu überwachen.

Die FLIR M232 Marine Wärmebildkamera verbessert die Sicherheit, indem sie nachts Schiffe und Hindernisse sichtbar macht
„Die illegalen Fischer und Taucher hatten sich bei ihren Aktivitäten als sehr einfallsreich erwiesen“, sagt Ismail Karaçam. „Eine ihrer Taktiken bestand darin, ihre Boote schwarz zu streichen, damit sie nachts für unsere derzeitigen Kamerasysteme unsichtbar waren. Da wussten wir, dass wir Wärmebildkameras benötigten. Mit den Wärmebildkameras von FLIR können wir nun illegale Aktivitäten bei Nacht, unter schwierigen Wetterbedingungen wie Regen oder Nebel und aus großer Entfernung überwachen.“

Zur Überwachung der 800 Meter langen Küstenlinie des Hafens und der Aktivitäten in einer Entfernung von bis zu 200 Metern auf See investierte der Hafen in Wärmebildkameras von FLIR, darunter die FC-Series ID Analysekamera, die Saros Dome-Kamera und die schwenk- und neigbare M232 Marine Wärmebildkamera. Die Hafenbetreiber haben nun rund um die Uhr einen Überblick über Eindringlinge auf See, nutzen die Kameras aber auch zur Überwachung, falls Personen über Bord gehen, wie auch Ölteppiche. Die Sicherheitspatrouillen des Hafens setzen auch eine FLIR Scion Wärmebild-Handkamera ein, um Fischer und Taucher aufzuspüren, die sich unter den Felsen verstecken und bei völliger Dunkelheit unter den Liegeplatz gelangen.

Eine Kombination aus sichtbaren und Wärmebildkameras, wie die FLIR Quasar Panorama- und PTZ-Kameras, wird verwendet, um die Außensicherung des Standorts sowie die Aktivitäten innerhalb des Containerbereichs zu überwachen.
DP World Yarımca war sich des guten Rufs von FLIR im Bereich der Überwachung der Hafensicherheit bewusst. Letztendlich waren es die Bildqualität der Wärmebildkamerasysteme und die Fähigkeit, hochpräzise Bilder über eine große Entfernung zu liefern, die das Sicherheitsmanagementteam von DP World Yarımca überzeugten. Darüber hinaus war FLIR in der Lage, eine geeignete Lösung für jeden spezifischen Sicherheitsbedarf und jede spezifische Anwendung im Hafen zu präsentieren, indem es eine Kombination aus dem breiten Portfolio des Unternehmens an Lösungen für Unternehmen, Außensicherung und maritime Überwachung einbrachte.
Die Unterstützung durch einen engagierten FLIR Support Partner vor Ort wie IRMARINETECH war eine Bestätigung dafür, dass DP World Yarımca die richtige Wahl getroffen hatte. „Wir wollen unseren Kunden weiterhin Sicherheit garantieren, was bedeutet, dass wir uns keine technischen Ausfälle leisten können“, sagt der Security Manager von DP World Yarımca. „Falls wir also technische Wartung, Ersatzteile oder einen schnellen Produktaustausch benötigen, können wir uns auf die Unterstützung und den Service unseres lokalen Partners IRMARINETECH verlassen.“
DP World Yarımca glaubt fest an die digitale Transformation und sucht ständig nach Möglichkeiten, die Effizienz der eigenen physischen Infrastruktur zu steigern. FLIR ist ein zuverlässiger Partner und unterstützt das Engagement von DP World Yarımca, Technologien für sein zukünftiges Wachstum und Sicherheitsverbesserungen zu nutzen. Der Hafen untersucht aktiv die Zusammenarbeit mit FLIR, um zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren und bestehende Systeme zu erweitern.
Der Hafen arbeitet bereits mit FLIR zusammen, um zu untersuchen, wie die sichtbare und Wärmebildkameratechnologie dem Unternehmen zusätzliche Sicherheitsgewinne bringen kann. Eine der Möglichkeiten, die sie erforschen, ist der Einsatz von Wärmebildkameras, die auf Kränen installiert werden, um die Umgebung der Schiffe zu überwachen.
Eine weitere Anwendung sind Wärmebildkameras zur Branderkennung. Viele Kunden des Hafens transportieren leicht entflammbare Produkte in den Hafen. Die frühzeitige Branderkennung ist ein wertvoller Beitrag zur Sicherheitsstrategie des Hafens. Wärmebildkameras wie die FLIR FH-Series R können automatisch kleine Temperaturveränderungen in ihrem Sichtfeld erkennen, Hot Spots identifizieren, bevor sie sich entzünden, und eine Frühwarnung ausgeben, um den Ausbruch eines Feuers zu verhindern, bevor Anlagen beschädigt werden oder die Sicherheit gefährdet wird. Bei Erkennung kann über ein angeschlossenes Videomanagementsystem (VMS) ein Alarm an einen Bediener gesendet werden, der dann sofort eine Bewertung vornehmen und die entsprechenden Maßnahmen einleiten kann.