改善された技術とツールでOGI漏れ検出を正しく行う


いつどこで発生するかにかかわらず、特に古い検査方法を使用する場合や、検査するコンポーネントが多い場合、目に見えないガス漏れを検出することは困難で時間がかかります。
以前のブログで詳細に説明したように、地球温暖化に寄与するメタンやその他の温室効果ガスの排出を政府が規制する方法に大きな変化がありました。具体的には、EPAのNew Source Performance Standards(NSPS)“OOOb”とEmissions Guidelines(EG)OOOcについて説明しました。これらの更新は、排出削減の最良のシステムとして最初に光ガスイメージング(OGI)を確立した"OOOa"として知られる2015年の規制に追加されています。環境保護のため、EPAの法律とガイダンスは漏れ検出と石油・ガス(O&G)業界に大きな影響を与えています。
最近の規制に合わせるために、影響を受けるO&G組織は、ミッションを完了するための適切な人員、トレーニング、ツール、特に、漏れを迅速に検出して測定できる携帯型ガス検知ツールを確実に備える必要があります。
これを念頭に置いて、新しいFLIR Gシリーズ光学ガスイメージング(OGI)カメラをご紹介します。FLIR Gシリーズは、漏れ検知および修理(LDAR)の専門家が有害なガス排出をシームレスに特定、定量化、文書化するのに役立つ、ハイテクで冷却されたコアOGIカメラファミリーを備えています。
フリアーシステムズのOGIカメラは、専用のアプローチと新機能により、検査官が漏れを迅速に検出し、直ちにソースを特定できるため、迅速な修理、産業排出の削減、規制への準拠の向上につながります。
重要な点として、FLIR Gシリーズは、漏れのタイプとサイズを正確に測定するオンボードGPSで定量化分析をサポートし、二次装置が不要になりました。これにより、現場での時間が短縮され、現在必要なドキュメントがサポートされます。
最初に検討された法律の要素の1つは、デルタTの定義と付録Kの影響でした。デルタTは、カメラが見たシーンの背景温度とガスの放射温度(周囲温度と想定)の間の温度の差を簡潔に示し、重大度基準を見つけるために査察官を設定します。デルタは、漏れている排出を効果的に可視化するのに十分な量でなければなりません。
ピクセルとコンポーネントレベルのデルタTを分離する必要があるか、検査官が多数の漏れを見逃す可能性があります。フリアーシステムズは、カメラに素早くシンプルなボタンを配置し、デルタtチェックをプッシュボタン機能にしました。次に、カメラはデルタtを満たしていないすべてのピクセルをハイライトし、境界ボックスではなく完全な画像を提供します。過去10年までさかのぼる前身のカメラ、さらには市場の新しいカメラでさえ、背景を周囲温度と比較するため、広い領域(例えば、10’x10’ボックス)を測定する単一のスポット放射計のみを適用することができます。このプロセスにより、オペレータはデルタ T 関数が正確に動作し、ピクセル レベルではなく、測定の広い領域を平均する完全なシーンに基づいているため、漏れを見逃したという誤った信頼を得ることができ、検査が正確であるというコンポーネント レベルの保証が可能になります。


最初の画像は、デルタTの課題の大きな領域を持つタンクを示しています。このリークがベントラインから(右から左ではなく)下に移動している場合、OGIカメラでは検出されません。FLIR Gx320カメラからの2番目の画像は、デルタTチェックの真の機能を示し、十分なデルタTを持たない特定のピクセルを強調し、オペレータがすべてのコンポーネントを適切に検査できるようにします。
多数の物体を検査するサーモグラファー向けに設計されたFLIR Inspection Routeソフトウェアは、Route Creatorプラグインを使用して、FLIR Thermal Studio Proに構築された事前定義された検査ポイントのルートに沿ってユーザーをガイドします。これは、検査官が論理ルートに従って構造化された方法で画像とデータを収集するのに役立ちます。また、後処理と報告もスピードアップします。EPA規格では、コンポーネントを特定の秒数だけ検査することが求められており、FLIRのルートクリエイターがこのようなタイミングを保証できます。
フリアーシステムズは、調査経路に沿ってGPS座標を記録し、EPAの非常に詳細な文書を提供し、検査官がどこを歩き回ったかを正確に示します。ルート作成者がポップアップ表示し、オペレータにガイダンスを与えて、ルート内に事前定義された停止がある検査シーン内のコンポーネントの数をよりよく理解できるようにします。これは非常に便利になり、検査計画のすべてのポイントとステップを確実にカバーします。検査官が観察すべき一連のコンポーネントを持っている場合、検査が規制の要件を満たしていることを確認できます。
規制では、漏れと漏れに関連するコンポーネントを示す短いビデオクリップまたは写真も必要になりました。歴史的に、ビデオを使用せずにリークがどこから来たのかを簡単に描写することは困難でした。フリアーシステムズの新しいIR機能スケッチを使用すると、検査官はクリックするだけでIR画像を撮影し、要件を満たすためにGPS日付と時刻のオーバーレイの上に矢印を描画できます。GシリーズカメラにはGPSロギング機能が内蔵されており、カメラで実行された正確な監視調査パスを表示します。


左側の画像は、フリアーシステムズの新しいGx320カメラを使用して、ビデオの代わりに赤外線画像を撮影し、タッチスクリーンLCDを使用して漏れているコンポーネントが故障している場所を示す矢印を描画できることを示しています。右側の画像は、FLIR QOGIのカメラ上の定量化がどのようなものかを示しています。
漏れの定量化は、サブパートWの部分で必要とされる、より正確な定量化指標を提供するのに大いに役立ちます。サブパートWはまだドラフト形式です。フリアーシステムズでは、検査官が現状を把握し、修理技術者が改善すべき箇所を正確に把握することができます。
新しい規制ではQOGIを定量化ツールとして指定していませんが、一部の規制では、オペレータがQOGIをベースラインとして使用する機会があります。具体的には、インフレ削減法(IRA)の一環として、新しい廃棄物排出手数料(WEC)を先取りしています。メタンのWECは、温室効果ガス報告プログラムのサブパートWで報告されたように、年間25,000メートルトン以上のCO2を排出する天然ガスおよび石油施設に適用されます。
フリアーシステムズが最近のブログで詳述しているように、O&Gの専門家は最新のEPA規制とガイダンスに精力的に取り組むことが最善です。これは、利用可能なツールを把握することに加えて、検査活動を記録するプロセスがより詳細かつ正確である必要があるためです。さらに、特定のコンポーネントセットのGPS座標などの詳細まで、テストプロセスと結果を記憶することは、検査ライフサイクルに不可欠となっています。それどころか、適切なレポートに必要な制御、ソフトウェア、信頼性の高いワイヤレス接続が欠如している古いツールやカメラを使用すると、組織がガス漏れに気づかず、最新の規格を満たさないことに加えて、生産性が著しく低下する可能性があります。