点火前に検知:英国のリサイクルおよびエネルギー生産工場にて、発火源での鎮火


北アイルランド(FCG)の廃棄物施設からのエネルギーは、フリアーシステムズのを使用して資産を保護し、火災を防止しています。時には発火する前にもです。
北アイルランドの21,000世帯以上に十分な電力を発電し、155,000世帯以上の家庭より生み出される廃棄物からエネルギーを回収するために£1億700万ポンドで設立されたこの施設は、地域の資源管理インフラの大部分を占める投資です。もし、このすべてが火の中に消えたとしたらどうなるでしょうか?
これは深刻な懸念です。劣化物質、引火性の可能性のある製品、化学物質の廃棄物のすべてを有する廃棄物管理施設は、特に火災が起こりやすい場所です。ゴミの規模を考慮すると、小さな火災は瞬く間に、多額のコストがかかる大きな懸念となる可能性があります。

フリアーシステムズは、サイトおよびビジョンインテグレーターであるBytronic Vision Intelligenceと密接に協力して、完全自動化された火災安全システムを実装しました。
このシステムは、高解像度のフリアーシステムズのカメラ、位置監視ソフトウェア、強力な自動水砲を組み合わせ、スムーズな消火が可能です。それは、火災が発生する前に起こることもあります。機能
Bytronicは、FLIR A300サーモグラフィカメラを使用して、リアルタイムで正確な熱測定値を取得し、加熱されており、すぐに燃焼する可能性のある領域を特定する、フリアーシステムズのソフトウェアで作業しました。
あらかじめ設定された温度閾値を超えると、振動する放水砲が作動します。
火災が消火され、温度が冷却されると、放水砲は自動的に停止します。これにより、システムが鎮火に必要なだけ使用し、余分な水を無駄にしないようにします。
フリアーシステムズが主導する自動システムを使用することで、この英国を拠点とする施設は、手動点検による運用に要する労力と時間の無駄を省くことができました。
フリアーシステムズのサーモグラフィを先導する防火システムは、応答性、信頼性、効率性に優れています。従来の火災ソリューションとは異なり、応答を展開する前にトリガーされるアラートは必要ありません。サーモグラフィが、オペレータや手動検査よりも先に温度上昇を検知できるからです。
このシステムは煙によるトリガーを必要としません。手動オペレータの視界、またはレンズの前がどんな障害物によって遮られていたとしても、正確な熱測定値を取ることができます。
廃棄物処理場からのエネルギーでは、従来の火災安全システムよりも水の浪費が少なく、環境汚染が少なく、火災による損害によって失われる資産が大きく低減されました。その裏にあるのは、フリアーシステムズの技術です。