部分放電 誰がそれを検出する必要があるのか、その理由は?


powerlines image.png

FLIR_Line_Ironbow.png

部分放電が検出されないと、ビジネスや社会のさまざまな重要な領域の運用上の安全性と継続性が危険にさらされる可能性があります。この記事では、部分放電についてスポットを当て、作業者が早期発見に焦点を当てるべき時期を提示します。

部分放電(PD)は電気システムにとって重大な脅威であり、電気障害の原因の相当な割合を占めていると推定されます。エネルギー生成、送電、配電などの産業では、明らかに部分放電を早期に検出する必要があります。他の多くの業界では、早期検出の必要性はあまり明白ではありませんが、同様に重要です。あなたのビジネスにとって重要な設備が部分放電に対して脆弱であるかどうかを判定したことはありますか? もしそうなら、あなたの事業に関連するリスクは何ですか?また、それらを軽減する最も効果的な方法は何ですか?

部分放電はどこで、なぜ発生するか?

部分放電とは、絶縁体の部分的な故障を指し、最終的には完全な故障にエスカレートし、停電や危険な事故などの深刻な問題を引き起こす可能性があります。あらゆるタイプの絶縁体(固体、空気、ガス、真空、液体など)は、部分放電の影響を受けます。それらの場所と発生源に応じて、コロナ放電、浮遊放電、表面放電、および内部放電のカテゴリーに分類されます。部分放電の一般的な原因には、表面汚染、材料、製造、および設置の欠陥、機械的損傷、および電気的ストレスによる損耗が含まれます。簡単に言えば、部分放電は日常の出来事によって引き起こされ、あらゆる電気システムで広く見られるものです。

NLAcoustics_Sähköasema-DSCF0608.jpg


FLIR_Line_Ironbow.png

どの業界が留意する必要があるか?

部分放電の早期検出は、エネルギー分野内だけでなく、他の多くの業界においても重要です。これらの産業には、空港、病院、港湾、ショッピングセンター、データセンター、電気自動車充電装置、公共建物のマイクログリッドなど、電気システムに大きく依存する重要なインフラ部分が含まれます。部分放電はまた、水、ガス、暖房、通信などの公益事業の基幹システムや設備を混乱させ、私たちの日常生活に影響を与える可能性もあります。鉱業、石油・ガス、自動車、航空宇宙、製造などの他の産業も、部分放電によるシステム障害のリスクにさらされています。

事業と社会の両方への影響を考えると、部分放電の結果は深刻でコストがかかる可能性があります。例えば、継続的な電力供給が重要な鉄鋼製造では、部品の劣化によって引き起こされる停電は、数十万ドルのコストがかかる予定外の生産停止を引き起こす可能性があります。

予知保全は電力業界の規制を満たすためにどのように貢献しますか?

電力供給の中断は社会全体に広範囲に及ぶ結果をもたらすため、配電は国際規格によって厳しく規制されていることは理解できます。これには、電気事業者のパフォーマンスの信頼性を比較するSAIDISAIFI、さまざまなタイプの電気機器、部品、システムにおける部分放電を監視するIEC 60270(ES)IEEE 1434-2014(NAS)、GB/T 7354-2003(GB/T7354-2003)(CHS)などが含まれます。

運用上の安全性の高い基準を維持し、重大な機器の故障を防ぐためには、特殊な予知保全機器が必要です。部品が過熱し始める前でも、多くの場合、音は電気的な問題の最初の指標です。そのため、FLIR Si124-PDなど、音響画像装置の使用が推奨されます。このデバイスは、騒音の多い産業環境でも、部分放電によって生じる音と超音波の両方を検出します。AIを活用した分析を利用することで、デバイスは部分放電の独自の音を識別し、正確な位置を特定し、PDパターンを表示し、部分放電の強度と段階を示すことができます。Si124-PD™音響映像カメラは、時間、コストを節約し、部分放電が懸念されるあらゆる環境において安全性をさらに高めることができる、非常に効果的で容易に実装可能なソリューションです。

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.