ガス漏れ検知用のFLIRまたはOpgal: お客様にとってどちらが最適ですか?


ガス検知用赤外線(OGI)カメラは、石油・ガス業界にとって非常に重要な投資です。そのため、ガス漏れ検出・修理(LDAR)プログラムに赤外線カメラを選択する際には、最適でコスト効率の高い選択をすることが重要です。価格だけで選ぶと、残念な結果を招く可能性があります。その代わりに、フィールドでのモデルのパフォーマンスを比較することをお勧めします。
では、Opgalのようなガス検知用カメラを取り扱う他社と比較してFLIR GFシリーズのカメラは、どのような利点があるのでしょうか?
どちらもメタンガスやその他の炭化水素ガスを視覚化し、光学ガスと可視画像を記録し、危険区域で使用するための安全認証を提供しますが、FLIR OGIカメラを選ぶことには明確な利点があります。
FLIR GFx320 とOpgal EyeCGas2.0(VOC)との比較を詳しく見てみましょう。
まず、これらのカメラは、LDAR検査の長時間におよぶ疲労を伴う1日の間、どのように機能するかです。FLIR GFx320 は、チルトLEDスクリーンと調整可能なビューファインダーにより、ユーザーがカメラを低、高、または不自然な角度で撮影しながら、常にニュートラルな位置にカメラを保持できるように、慎重に設計されました。

明るくて、傾斜が可能なビューファインダーは、眩しさを懸念することなく状況を見ることができます。

対照的に、EyeCGasカメラの背面にあるLCDディスプレイは、FLIR GFx320 LCDよりも36%小さくなっています。また、静止画なので、カメラ全体を動かして画像を見やすくする必要があります。
第二に、安全に関する考慮事項があります。GFx320 は、オプションに望遠レンズを装備しているため、ユーザーは非常に遠く安全な距離から、監視困難(DTM)または監視不能(UTM)のガス漏れを視覚化することができます。14.5°または 24°の標準レンズでも、このカメラは 1~8x の連続ズーム機能を搭載しており、ユーザーは安全な状態でリークやターゲットを拡大できます。

FLIR GF77の詳細:お求めやすい価格
メタン、六フッ化硫黄、
およびその他産業ガス用の非冷却ソリューションです。

電力機能はどうですか? GFx320は急速に充電され(完全に消耗したバッテリーの場合は3時間、EyeCGasバッテリーの場合は7時間)、バッテリーがカメラ内にある時にも充電でき、AC電源コンセントまたは 12Vシガレットライターアダプターから直接電源を取ることもできます。


これは、冷却されたOGIカメラを使用する場合に特に重要です。バッテリーを交換することなく、連続動作を維持できます。電源を切り、バッテリーを交換し、電源を戻す時に次のクールダウンを待つ代わりに、カメラの電源をオンにしたまま冷却することができます。これは、スキャンとスキャンの間に短いドライブがあるユーザーにとって最も重要であり、常にカメラの準備が整っているようにすることができます。キャプチャしようとしている対象を見逃すことを心配する必要はありません。
もう1つの利点は、FLIRのユーザー・インター・フェイスです。ボタンのラベルは大したことではないかもしれませんが、ユーザーが画面上の正しいメニューにすばやくアクセスするのに役立ちます。また GFx320 グラフィック・ユーザー・インターフェイスは、簡単に操作でき、画面領域をあまり占有しないため、ターゲットのリークの追跡が失われません。
FLIR GFx320には、漏れている箇所を視覚的に特定できるレーザーポインターや、最も頻繁に使用する機能をすばやく表示するようにプログラムできるボタンなど、他にも役立つ利点があります。すべての GF シリーズ・カメラには、内蔵ストレージではなくリムーバブル・メモリー・カードが搭載可能です。また、より高速で信頼性の高い自動 NUC 機能が搭載されており、手動 NUC よりも高品質の画像を提供します。
最後に、FLIRには信頼できる深い知識とサポートがあります。当社は、2005年に世界初の市販向けのOGIカメラを発売しました。それ以来、当社は専門家向けトレーニングコース、オンライン学習ツール、豊富な記事やヒントのライブラリーを提供し、FLIR GFシリーズカメラを所有するすべての人が専門家として使用できるようにしています。
メタン、炭化水素、およびVOC用のGFシリーズカメラの全製品ラインの詳細については、FLIRの専門家にお問い合わせください。