FLIRガスイメージング(OGI)カメラは、特定のガス排出を可視化するために波長フィルター処理された、非常に特殊な赤外線カメラです。FLIR OGIカメラは非常に感度が高く、非接触でガス漏れを検出できますが、ごく少量のまたは遠く離れたガス漏れを可視化するためには、さらに特別なものを必要とする場合があります。高感度モード (HSM) と呼ばれる機能を使用すると、オペレーターはごく小さな漏れも検出することができます。

ガス漏れ検出機能の強化

これは、減算画像処理技術で、カメラの温度感度を効果的に向上させます。HSM 機能は、後続のフレームをビデオ ストリームのフレームから個々のピクセル信号の割合を差し引きます。これにより、フレーム間の違いが強調され、ガス漏れが画像内でより明確に識別されます。

HSM を使用すると、ユーザーはビデオ ストリームに適用される補正量を制御することもでき、熱感度調整も可能です。次のビデオでは、たとえば、カメラをHSMに切り替えたとき、手指消毒剤から放出される蒸気がより明確になります。

Demonstrating_Sensitivity_of_FLIRs_Optical_Gas_Imaging_Camer.gif

エチルアルコールを含む手指消毒剤は、目に見えない蒸気を放出しており、FLIR GF320 ガス検知カメラで可視化することができます。

当然ながら、通常カメラのオペレータは、この画像で示されているものよりも遠くのソースからガス漏れを探索しています。これは、障害物などにより立ち入りできない場所でのガス漏れや、危険な状態によりガス漏れの発生源に近づくことができない状況に対応するためです。他の多くの検査ツールとは異なり、OGIカメラは安全な距離から危険な状態を可視化する能力を提供します。HSM では、「通常」の赤外線モードと比較して、さらに離れた距離から小さな漏れも見ることができます。

26310181_GF620.gif

FLIR GF620 は、メタンやその他の揮発性有機化合物 (VOC) の放出を安全な距離から検出することが可能です。

現場での時間の節約

適切な温度スパンとレベル(中間点)を設定することは、通常、必要なガスイメージング結果を得るために不可欠です。(幅が広いスパンほど画像の詳細な表示が少なくなり、幅が狭く微調整されたスパンはより詳細になります。) ただし、HSMモードでは、スパンを狭める前に画像のレベルを設定することなくガスを検索することができます

バックグラウンドの温度にレベルを設定するのは複雑なプロセスであり、一度に複数のバックグラウンドで実行することはできません。そのため、HSM を使用すると、メンテナンスエンジニアやオペレーターは、時間の大幅な削減が可能になり、小さな漏れの検索がより簡単かつ迅速に行えます。これはリアルタイムで行われるため、ガス検出カメラの安定性と感度が大幅に向上します。

また、HSM では、安定性の向上により、カメラを三脚で安定させる代わりに、移動しながらのカメラの使用も可能となります。

高感度モードにより、オペレーターはフィールドでの時間を節約し、安全な距離から機器を検査し、さらに離れたところからでもガス漏れを発見できます。HSMを搭載したFLIR OGIカメラの詳細については、www.flir.com/instruments/optical-gas-imagingをご覧ください。

Back to top