用途に関する資料:フレアスタックのモニタリング


フレアシステムは、石油およびガスの運用において重要な役割を果たします。多くの場合、最終的な防護手段として機能し、危険な汚染物質が大気中に放出されるのを防ぐために、過剰な炭化水素を安全に焼却します。フレアシステムが適切に作動するようにすることは、環境コンプライアンスのためだけでなく、安全性、効率性、コスト管理のためにも不可欠です。
しかし、フレアシステムの性能モニタリングには継続的な課題があります。従来のフレアモニタリング技術は、特に煙、熱、距離によって信頼性の高い検知が妨げられるような過酷な運転条件においては、多くの場合、有効性が限られています。自動サーモグラフィは、フレアの可視性を向上させ、常に適切な燃焼を保証する、実績のある非接触方式を提供します。
フレアスタックの監視にはさまざまな技術が使用されていますが、燃焼効率評価に関しては多くの技術で十分な結果が得られていません。煙の発生は不完全燃焼の重要な指標ですが、従来のセンサーの多くは、煙越しでは性能の信頼性を確保できません。他の技術はプロセスに直接接触するように設置しなければならず、経時的に劣化したり「消耗」したりするため、頻繁な交換が必要になります。
紫外線火炎検知器は、一部の用途では有用ですが、煙や大気条件の影響を受ける場合があります。これらの制約は、特にパイロット火炎の失火など、検知されない失火のリスクを高めます。パイロット火炎が点火していない状態でフレアリングを行うと、未燃ガスが空気中に漏れ、爆発の危険性が高まり、環境への影響が増大します。
通常運転中も、安定した効率的な炎を維持することが不可欠です。燃焼不良は、運転コストを上昇させ、排出量を増加させ、即時の是正措置を必要とする異常な状態を引き起こす可能性があります。
サーモグラフィ技術は、フレアスタックの炎の熱放射を、周囲の背景(通常は空や雲)から区別する信頼性の高い方法を提供します。赤外線カメラは、可視光ではなく熱を視覚化することで、煙の多い、または視認性の低い条件下でも炎を検知できます。


FLIR T540などのハンドヘルド型サーマルカメラを使用すると、オペレーターはすばやくスポットチェックを行い、フレアとパイロット火炎の両方が適切に燃焼していることを確認することができます。これらの検査は、高温区域や危険区域の近くに人員を配置することなく、離れた場所から安全に実施できます。
連続モニタリングを行う場合は、FLIR A500などの固定型サーマルカメラを使用すると、さらに自動化できます。これらのカメラは、フレアと点火器の炎を監視できるように恒久的に設置および配置され、24時間体制で温度情報を提供し、手作業による介入なしで一貫した再現可能なモニタリングをサポートします。
固定型サーモグラフィシステムにより、温度データを連続的に収集し、異常状態を特定することで、フレアの自動モニタリングが可能になります。アラームは、炎の挙動が変化したとき、または重要なしきい値を超えたときにオペレーターに警告するように構成できます。これにより、軽微な問題が安全または環境上の事故に発展する前に、迅速に是正措置を取ることができます。
サーモグラフィは、燃焼制御の改善もサポートします。アシストガスと排ガスの比率が適切に調整されていることを検証することで、オペレーターは煙の発生を最小限に抑え、空気または蒸気の量を直ちに変更する必要がある異常な状態を低減することができます。時間の経過とともに、収集された熱データを分析してフレア性能の理解を深め、燃焼プロセスを最適化することができます。
自動化のさらなる利点は、リソース効率の向上です。自動アシストガス注入制御は、蒸気の過剰な消費を防ぎ、効果的な燃焼を維持しながら運転コストを削減します。
石油・ガス事業者が迅速検査や連続モニタリングに、サーモグラフィを使用すると、フレア性能の可視性が向上します。煙越しでの確認、パイロット火炎の燃焼の確認、燃焼トレンドのモニタリングが可能なため、環境への影響を低減し、安全性を向上させ、不必要な運転費用を回避することができます。
企業は、接触ベースの技術や煙の影響を受けやすい技術を非接触型赤外線カメラに置き換えることで、より耐久性と信頼性に優れ、過酷な産業環境にも耐えつつ、実用的な洞察を提供するソリューションを手に入れることができます。